FAQ | Hilfe

Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen.

Zwei Sprechblasen mit Text "FAQ", um häufige Fragen zu symbolisieren.

Auf wie vielen Kameras kann ich meine erstellte Vision App ausführen?

Die in IDS lighthouse erstellten Vision Apps können Sie auf beliebig vielen IDS NXT Kameras ohne zusätzliche Runtime Lizenzkosten oder technische Einschränkungen nutzen.

Die Kosten belaufen sich lediglich auf die pauschale Nutzer-Lizenz des KI-Vision-Studios und die Kameras.

Der IDS lighthouse Zugang wurde durch meinen Kollegen aktiviert. Wie erhalte ich Zugriff?

IDS lighthouse-Accounts sind grundsätzlich personengebunden - das bedeutet, die Freischaltung sollte durch den eigentlichen Nutzer erfolgen. Eine Übertragung ist auf Anfrage möglich. Bitte kontaktieren Sie dazu den IDS Vertrieb.

Zur kollaborative Zusammenarbeit können Bilddatensätze und Trainingsprojekte auch zwischen mehreren IDS lighthouse-Accounts "geteilt" werden. Nutzen Sie dazu die "Kollaboration" in den Grundeinstellungen eines Datensatzes oder Trainingsprojekts.

Funktionieren IDS Industriekameras auch ohne IDS Software?

uEye+ Industriekameras sind vollständig Vision Standard-konform und lassen sich über die Protokollstandards GigE Vision® und USB3 Vision® ansprechen. Damit funktionieren sie ohne zusätzliche IDS Software in jeder GenICam-konformen Anwendung.

Unsere uEye Kameramodelle mit USB2, USB3 und GigE-Schnittstellen (Matchcode "UI-") besitzen keine Standard-konforme Vision-Firmware und benötigen daher eine IDS Treibersoftware zum Betrieb in einer Machine Vision Anwendung. Unser neues IDS peak Kamera SDK beinhaltet einen speziellen "uEye Transport Layer", durch den auch die uEye Produktlinie über GenICam verwendbar sind und von den vielen Vorteilen des neuen SDKs profitieren.

Funktioniert die uEye XC UVC Kamera (UV-36L0XC-C) auch unter Linux (zum Beispiel Ubuntu)?

Die USB Video Class (auch USB Video Device Class oder UVC genannt) ist ein plattformübergreifender USB-Standard, definiert vom USB Implementers Forum, für Videogeräte wie Webcams, Dokumentenkameras oder Camcordern, die für ihren Betrieb keinen separaten Treiber benötigen. Wie bspw. auch die IDS Kamera UV-36L0XC-C. Dabei ist UVC nicht auf Windows beschränkt.

Die Unterstützung für UVC unter Linux wird von der V4L2 (Video4Linux2)-Schnittstelle bereitgestellt, einem Video-API-Framework, das in vielen Linux-Anwendungen wie VLC, OBS Studio oder ffmpeg verwendet wird. Wir haben die Kompatibilität mit Ubuntu 18.04 LTS getestet. Mit folgenden Konsolenbefehlen installieren und starten Sie die an USB angeschlossene IDS UVC-Kamera.

V4L-Hilfspakete installieren

sudo apt-get update
sudo apt-get install v4l-utils

Angeschlossene UVC-Geräte auflisten

v4l2-ctl --list-devices

Detaillierte Informationen zu jedem Videoknoten listen

v4l2-ctl --list-formats-ext -d 0
v4l2-ctl --list-formats-ext -d 1

Qt-basiertes Video4Linux2 GUI-Tool (vqv4l2) installieren

sudo apt update
sudo apt install qv4l2

qv4l2 starten und Kamera öffnen

qv4l2

Gibt es bereits Fallstudien oder Referenzen für den Einsatz der Nion 3D-Kamera unter Wasser?

Wir haben noch keinen validierten Anwendungsfall für den Unterwassereinsatz. Eine Herausforderung besteht darin, dass Wasser nahes Infrarotlicht absorbiert, darunter auch die von der Kamera verwendete Wellenlänge von 940 nm, was die Signalstärke erheblich verringern kann. Allerdings haben wir Tests in Umgebungen mit Dampf durchgeführt. Solange der Dampf nicht zu nahe an der Kamera war, konnten wir dennoch verwertbare Tiefeninformationen erhalten.

Gibt es eine Möglichkeit, die 3D-Daten der Nion 3D-Kamera schnell und automatisch als Punktwolken-Datei zu exportieren?

Ja. Mit IDS peak und dem IDS peak Cockpit kann aus den Daten der Nion 3D-Kamera eine Punktwolke generiert, direkt visualisiert und als PLY-Datei heruntergeladen werden. Zusätzlich stellen wir auf GitHub eine Beispielanwendung zur Verfügung, die zeigt, wie eine Punktwolke auf Basis der empfangenen Kameradaten programmgesteuert und GenICam-konform generiert und gespeichert werden kann.

Gibt es einen Unterschied zwischen uEye und uEye+ Kameras?

uEye+ bezeichnet unsere Industriekameras, welche über die Protokollstandards GigE Vision® und USB3 Vision® angesprochen werden und damit kompatibel mit jeder GenICam-konformen Anwendung sind. uEye+ ist unser Kamerastandard. Das bedeutet, alle neuen Kameramodelle und alle neuen Sensoren werden ausschließlich als uEye+ entwickelt. uEye+ Kameras erkennen Sie an ihrer Modellbezeichnung. Die Matchcodes beginnen mit "U3-" für Kameras mit USB3 Schnittstelle bzw. "GV-" für Kameras, die über Gigabit Ethernet angeschlossen werden.

In unserem Portfolio führen wir weiterhin viele unserer bewährten uEye Kameramodelle mit USB2, USB3 und GigE-Schnittstellen, deren Matchcode mit "UI-" beginnt. Sie besitzen keine Standard-konforme Vision-Firmware und benötigen daher eine IDS Treibersoftware zum Betrieb in einer Machine Vision Anwendung. Sie können weiterhin in Bestandsanlagen betrieben und nachgerüstet werden.

Doch für neue Anwendungen empfehlen wir definitiv die neuen uEye+ Kameras und den Einsatz der neuen modernen Softwareumgebung IDS peak. Durch den GenICam-konformen uEye Transport Layer aus dem IDS peak SDK können Sie jedoch auch Ihre uEye Bestandskameras in neuen Anwendungen mit IDS peak verwenden und sogar mit neuen uEye+ Kameras kombinieren.

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema uEye/uEye+ haben, setzen Sie sich am besten mit unserem Sales-Team in Verbindung.

Gibt es Pläne, einen speziellen HALCON-Treiber bereitzustellen, um direkt auf kalibrierte 3D-ToF-Daten von Nion zuzugreifen?

Wir planen keinen speziellen HALCON-Treiber. Stattdessen verfolgen wir den Ansatz, die passenden Punktwolkendaten im GenTL (Host PC) zu generieren. Dadurch können Drittanbietersoftware wie HALCON über Standardschnittstellen auf die Daten zugreifen, anstatt auf einen proprietären Treiber angewiesen zu sein.

Ich bin nicht sicher, ob meine Anwendung mit IDS NXT lösbar ist. Kann ich das vor dem Kauf testen?

Ja, sogar ganz ohne Hardware und ohne spezielle Kenntnisse über KI, Bildverarbeitung oder Anwendungsprogrammierung. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Zugang zu unserem cloudbasierten AI Vision Studio IDS lighthouse, das Sie sogar einen Monat lang uneingeschränkt und kostenlos nutzen können.

In unserem Vision Channel Webinar "How to evaluate AI Vision without camera" wird genau dieser Fall anhand von Beispielen demonstriert. Durch dieses Vorgehen können Sie Ihre eigene Aufgabe selbstständig bewerten und anhand der Ergebnisse sehen, ob sich die Investition in AI Vision Hardware für Sie lohnt.

Ich habe das Benutzer-Passwort beim Zugriff auf das Webfrontend meiner uEye Live Kamera im Browser falsch eingegeben. Wie kann ich das Passwort erneut eingeben?

Der Zugriff auf das Webfrontend bzw. die Verwendung der REST-API der Monitoring Kameras (uEye Live) sind durch Authentifizierung (Passwort) geschützt. Wenn Sie bei der Eingabe ein falsches Passwort benutzt haben und danach kein Zugriff mehr möglich ist und auch keine erneute Eingabe erscheint, gehen Sie folgendermaßen vor:

Benutzen Sie in einer URL für beispielsweise den Zugriff auf einen Stream "Benutzernamen" @ "IP-Adresse". Der Webserver fordert Sie dann erneut zur Eingabe des Passworts auf.
Z.B. https://[email protected]/streaming/stream3/video.mjpeg

Ich habe eine falsche Kamera bestellt und möchte diese zurücksenden.

Im Fall einer Falschlieferung/-bestellung kontaktieren Sie uns bitte mit unserem Support & Rücksendeformular. Wir werden den Fall dann schnellstmöglich bearbeiten.

Ich habe eine falsche Kamera geliefert bekommen und möchte diese zurücksenden.

Im Fall einer Falschlieferung/-bestellung kontaktieren Sie uns bitte mit unserem Support & Rücksendeformular. Wir werden den Fall dann schnellstmöglich bearbeiten.

Ich kann die erstellte Bildverarbeitung nicht auf meiner IDS NXT Kamera aufspielen? Woran kann das liegen?

Möglicherweise ist die Firmware der Kamera nicht kompatibel mit der Version, gegen die Sie Ihre Vision App im KI-Vision-Studio gebaut haben. Ein Update der Kamera-Firmware könnte helfen. Zur neusten Kamera-Firmware

Über das IDS NXT cockpit können Sie sowohl die Firmware prüfen, als auch gleich aktualisieren.

Sollten Sie weiterhin Probleme damit haben, hilft Ihnen gerne unser Support-Team weiter.

Ich sehe horizontale Streifen im Bild meiner USB3-Kamera. Woran kann das liegen und wie kann dieses Problem behoben werden?

Horizontale Streifen in den Bildern von USB-Kameras werden in den meisten Fällen durch Bandbreitenprobleme und daraus resultierend unvollständigen Bildern verursacht. Um dieses Problem zu vermeiden, kann der Parameter "DeviceLinkThroughputLimit" angepasst werden. Siehe Handbuch-Kapitel "Device Link Throughput Limit"

Dies ist vor allem bei Multikamerasystemen von Vorteil, bei dem alle Kameras über einen Hub an einem gemeinsamen Controller angeschlossen sind und sich damit die verfügbare USB-Bandbreite teilen.

Sollen alle Kameras konstant mit hoher Framerate Bilder übertragen, empfehlen wir, jeder Kamera einen eigenen USB Controller zuzuweisen, damit jede Kamera die maximale Bandbreite zur Verfügung hat. Dies kann mit USB3 PCI-Express Einsteckkarten realisiert werden.

Ich sehe Streifen im Bild meiner Gigabit Ethernet Kamera. Woran kann das liegen und wie kann dieses Problem behoben werden?

Horizontale Streifen in den Bildern von Gigabit Ethernet Kameras werden in den meisten Fällen durch Bandbreitenprobleme und daraus resultierend unvollständigen Bildern verursacht. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten in erster Linie die Einstellungen des Netzwerkadapters, an den die Kameras angeschlossen sind, angepasst werden. Siehe Handbuch-Kapitel "Netzwerkadapter einstellen"

Bandbreitenproblemen können beispielsweise durch den Betrieb mehrerer Kameras an einem Netzwerkadapter verursacht werden. Bei Multikamerasystemen, bei dem alle Kameras über einen Hub oder Switch an einen gemeinsamen Controller angeschlossen sind, teilen sich die Kameras die verfügbare GigE-Bandbreite. In diesem Fall lassen sich Bandbreitenprobleme durch Optimierung des  Parameters "DeviceLinkThroughputLimit" vermeiden. Siehe Handbuch-Kapitel "Device Link Throughput Limit"

Im IDS peak Cockpit steht zudem ein GUI-Tool zum Bandbreitenmanagement zur Verfügung. Siehe Handbuch-Kapitel "Bandbreitenmanagement"

Sollen alle Kameras konstant mit hoher Framerate Bilder übertragen, empfehlen wir, jeder Kamera einen eigenen GigE Controller zuzuweisen, damit jede Kamera die maximale Bandbreite zur Verfügung hat. Dies kann mit GigE Einsteckkarten realisiert werden.

Im WebCockpit wird die Liste der Video-Aufzeichnungen nicht aktualisiert.

Das WebCockpit der uEye Live Monitoring Kameras hält für bestimmte Funktionen – wie die Anzeige neuer Video-Aufzeichnungen – über einen längeren Zeitraum eine Verbindung zum Browser offen, um Änderungen direkt anzeigen zu können.

Bei unverschlüsselten Verbindungen (HTTP) kann es vorkommen, dass Sicherheitsprogramme wie Virenscanner oder Proxy-Server diese Verbindung verzögern oder blockieren. Dadurch werden neue Aufzeichnungen unter Umständen nicht automatisch angezeigt.

Wir empfehlen daher, das Webinterface über eine verschlüsselte Verbindung (HTTPS) aufzurufen. In diesem Fall greifen viele Sicherheitsprogramme nicht in die Verbindung ein, sodass die Anzeige zuverlässig funktioniert.

Ist die Nion 3D-Kamera genauso wie eine typische 2D-Kamera nach dem GenICam-Standard standardisiert, einschließlich Tiefen- und Intensitätsdaten?

Ja, Nion ist GenICam-kompatibel. Das bedeutet, dass Standardfunktionen wie automatische Erkennung, Steuerung und Datenübertragung wie erwartet funktionieren. Bei 3D-Kameras garantiert die GenICam-Kompatibilität allein jedoch nicht, dass Software von Drittanbietern Tiefen- oder Intensitätsdaten korrekt interpretieren kann. Dies hängt stark davon ab, wie die Software mit 3D-Pixelformaten und zusätzlichen Datenkanälen umgeht. Nicht jedes GenICam-kompatible 2D-Vision-Tool kann diese Datentypen automatisch verarbeiten. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von IDS peak als Referenzsoftware.

Ist die Nion 3D-ToF-Kamera für die Tiefenmessung mit RGB (Farbinformation) kalibriert?

Nion liefert Tiefendaten und ein monochromes Intensitätsbild. Sie beinhaltet keinen RGB-Sensor, daher gibt es derzeit keine Tiefen-zu-RGB-Kalibrierung. Alle Farbinformationen müssen mit einer externen Kamera erfasst werden. Die Unterstützung einer Farbkamera und die Bereitstellung einer Kalibrierung zwischen RGB- und 3D-Daten ist eines unserer wichtigsten Themen für bevorstehende Software-Verbesserungen.

Ist die Nion ToF-3D-Kamera eine reine Sensorkamera oder unterstützt sie auch Onboard-Anwendungen zur direkten Datenverarbeitung?

Nion ist als Bildgebungskomponente konzipiert, die Rohdaten liefert. Sie stellt 3D- und 2D-Daten bereit, während die gesamte Anwendungslogik und Verarbeitung auf der Anwenderseite (Host PC) stattfindet. Derzeit gibt es keine Pläne, Onboard-Anwendungen zu unterstützen oder Nion als Smart-Kamera zu positionieren.

Kann der HTTP Stream von uEye Live Kameras keine H.264 Kodierung? Warum geht hier nur MJPEG?

Der HTTP-Stream aller IDS Monitoring-Kameras aus der uEye Live Serie ist für eine einfache Integration in Webanwendungen vorgesehen. Mit der MJPEG-Kodierung über das HTTP-Protokoll ist dieser Stream in allen Web-Browsern aufrufbar und benötigt keine zusätzlichen Plugins oder Codecs zur Anzeige. Damit ist dieser Stream zwar nicht so effizient und ressourcenschonend aber hoch kompatibel für viele Anwendungen als einfach nutzbarer Stream zur Visualisierung.

Zwei zusätzlich nutzbare RTSP-Streams bieten dagegen mit MJPEG oder H.264 die freie Wahl des Codecs zur Aufzeichnung oder Streaming zu entsprechend kompatiblen Streaming-Clients.

Kann die Nion 3D-Kamera einen externen Beleuchter anstatt der internen VCSEL-Platine mit den verschiedenen Modulationsfrequenzen ansteuern?

Nion ist als eigenständige iToF-Kamera mit integrierter Beleuchtung konzipiert. Die Kamera verfügt zwar über digitale Ein- und Ausgänge, diese Signale sind jedoch nicht für den Betrieb eines externen ToF-Illuminators vorgesehen. Die Verwendung benutzerdefinierter Lichtquellen oder der Zugriff auf interne Modulationssignale werden nicht unterstützt.

Kann ich auch Bilder von meinem Smartphone verwenden?

Ja, Sie können für das Training in IDS lighthouse auch Bilder verwenden, die Sie mit einem Smartphone aufgenommen haben, da der Import über eine einfache Ordnerablage erfolgen kann.

In unserem Vision Channel Webinar "How to evaluate AI Vision without camera" zeigen wir diesen Anwendungsfall.

Kann ich auf IDS NXT Kameras auch neuronale Netze ausführen, die nicht in IDS lighthouse erstellt wurden?

Ja, das ist für IDS NXT Kameras der rio/rome Serien möglich, allerdings müssen sie dazu in ein geeignetes Format konvertiert werden. Neuronale Netze werden auf einer IDS NXT Kamera durch den KI-Core hardwarebeschleunigt ausgeführt - dazu müssen sie in einem speziellen Format vorliegen. Neuronale Netze, die mit IDS lighthouse trainiert wurden, sind bereits im richtigen Format erstellt und können direkt auf die Kamera geladen werden. Wenn Sie bereits mit Keras (mit TensorFlow Backend) trainieren ist die Konvertierung von Netzarchitekturen, wie beispielsweise MobileNet mit wenig Aufwand möglich. IDS stellt dazu spezielle Werkzeuge auf Anfrage zur Verfügung. Wenn Sie genauere Informationen bzw. Unterstützung bei der Konvertierung benötigen, kontaktieren Sie den IDS Vertrieb.

Kann ich auf meiner IDS NXT Kamera auch eigene neuronale Netze verwenden?

Ja, das ist für IDS NXT Kameras der rio/rome Serien möglich, allerdings müssen sie dazu in ein geeignetes Format konvertiert werden. Neuronale Netze werden auf einer IDS NXT Kamera durch den KI-Core hardwarebeschleunigt ausgeführt - dazu müssen sie in einem speziellen Format vorliegen. Neuronale Netze, die mit IDS lighthouse trainiert wurden, sind bereits im richtigen Format erstellt und können direkt auf die Kamera geladen werden. Wenn Sie bereits mit Keras (mit TensorFlow Backend) trainieren ist die Konvertierung von Netzarchitekturen, wie beispielsweise MobileNet mit wenig Aufwand möglich. IDS stellt dazu spezielle Werkzeuge auf Anfrage zur Verfügung. Wenn Sie genauere Informationen bzw. Unterstützung bei der Konvertierung benötigen, kontaktieren Sie den IDS Vertrieb.

Kann ich Bilddaten von einem anderen IDS lighthouse Konto verwenden/importieren?

Ja, Bilddatensätze können über den Dialog "Grundeinstellungen" exportiert und in einem beliebigen Benutzerkonto importiert werden.

Bilddatensätze können aber auch innerhalb des IDS lighthouse mit anderen Benutzern "geteilt" werden. Dies ermöglicht kollaboratives Arbeiten an denselben Daten. Verwenden Sie dazu die Funktion "Kollaboration" in den Grundeinstellungen eines Datensatzes.

Kann ich eine Kalibrierplatte für meine Ensenso 3D-Kamera selbst ausdrucken?

Die Software-Komponenten des EnsensoSDKs beinhalten das Tool "NxCalTab". Damit können  Sie Druckvorlagen für Kalibrierplatten selbst erstellen. Für eine hohe Druckqualität empfehlen wir die erstellten Vorlagen im PDF-Format zu speichern. Wählen Sie hierzu den Button "Save all Patterns". Überprüfen Sie im Ausdruck mit einem Lineal, ob der horizontale und vertikale Abstand zwischen den Punkten gleich groß ist.

 

Kann ich IDS lighthouse auch ohne IDS Kamera nutzen?

Für das Training neuronaler Netze (CNN) mit IDS lighthouse ist nur Bildmaterial erforderlich, keine besondere Kamera. Die erzeugten CNNs sind hingegen speziell für IDS NXT Industriekameras und deren plattformspezifischen KI-Beschleuniger optimiert. Folglich können sie nur in Verbindung den jeweiligen Kameramodellen eingesetzt werden.

Kann ich IDS lighthouse kostenlos testen?

Alle IDS-Kunden können IDS lighthouse mit uneingeschränktem Funktionsumfang für einen Monat ausprobieren.

Alles, was Sie tun müssen, ist sich mit Ihrem IDS Benutzerkonto bei IDS lighthouse anzumelden und den Gratiszeitraum anzunehmen. Dazu ist kein Vertriebskontakt erforderlich. Die Lizenz wird automatisch aktiviert.

Auch Kunden mit bereits laufender Lizenz können den Gratiszeitraum einmalig aktivieren, und so die Laufzeit kostenfrei um einen Monat verlängern. (Benutzermenü → mein Konto → Rubrik "Lizenz" → Laufzeit verlängern)

Der Gratiszeitraum endet automatisch nach 31 Tagen.

Wenn Sie IDS lighthouse danach weiter nutzen möchten, können Sie im IDS Webstore Lizenz-Verlängerungen mit unterschiedlichen Laufzeiten erwerben.

Kann ich im blockbasierten Editor eigene Funktionen erstellen?

Die Erstellung eigener Funktionsblöcke für die Verwendung im Editor ist aktuell nicht möglich.

Weitaus mehr Möglichkeiten bei der Gestaltung von Vision Apps haben Sie mit der C++ Entwicklungsumgebung IDS NXT Vision App Creator.

Kann ich mehrere uEye Kameras gleichzeitig verwenden?

Ja, es ist möglich, mehrere uEye-Kameras gleichzeitig zu verwenden. Die genaue Anzahl der Kameras, die gleichzeitig verwendet werden können, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Leistungsfähigkeit Ihres Computers, die verfügbaren Schnittstellen (USB, GigE, etc.) und die Software, die Sie für die Bildverarbeitung verwenden.

Hier sind einige allgemeine Punkte zu beachten:

  1. Leistung des Computers: Wenn Sie mehrere Kameras anschließen, benötigen Sie möglicherweise einen leistungsstarken Computer, der in der Lage ist, die Bildverarbeitung und den Datentransfer für alle Kameras gleichzeitig zu bewältigen.
  2. Schnittstellen: Die Anzahl der Kameras, die Sie anschließen können, hängt von der Anzahl und Art der verfügbaren Schnittstellen an Ihrem Computer ab. Zum Beispiel können Sie mit USB-Erweiterungskarten mehrere USB-Kameras anschließen. Für mehrere GigE-Kameras können Sie Gigabit-Ethernet-Erweiterungskarten und eventuell Switches verwenden. Schnittstellenkarten finden Sie ebenfalls in unserem Produkt-Portfolio.
  3. Software: Die Software, die Sie für die Bildverarbeitung verwenden, sollte in der Lage sein, mehrere Kameras gleichzeitig zu steuern und die Bilddaten effizient zu verarbeiten. Viele Bildverarbeitungs-Bibliotheken und Softwarepakete bieten Unterstützung für den Betrieb mehrerer Kameras.
  4. Synchronisierung: Wenn eine präzise Synchronisierung zwischen den Kameras erforderlich ist, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Kameras und die verwendete Software diese Funktion unterstützen.


In unserem IDS Vision Channel Video "How-to multi-camera system" erklären wir, worauf man bei der Entwicklung eines Systems mit mehreren Kameras achten sollte. Dazu gehören Überlegungen zu den passenden Schnittstellen, den verschiedenen Kamerafamilien, dem richtigen Hardware-Setup und der Software.

Kann ich meine Bilddaten vor dem Upload bereits labeln?

Wenn Ihnen bereits vorsortierte Bilder vorliegen oder Sie mehrere Bilder "auf Knopfdruck" mit einem bestimmten Label versehen möchten, speichern Sie diese einfach gemeinsam in einem Ordner. Alle Bilder dieses Ordners können beim Upload in IDS lighthouse mit dem gewünschten Label versehen werden.

Können IDS lighthouse Projekte von mehreren Personen gleichzeitig verwaltet werden?

Bilddatensätze und Trainingsprojekte für neuronale Netze können zwischen mehreren IDS lighthouse-Accounts "geteilt" werden. So ist eine kollaborative Zusammenarbeit über mehrere personengebunden Accounts möglich. Nutzen Sie dazu die "Kollaboration" in den Grundeinstellungen eines Datensatzes oder Trainingsprojekts.

Können uEye Kameras (Matchcode „UI-“) auch in IDS peak Anwendungen verwendet werden?

Ja. IDS peak basiert zwar vollständig auf GenICam als Kommunikationskanal zu unseren uEye+ Kameras. Doch zusätzlich zu GenTL Producers für GigE Vision® und USB3 Vision® beinhaltet das SDK einen speziellen „uEye Transport Layer“, durch den auch uEye Kameras (Matchcode „UI-“) an der GenICam Basis verwendbar werden und von den vielen Vorteilen des neuen SDKs profitieren.

Beachten Sie bitte, dass dazu neben IDS peak auch die neueste Version der IDS Software Suite (4.95 oder höher) installiert sein muss. Weitere Informationen und zum Betrieb von uEye Kameras in IDS peak Anwendungen finden Sie im IDS peak Handbuch.

Laufen die IDS NXT KNNs auch auf anderen Kamera?

Die KNNs können nicht mit beliebigen Kameras verwendet werden. IDS lighthouse wurde speziell dafür entwickelt, neuronale Netzen für Bildverarbeitungsaufgaben zu trainieren, die mit Kameras und Software von IDS nutzbar sind. IDS NXT Kameras der rio/rome Serien besitzen dafür einen von IDS selbst entwickelten FPGA-Core, der die Inferenz hardwarebeschleunigt ausführt. IDS malibu Modelle arbeiten mit einer speziellen NPU (Neural Processing Unit) von Ambarella. IDS lighthouse stellt die Netze für die jeweilige Plattform im passenden Format zur Verfügung.

Laufen die KNNs von IDS lighthouse auch auf meiner Kamera?

Die KNNs können nicht mit beliebigen Kameras verwendet werden. IDS lighthouse wurde speziell dafür entwickelt, neuronale Netzen für Bildverarbeitungsaufgaben zu trainieren, die mit Kameras und Software von IDS nutzbar sind. IDS NXT Kameras der rio/rome Serien besitzen dafür einen von IDS selbst entwickelten FPGA-Core, der die Inferenz hardwarebeschleunigt ausführt. IDS malibu Modelle arbeiten mit einer speziellen NPU (Neural Processing Unit) von Ambarella. IDS lighthouse stellt die Netze für die jeweilige Plattform im passenden Format zur Verfügung.

Liefert der FullHD Stream meiner uEye SCP Monitoring-Kamera nur einen Bildausschnitt des 4K Sensors?

Ohne spezifische Einstellungen der gewünschten Bildregion wird die native Auflösung des Sony Starvis 2 Sensors IMX678 (3856 x 2176 px) im SoC der uEye Live Kamera (Modell GL-54J0SCP) mit Faktor 2 skaliert. Damit entsteht ein FullHD Bild mit dem gleichen Bildseitenverhältnis ohne Randbereiche und deckt damit den gleichen vollständigen Bildausschnitt ab, wie die native Sensorauflösung.

Mit welchem Internet-Browser kann ich IDS lighthouse verwenden?

Bitte verwenden Sie IDS lighthouse auf folgenden Browsern:

  • Google Chrome: Version 102.0 oder höher
  • Mozilla Firefox: Version 91.0 oder höher
  • Microsoft Edge: Version 90.0.818.49 oder höher

Mit welchen Login-Daten kann ich IDS lighthouse verwenden?

Verwenden Sie für den Login die Zugangsdaten Ihres IDS Kundenkontos. Für die Nutzung von IDS lighthouse ist eine Aktivierung per Lizenzschlüssel erforderlich. Als Käufer eines IDS NXT Experience Kits erhalten Sie diesen mit der Lieferung. Für Käufer einer IDS NXT Industriekamera ist für den Zugriff auf IDS lighthouse der Erwerb einer Lizenz erforderlich.

  • Im IDS NXT Experience Kit ist eine sechsmonatige Lizenz enthalten.
  • Im IDS Webstore lassen sich Lizenz-Verlängerungen mit unterschiedlichen Laufzeiten käuflich erwerben.
  • Darüber hinaus können Sie IDS lighthouse kostenlos für vier Wochen mit uneingeschränktem Funktionsumfang auszuprobieren.

Muss ich meine IDS lighthouse Lizenz kündigen?

Nein. Sofern Sie das IDS NXT Experience Kit Design-In-Kit erworben haben, steht Ihnen der Zugang zu IDS lighthouse für sechs Monate kostenfrei zur Verfügung. Eine automatische Verlängerung der Laufzeit erfolgt nicht. Sie können jedoch anschließend eine kostenpflichtige Lizenz-Verlängerung erwerben. Auch nach einer Lizenz-Verlängerung oder Reaktivierung läuft Ihr Zugang automatisch aus. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Dokument "Allgemeine Nutzungsbedingungen für IDS lighthouse".

Stören sich mehrere Nion ToF-Kameras gegenseitig, beispielsweise wenn sich ihre Sichtfelder überschneiden?

Wenn mehrere iToF-Kameras mit derselben Modulationsfrequenz überlappende Sichtfelder haben, kann es zu Interferenzen kommen. Dies lässt sich vermeiden, indem Überlappungen vermieden werden, die Kameras gezielt nacheinander getriggert oder unterschiedliche Modulationsfrequenzen gewählt werden.

Für kommende Software-Erweiterungen arbeiten wir bereits an Konzepten zur leichten Anpassung der Modulationsfrequenzen der Kameras, um diese möglichen Interferenzen beim Betrieb mehrerer Kameras in Multikameraanwendungen zu vermeiden beziehungsweise einfach konfigurierbar zu machen.

Wenn Sie regelmäßige Updates zu IDS Produkten erhalten möchten, abonnieren Sie unsere eNews!

Unterstützen IDS NXT Kameras neben REST und OPC UA noch weitere Kommunikationsprotokolle?

Das App-basierte Konzept der Kameras ermöglicht die Integration weiterer Kommunikationsprotokolle. Die OPC UA Server Vision App ist ein Beispiel für ein solches Add-on.

Mithilfe des Vision App Creators können Anwender ganz eigene Kommunikationskanäle erstellen. Der Fachbeitrag "EyeBot – Vision Guided Robot" beschreibt diesen Anwendungsfall.

Das Video "Integration von IDS NXT in die Fertigungsautomation" erklärt, über welche Möglichkeiten IDS NXT Kameras mit ihrem Umfeld kommunizieren können.

Unterstützen uEye+ Kameras Trigger-Funktionalitäten?

Ja, die meisten uEye+ Kameras mit GigE Vision bzw. USB3 Vision Interface unterstützen sowohl Hardware- als auch Software-Trigger für die Bildaufnahme.

  • Im Hardware-Trigger-Modus wird ein I/O-Signal als Auslöser für die Bildaufnahme verwendet. Wenn die Kamera ein Trigger-Signal auf der Leitung erhält, wird ein einzelnes Bild aufgenommen und übertragen.
  • Im Software-Trigger-Modus wird ein Softwarebefehl als Auslöser für die Bildaufnahme verwendet. Der Softwarebefehl wird von einer Anwendungs-Software auf einem Host-PC ausgeführt und somit an die Kamera übermittelt. Wenn die Kamera den Softwarebefehl empfängt, wird ein einzelnes Bild aufgenommen und übertragen.

HW Trigger vs. SW Trigger

Das Verfahren mit Software-Trigger hat den Vorteil, dass keine zusätzliche Hardware benötigt wird, was es einfach und kostengünstig macht. Allerdings kann es durch die Art und Weise, wie Betriebssysteme arbeiten, zu unvorhersehbaren Verzögerungen zwischen dem Moment, in dem der Softwarebefehl gegeben wird, und dem tatsächlichen Start der Bildaufnahme kommen. Diese Verzögerungen sind nicht genau vorhersagbar. Daher ist der Software-Trigger für Anwendungen, die sehr präzise Reaktionszeiten von 10 Millisekunden oder weniger erfordern, nicht optimal. In solchen Fällen sollte ein Hardware-Trigger verwendet werden, der eine zuverlässigere und genauere Steuerung ermöglicht.

Handbuch:

Techtipp: Triggern nach dem Lego-Prinzip

Die Triggermöglichkeiten von uEye+ Kameras sind durch GenICam und der SFNC noch vielfältiger nutzbar. Die Trennung triggerauslösender Signale (Software) von triggerfähigen Geräteeingängen (Hardware) macht die Verwendungsmöglichkeiten von "Triggern" noch variantenreicher. Damit ist die Auslösung einer Bildaufnahme nicht mehr beschränkt auf eine externe Quelle. Auch Zähler, Timer, generierte PWM Signale oder ein Software-Event sind mögliche "Signalgeber". In diesem Techtipp zeigen wir die verschiedenen Möglichkeiten mit Beispielen.

Wann verwende ich IDS peak?

IDS peak und uEye+ Kameras sind unsere Neuentwicklungen, in die wir unsere gesamte Innovationskraft stecken. Neue Softwarefunktionen und neue Sensoren werden nur noch in diese Zukunftsprodukte integriert. Deshalb empfehlen wir für alle neuen Kundenprojekte ausschließlich die Verwendung von IDS peak zur Anwendungsentwicklung mit uEye+ Kameras.

Als IDS-Kunde können Sie Ihre bewährten uEye Bestandskameras (mit Matchcode "UI-") auch in neuen Anwendungen mit IDS peak weiterverwenden. Möglich macht das unser spezieller "uEye Transport Layer", durch den sie an der standardisierten Codebasis des neuen SDKs verwendbar sind und ebenfalls von den vielen Vorteilen des neuen SDKs profitieren.

Wenn Sie dennoch Fragen haben, welche Produktlinie Sie für Ihr Vorhaben einsetzen sollen, setzen Sie sich gerne mit unserem Sales-Team in Verbindung.

Warum sehe ich in meinem IDS lighthouse-Account Datensätze, die mir nicht gehören?

Diese Datensätze werden als Beispiel mitgeliefert, um den Einstieg zu vereinfachen und bereits erste Erfahrungen zu machen. Sie können auch einfach gelöscht werden und sind danach nicht mehr verfügbar.

Was ist ein Hotpixel?

Ein Hotpixel ist ein Pixel des Bildsensors, der aufgrund eines Fehlers ständig "an" ist und daher immer ein helles Signal liefert, unabhängig von der tatsächlichen Lichtmenge, die auf den Sensor fällt. Dies kann zu Bildfehlern führen, insbesondere bei Langzeitbelichtungen oder bei hohen Sensor-Temperaturen.

IDS Kameras bieten eine adaptive Hotpixel-Korrektur, welche die Pixelwerte der Hotpixel während der Laufzeit der Anwendung korrigieren kann. Die Methode ist "adaptiv", weil die korrigierten Pixelwerte kontinuierlich zu den umgebenden Pixeln in Bezug auf Richtung und Intensität angepasst werden.

Einige wichtige Punkte zur adaptiven Hotpixel-Korrektur:

    Die adaptive Hotpixel-Korrektur wird auf dem Host PC durchgeführt.
    Die adaptive Hotpixel-Korrektur kann nur mit RAW-Pixel-Formaten verwendet werden.
    Bildvorverarbeitung, die in der Kamera ausgeführt wird, beeinflusst die danach im Host PC arbeitende Hotpixel-Korrektur.
    Nachfolgende Bildverarbeitungsschritte auf dem Host PC, z.B. Debayering, Farbkorrektur usw. haben keinen Einfluss auf die Hotpixel-Korrektur.

Info-Quellen:

Was ist ein KNN?

Ein KNN ("künstliches neuronales Netz") bezeichnet Netzwerke, die dazu trainiert werden, bestimmte Aufgaben autonom zu lösen. Im Vergleich zur klassischen, regelbasierten Bildverarbeitung eignen sich KNNs dann, wenn Objekte große Variationen aufweisen, teils verdeckt sind oder nur schwer über mathematische Algorithmen definiert werden können. Durch IDS lighthouse sind KNNs auch durch Laien trainierbar.

Was ist eine Inferenz bzw. eine Inferenzkamera?

Inferenz bedeutet "schlussfolgern". Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz bezeichnet Inferenz die Fähigkeit, ein durch Deep Learning erworbenes "Wissen" auf neue Daten anzuwenden. Eine Inferenzkamera ist somit in der Lage, durch ein vortrainiertes neuronales Netz neu aufgenommene Bildinhalte PC-unabhängig zu bewerten bzw. zu kategorisieren.

Was kann ich tun, wenn ich mein Passwort für IDS lighthouse vergessen habe?

Ihre Zugangsdaten für IDS lighthouse sind mit denen Ihres IDS Kundenkontos identisch. Um das Zugangspasswort dafür zurückzusetzen, verwenden Sie den Link "Passwort vergessen?" auf der Anmeldeseite. Mit dem neuen Passwort können Sie sich dann auch wieder bei IDS lighthouse anmelden.

Was kann ich tun, wenn meine Event-basierte Kamera beim Öffnen im Metavision SDK nicht erkannt wird?

Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb Ihrer Event-basierten IDS Kamera mit dem Metavision SDK von Prophesee haben, kann dies an einer Inkompatibilität der Software-Komponenten liegen. Prüfen Sie zuerst die Versionen des Plugins für uEye EVS Kameras und des Metavision SDKs.

  • Bei Windows (ab Windows 11) finden Sie die Versionsinformation unter "Einstellungen > Apps >Installierte Apps". Suchen Sie dort nach "EVS" bzw. "Metavision SDK"
  • Unter Linux prüfen Sie die Versionsabhängigkeiten über den Paketmanager (z.B. "apt"). Nutzen Sie die Konsolenbefehle "apt show ueye_evs" bzw. "apt show metavision-sdk".

Die entsprechende Versionskompatibilität finden Sie im Downloadbereich Ihrer uEye EVS Kamera. Suchen Sie dazu auf der Download-Seite nach ihrem Kameramodell. Hinweise finden Sie sowohl im Beschreibungstext des IDS Plugins, als auch in der dort verlinkten ReadMe-Datei. Sollten Ihre Installation hiervon abweichen, installieren Sie die passenden Versionen neu. Stellen Sie vor der Installation des Plugins sicher, dass das Metavision SDK installiert ist.

Sollte das Ihr Problem nicht lösen, öffnen Sie ein Support-Ticket (Anmeldung erforderlich). Wir werden uns dann umgehend darum kümmern.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich IDS lighthouse nicht weiter nutze?

Gemäß den Nutzungsbedingungen (Abs. 4) und in Einklang mit der geltenden „Europäischen Datenschutz-Grundverordnung“ werden sämtliche personenbezogene Daten (zum Beispiel Projekte, Bilder oder trainierte Netze) vier Wochen nach Ende des Nutzungsvertrags bzw. Ablauf einer gültigen Lizenz automatisch vollständig und unwiederbringlich gelöscht.

Sie können jedoch mittels der Export-Funktion selbstständig Backups erstellen, die Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden/importieren können.

Welche Codecs und Auflösungen werden von uEye Live Kameras unterstützt?

Die Streaming-Konfiguration der Monitoring-Kameras (uEye Live) sieht folgende Möglichkeiten vor:

Stream Stream 1 (RTSP) Stream 2 (RTSP) Stream 3 (HTTP)
Codec

MJPEG
H264

MJPEG
H264

MJPEG
Auflösung

1920x1080
1440x1080
1280x720

640x480
320x240

1920x1080
1440x1080
1280x720

Maximale Framerate 30 fps 30 fps

30 fps

 

Welche Dateiformate müssen die Bilder haben?

Aktuell können Anwender Bilder in den Formaten GIF, JPG, PNG, BMP und TIFF verwenden, um ein künstliches neuronales Netz in IDS lighthouse zu trainieren. Weitere Hinweise zum Hochladen von Bilddaten finden Sie in der IDS lighthouse Dokumentation (Kapitel: Datensätze verwalten -[gt] Bilder hochladen)

Welche Einstellungen muss ich vornehmen, um meine U3/GV-Kamera im Triggermodus zu betreiben?

Die Modularität des GenICam-Standards bietet unzählige Parametrierungsmöglichkeiten für verschiedene Triggermodi. IDS Industriekameras (U3/GV) sind mit einer Vielzahl unterschiedlicher Verschaltungsmöglichkeiten ausgestattet.

Welche Systemvoraussetzungen benötige ich für IDS lighthouse?

Die Systemvoraussetzungen für IDS lighthouse, wie beispielsweise unterstütze Web-Browser oder ob JavaScript aktiv sein muss, können Sie in der Dokumentation nachlesen (Kapitel: Voraussetzungen)

Werden meine Bilder in Originalauflösung in IDS lighthouse gespeichert?

Die hochgeladenen Bilddaten werden vor der Speicherung auf die maximal notwendige Bildgröße verkleinert. Ihre Bilddaten liegen in IDS lighthouse daher ggf. nicht mehr in Originalauflösung vor.

Wie erstelle ich ein Support-File?

Die Erstellung einer Support-Datei, die unserem Machine Vision Consulting Team hilft, Ihre Systemkonfiguration besser zu verstehen, um Sie im Support-Fall gezielter unterstützen zu können, kann je nach Kameramodell variieren. Im Folgenden finden Sie kurze Anleitungen, wie Sie eine Support-Datei für Ihr jeweiliges Kamera-Produkt generieren können.

uEye+ (Standard Vision) Kameras
Befolgen Sie die Anleitung im IDS peak SDK Online Handbuch → Kapitel "Support-Datei erzeugen"

uEye UI-Kameras
Befolgen Sie die Anleitung im Online Handbuch der IDS Software Suite → Kapitel "Support-Datei erzeugen"

IDS NXT Kameras
Befolgen Sie die Anleitung im Online Handbuch des IDS NXT cockpits → Kapitel "Support-Datei herunterladen"

uEye Live Kameras
Öffnen Sie das Logbuch Ihrer Kamera über das Support-Menü im WebCockpit. Dort können Sie sowohl eine Support-Datei als auch die Log-Datei herunterladen. → WebCockpit Anleitung, Kapitel "Support-Menü"

uEye EVS Kameras
Für detaillierte Informationen des Metavision Systems sollten Sie das LOG-Level auf "TRACE" umstellen. → Anleitung "Change logging level".
Dann starten Sie das Tool "Platform Info" aus dem Metavision SDK, um eine vollständige Diagnose der Metavision-Software und -Systeme durchzuführen und die Kompatibilität mit Ihrer Plattform zu prüfen. → Anleitung "Platform Info erstellen"

uEye 3D Kameras
Befolgen Sie die Anleitung im IDS peak SDK Online Handbuch → Kapitel "Support-Datei erzeugen"

Ensenso 3D Kameras
Die wichtigsten Debug-Informationen von Ihrem Ensenso 3D Kamerasystem sind "File Cameras" (Datenqualität) und  "Logfiles im Trace-Level" (Zeitliche Abläufe)

Wie erstelle ich eine erste Anwendung mit einer uEye EVS Kamera?

  • Die Software für unsere EVS-Kameras wie beispielsweise die uEye XCP-E oder XLS-E finden Sie im Downloadbereich des jeweiligen Modells. Um die Event-basierten IDS Kameras zu betreiben und zu programmieren, benötigen Sie das IDS HAL Plugin und das Metavision SDK von Prophesee.
  • Die notwendigen Informationen, um mithilfe der Prophesee-Technologie das passende Setup für Ihre eigene Anwendung zu entwickeln, liefert die "Application Note: How to build your event-based application" auf der Prophesee-Webseite.
  • Auch unser How-to Video: Simply get started with event-based cameras in unserem Vision Channel zeigt, wie Sie Ihre Event-basierte Kamera schnell und effizient in Betrieb nehmen können.

Wie führe ich die Wärme von meiner Kamera ab?

Eine effektive Wärmeabfuhr ist wichtig, um eine stabile Bildqualität sicherzustellen und die thermische Belastung Ihrer Kamera zu verringern. Dazu empfehlen wir folgende Maßnahmen:

  • Passive Wärmeabfuhr
    Montieren Sie die Kamera auf einer wärmeleitenden Oberfläche (z. B. Metallplatte oder Kühlkörper).
    Ein Wärmeleitpad – z. B. Transtherm Gap Filler (TSoft3ST) – verbessert den Wärmekontakt zwischen Kamera und Montagefläche.
  • Aktive Kühlung
    Falls die passive Kühlung nicht ausreicht, kann ein Lüfter oder eine andere aktive Kühlmethode die Temperatur effektiv senken.
  • Hinweis für Boardlevel-Kameras
    Für Kameramodelle ohne Gehäuse, wie z. B. die uEye LE, finden Sie die spezifischen Hinweise zur Wärmeabfuhr im Kapitel „Umgebungsbedingungen“ des technischen Handbuchs.

Zusätzlich empfehlen wir folgende Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmeentwicklung:

  • Externe Stromversorgung statt Power-over-Ethernet (PoE)
    Um zusätzliche Wärmeentwicklung durch interne Spannungswandlung zu vermeiden, empfiehlt sich – insbesondere bei thermisch sensiblen Anwendungen – der Einsatz einer separaten Stromversorgung anstelle von PoE.
  • Bildaufnahme stoppen (Standby-Modus)
    Wenn das Kameramodell den Standby-Modus unterstützt, kann durch das Pausieren des Bildeinzugs und der damit verbundenen internen Vorverarbeitung die Leistungsaufnahme deutlich reduziert werden.

Zusätzlicher Tipp: Temperaturüberwachung per API
Über IDS peak kann die Gerätetemperatur abgefragt oder bei kritischen Werten eine Benachrichtigung per Event ausgelöst werden. So lässt sich eine mögliche Überhitzung frühzeitig erkennen und vermeiden.

Temperatur abfragen

Temperatur-Events aktivieren

Wie hoch ist die Genauigkeit und Präzision der von Nion 3D-Kamera bereitgestellten Tiefeninformationen?

Die Genauigkeit der von Nion erfassten Tiefenwerte beschreibt die maximale Abweichung vom tatsächlichen Wert und liegt beispielsweise im Nahbereich (Fokusdistanz) bei etwa ±5 mm.
Sie variiert mit dem Arbeitsabstand und dem gewählten Arbeitsmodus, der die X‑, Y‑ und Z‑Auflösung bestimmt. Mit zunehmender Entfernung steigt der absolute Fehler.

Genaue, von uns gemessene Werte der Genauigkeit und Präzision für verschiedene Arbeitsdistanzen finden Sie im Datenblatt des Kameramodells. Öffnen Sie dazu die Download-Seite, zu finden im Support-Menü, und suchen dort nach Ihrem Produkt anhand der Modellbezeichnung oder Artikelnummer, um die passende Software, Dokumentation und das passende Datenblatt zu finden.

Wie kann ich den IDS Support kontaktieren?

Wenn Sie Unterstützung mit einem IDS-Produkt benötigen oder ein anderes Anliegen mit unserem Produkt-Support besprechen möchten, öffnen Sie ein Support-Ticket. Wir werden uns umgehend darum kümmern.

Wie kann ich die Bandbreite meiner uEye+ Kamera optimieren?

Dafür kann der Kameraparameter "Durchsatzgrenze für die Geräteverbindung" (DeviceLinkThroughputLimit) verwendet werden, der den maximalen Datendurchsatz (in Bytes pro Sekunde) festlegt, den eine Kamera über ihre Schnittstelle senden kann. Dadurch lässt sich die Datenrate und damit auch notwendige Leistung des PC-Systems reduzieren bzw. optimieren.

Einsatz:

  • Das kann hilfreich sein, um beispielsweise „Performance-schwächere“ Systeme, wie einen Raspberry Pi optimal auszulasten.
  • Bei den uEye Kameras der X-Serien, die keinen Speicher besitzen, kann dieser Parameter hilfreich sein, einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
  • Auch in Multikameraanwendungen ist die Kontrolle des maximalen Datendurchsatzes jeder Kamera von Vorteil.

Weiterführende Informationen:

Wie kann ich ein IDS Produkt reklamieren, bzw. einen RMA-Prozess starten?

Die Reklamation, Rücksendung oder Austausch eines fehlerhaften IDS Produkts leiten Sie am einfachsten über unseren RMA-Prozess ein.

Wie kann ich eine Reparatur in Auftrag geben?

Eine Prüfung, Reinigung, Reparatur, usw. beauftragen Sie am einfachsten mit dem Formular "Reparaturauftrag".

Wie kann ich meine uEye SCP in Betrieb nehmen und konfigurieren?

uEye Live Kameras, wie die SCP oder SLE Serie, benötigen keine programmatische Integration und Steuerung über ein Software Development Kit in eine Kameraanwendung auf einem Host PC. Sobald die Kamera an die Stromversorgung angeschlossen ist, stellt der integrierte Webserver eine komfortable Konfiguration der Streaming- und Aufzeichnungsfunktionen bereit, die sich über ein benutzerfreundliches Web-Interface in jedem Browser aufrufen lässt.

Vorher muss die Kamera einmal im Netzwerk erkannt und registriert werden, um eine IP-Adresse zu erhalten. Dabei hilft Ihnen eine speziell dafür entwickelte GUI-Anwendung, die zusammen mit einer ausführlichen Dokumentation im Downloadbereich der IDS-Website für Ihr Kameramodell verfügbar ist.

Gehen Sie dazu auf unsere Download-Seite und suchen nach ihrem Kameramodell.

Wie kommt die Bildverarbeitung aus IDS lighthouse auf meine Kamera?

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Kamera mit dem IDS NXT cockpit her. Dann können Sie Ihr trainiertes neuronales Netz aus dem KI-Vision-Studio mit einer Vision App laden und aktivieren.

Haben Sie in IDS lighthouse auch eine Vision App erstellt, ist das Vorgehen ganz ähnlich. Verwenden Sie im IDS NXT cockpit den Vision App Manager, um Apps zu laden, konfigurieren oder löschen.

Wie lange ist mein IDS lighthouse Zugang noch gültig?

Sie finden die Information zur Dauer der Laufzeit in Ihrem IDS lighthouse Profil. Rufen Sie dazu bitte die Seite https://blue.ids-lighthouse.ai/profile auf. Zwei Wochen vor Ablauf Ihrer Lizenz werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Ist Ihr Zugang bereits abgelaufen, werden Sie beim Login aufgefordert einen neuen Lizenzschlüssel einzugeben.

Wie muss ich meine Daten labeln, um das gewünschte Ergebnis für meinen Anwendungsfall zu erzielen?

Ziehen Sie einfach ROIs (Rahmen) um die gewünschten Inspektionsbereiche. Diese sollten möglichst präzise, ohne Ränder sein und 1/10 der Größe des Gesamtbildes nicht unterschreiten. Wenn Ihr gewünschtes Objekt kleiner ist, sollten größere Aufnahmen der zu inspizierenden/zu findenden Stelle gemacht werden.

Anschließend wählen Sie im Trainingsprojekt aus, ob Sie die Bereiche inspizieren/klassifizieren oder im Bild finden/detektieren wollen.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise beim CNN Training bzw. beim Labeln von Bilddaten bekommen Sie in folgenden Videos:

Wie sicher sind meine Bilddaten in IDS lighthouse?

Unser Hosting Partner Microsoft (Azure Cloud) arbeitet nach strengsten Sicherheitsvorschriften und einer Reihe von ISO-Standards, wodurch Ihre Daten sehr sicher sind.

Es bleibt allein Ihre Entscheidung, wer Zugriff auf Ihre Daten haben darf. Zusätzliche Informationen zur Nutzung von IDS lighthouse bei dem Hosting-Anbieter finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Wie starte ich am besten mit IDS peak?

Zum Einstieg und zum Kennenlernen von uEye+ und IDS peak das folgende Video:

Mit der IDS peak comfortC API können Anwender der IDS Software Suite ohne Erlernen einer neuen Programmiermethodik (z.B. GenICam) schnell und einfach auf IDS peak wechseln.

Ein nützliches Werkzeug und Nachschlagewerk während der Entwicklung von eigenen Anwendungen ist unser IDS peak Handbuch. Dort finden Sie neben einer vollständigen Funktionsreferenz und zahlreiche Code-Beispiele für die Programmiersprachen C, C++, C# und Python auch Grundlagenwissen über uEye Kameras, sowie modellspezifische Hinweise.

Weitere Informationen zum Umgang mit IDS peak und uEye+ Kameras finden Sie in der Knowledgebase und in unserem IDS Vision Channel. Mit Fragen können Sie sich aber auch gerne mit unserem Sales-Team in Verbindung setzen.

Wie teuer ist eine Reparatur meiner Kamera?

Die allgemeinen Kosten für eine Reparatur können Sie dem Formular für einen möglichen Reparaturauftrag entnehmen.

Wie viele Aufzeichnungen kann die uEye Live Monitoring-Kamera im internen Speicher sichern?

Die maximale Aufzeichnungsdauer im internen Speicher wird durch die Größe der einzelnen Videodateien bestimmt. Das bedeutet, je kleiner die Dateien sind, desto mehr können im Speicher abgelegt werden und desto länger können Sie darin aufzeichnen. Die Größe der Videodaten ist abhängig von den eingestellten Streaming-Parametern. Neben Auflösung, Bildrate, Bitrate, Häufigkeit der Keyframes ist auch der Szeneninhalt entscheidend für die Kompressionsleistung des Encoders.

Beispiel:
Aufzeichnung von 30 Sekunden mit durchschnittlicher Bitrate von 10.000 kB/sec und Bildrate von 30 fps →  Größe der Videodatei ca. 36 MB. Damit können etwa 28 Dateien im Speicher abgelegt werden, was einer Gesamtvideodauer von etwa 14 Minuten entspricht.

Weitere Informationen zur Aufzeichnung von Events finden Sie im Kapitel Recording im WebCockpit-Handbuch.

Wie viele Vision Apps kann eine Kamera gleichzeitig ausführen?

Es können mehrere Vision Apps gleichzeitig ausgeführt werden.

Es kann jedoch immer nur eine Vision App aktiv sein, die den KI-Beschleuniger einer IDS NXT Kamera verwendet, also CNNs ausführt. Fall

Wird die Nion 3D-ToF-Kamera in NXView unterstützt oder ist IDS peak die vorgesehene Softwareumgebung?

Nion basiert auf GigE Vision und IDS peak. NXView wurde für unser bestehendes Ensenso-Stereo-Vision-3D-Kameraportfolio entwickelt. Für Nion haben wir uns bewusst für IDS peak als primäre Softwareplattform entschieden. Daher wird Nion in NXView nicht unterstützt. Derzeit gibt es keine Pläne, dies zu ändern, obwohl Ideen und Erfahrungen aus NXView zukünftige Entwicklungen von peak beeinflussen könnten.

Wo finde ich das Handbuch für meine UI/U3/GV Kamera?

Das aktuelle Handbuch für ...

Wo finde ich das Software-Archiv für IDS peak?

  1. Öffnen Sie dazu die Download-Seite, zu finden im Support-Menü, und suchen dort nach Ihrem Produkt anhand der Modellbezeichnung oder Artikelnummer, um die passende Software, Firmware und Dokumentation zu finden. Verwenden Sie alternativ die Detailsuche durch Auswahl der Produktkategorie und Angabe von Schnittstelle, Kamerafamilie und Modellbezeichnung.
  2. Nachdem Sie das Kameramodell ausgewählt haben, selektieren Sie die passenden Downloads für Ihren PC durch Angabe des verwendeten Betriebssystems und Systemarchitektur.
  3. Unter dem Punkt Software-Archiv finden Sie unter anderem alle früheren Versionen des Software Development Kits IDS peak.

Wo finde ich die passende Software für meine IDS Kamera?

  1. Öffnen Sie dazu die Download-Seite, zu finden im Support-Menü, und suchen dort nach Ihrem Produkt anhand der Modellbezeichnung oder Artikelnummer, um die passende Software, Firmware und Dokumentation zu finden. Verwenden Sie alternativ die Detailsuche durch Auswahl der Produktkategorie und Angabe von Schnittstelle, Kamerafamilie und Modellbezeichnung.
  2. Nachdem Sie das Kameramodell ausgewählt haben, selektieren Sie die passenden Downloads für Ihren PC durch Angabe des verwendeten Betriebssystems und Systemarchitektur.
  3. Unter dem Punkt Software finden Sie beispielsweise den Download-Link für das aktuelle Installationspaket des Software Development Kits IDS peak zum Betrieb aller uEye Kameras auf Ihrem PC-System.

Wo finde ich modellspezifische Hinweise für meine uEye Kamera?

Modellspezifische Hinweise für ein bestimmtes Kameramodell finden Sie im IDS peak Handbuch im Abschnitt B: uEye+ Kameras betreiben → Modellspezifische Hinweise

Wo finde ich Source Code Beispiele für den IDS NXT Vision App Creator?

Sie möchten mit dem Vision App Creator SDK vollständig eigene Bildverarbeitungsanwendungen in Form von Vision Apps mit dem KI-Beschleuniger deep ocean entwerfen? Auf Github finden Sie passende C++ Sourcecode-Beispiele für einen schnellen Start in die Plattform-offene Programmierung von IDS NXT rio und rome Kameras.

Zu den Sourcecode-Beispielen