Auf dunkelblauen Hintergrund befinden sich an den Seiten unterschiedlich farbige und große Quadrate.

Hilfe von A bis Z

Ihr umfassender Hersteller-Support aus einer Hand

Mit IDS NXT erhalten Sie umfassende Unterstützung aus einer Hand: von der Idee über das Training der Bildauswertung und der Erstellung individueller Vision Apps bis zur Integration und Ausführung der Anwendung in Ihrer Anlage – IDS ist Ihr zentraler Ansprechpartner in allen Fragen.

Der „It's so easy!“-Workflow
Schritt für Schritt zu Ihrer Anwendung

IDS NXT bietet in allen Projektphasen einen einfachen Weg zum Ziel. Lernen Sie die IDS NXT Komponenten kennen.

Der Bildschirm mit IDS lighthouse zeigt verschiedene Gegenstände anzeigt, die zusätzlich davon fliegen.

1. Bilddaten sammeln

IDS NXT erlaubt einfaches Sammeln und Importieren von Bilddaten für unterschiedliche Bildverarbeitungslösungen aus verschiedenen Quellen über eine simple Dateiablage.

Anwendungsbilder können aus einem bestehenden Datenbestand stammen, komfortabel über das IDS NXT cockpit und IDS NXT Kameras vorbereitet werden oder auch einfach mit einem Smartphone aufgenommen sein.

Eine Tastatur und ein Bildschirm, auf dem die IDS lighthouse Software simpel dargestellt wird.

2. Datensätze organisieren

IDS lighthouse erlaubt den Import von Bildern aus einfachen Ordnerstrukturen mit gleichzeitiger Zuordnung von Kategorien für Klassifizierungen oder Anomalie-Analysen.

Ein ROI-Editor ermöglicht zudem, gezielt Bildbereiche für Objekterkennungen zu markieren.

Über die Datenverwaltung lassen sich alle Anwendungsdaten sowohl für das Training als auch für begleitende Tests Ihrer Bildverarbeitung optimal vorbereiten.

Die künstliche Intelligenz in der Wolke wird durch ihre vielschichtigen Ebenen als Kasten-Form dargestellt.

3. KI trainieren

Führen Sie ein oder mehrere parallele Trainings mit unterschiedlichen Bild- und Testdaten oder alternativen Vorgaben per Knopfdruck durch und lassen Sie sich per E-Mail über den Trainingsstatus informieren.

Trainingsergebnisse lassen sich direkt im Webprotokoll analysieren und durch Werkzeuge wie die Confusion-Matrix sowie Attention-Maps mit Ihren Testbildern validieren und verstehen. Damit lassen sich neuronale Netze gezielt verbessern und nachtrainieren, bevor sie zum Einsatz kommen.

Hinter einer Tastatur steht ein Bildschirm mit IDS lighthouse, das die Einfachheit der Software darstellt.

4. Vision App erstellen

Mit dem blockbasierten Editor und dem Anwendungsassistenten lassen sich individuelle Bildverarbeitungsabläufe mit Machine-Learning-Methoden, wie der Detektion oder Klassifikation von Objekten, auch ohne Programmierkenntnisse erstellen. Die Anwendungen lassen sich zudem mit Ihren gespeicherten Bilddaten in der Cloud testen und debuggen, noch bevor sie auf eine intelligente IDS NXT Industriekamera geladen und ausgeführt werden.

Ein Workflow mit IDS NXT Kamera, einem Fließband mit darauf befindlichen Gegenständen und Robotergreifarm.

5. AI-Vision App on-the-edge ausführen

Eine mit IDS lighthouse erstellte Vision App kann über das IDS NXT cockpit einfach auf einer IDS NXT Kamera hochgeladen und aktiviert werden. Zur Ausführung Ihrer trainierten CNNs stehen auch Vision Apps, bspw. zur Klassifizierung oder Objekterkennung, auf den Kameras zur Verfügung.

Wartung und Erweiterung von Anwendungen

Schaubild der IDS NXT Kamera und eines Bildschirms mit dem IDS NXT Cockpit geöffnet.

Vision Apps, die mit dem blockbasierten Editor erstellt wurden, lassen sich über das Webfrontend der Kamera einfach weiterbearbeiten.

Mit neuen Erkenntnissen und weiteren Bilddaten können Sie Ihre neuronalen Netze mit dem AI-Vision-Studio IDS lighthouse kontinuierlich verbessern und so den Durchsatz Ihrer Anwendung erhöhen.

KI-Vision: Alle benötigten Komponenten bereits enthalten

IDS NXT ist ein ganzheitliches Embedded-Vision-System mit KI, das alle erforderlichen Werkzeuge und Workflows zur Verfügung stellt. Das bedeutet, es erfordert Folgendes:

  • Es erfordert kein Einrichten einer Entwicklungsumgebung,
  • Es erfordert kein zeitintensives Suchen und Kaufen von Zubehör,
  • Es erfordert kein Vorwissen zu Kameraprogrammierung oder Deep Learning!

FAQ

Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um IDS NXT

Quick-Start-Guide

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für IDS NXT Erstnutzer