Ein Laptop in den ein Mitarbeiter gerade seine Kredit Karten Daten eingibt.

Zahlungsarten

Wir bieten folgende Zahlungsmodalitäten an.

Was ist Giropay?

Giropay ist ein Online-Bezahlverfahren, das von über 1.500 Banken und Sparkassen angeboten wird. Basierend auf dem Online-Banking mit PIN und TAN ermöglicht es die einfache, schnelle und sichere Bezahlung per Online-Überweisung – direkt vom IDS Direct Webstore heraus.

Damit ist garantiert, dass sensible Daten (PIN/TAN) nur zwischen Ihnen und der Bank ausgetauscht werden. Kein Dritter hat Einblick in persönliche Konto- und Umsatzinformationen.

Der Verkäufer erhält unmittelbar nach erfolgreicher Zahlung eine Zahlungsgarantie der Bank und kann somit Waren oder Dienstleistungen sofort und ohne Risiko zur Verfügung stellen.

Wie kann ich per Kreditkarte zahlen?

Bei Online-Kreditkartenzahlung mittels VISA und MasterCard müssen Sie Ihre Kreditartennummer, das Ablaufdatum und den dreistelligen Sicherheitscode eingeben.

Ihr Sicherheitscode liefert zusätzliche Sicherheit beim Online-Bezahlen und besteht normalerweise aus den letzten drei Ziffern der Zahl auf der Rückseite der Kreditkarte. Der Sicherheitscode kann, je nach Kreditkartenunternehmen, an verschiedenen Stellen stehen, ist aber normalerweise auf das Unterschriftfeld gedruckt.

Alle Kreditkarten-Transaktionen werden sofort durchgeführt. Das heißt: Bei Zahlung mit Kreditkarte wird der komplette Rechnungsbetrag mit Abschluss Ihrer Bestellung belastet, unabhängig von der Warenverfügbarkeit zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung. Ihre Kreditkarten-Daten werden nicht von IDS gespeichert.

Wann kann ich auf Rechnung kaufen?

Bestandskunden haben, bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, die Möglichkeit auf Rechnung zu bezahlen.

Zu den Voraussetzungen gehören z.B. eine zuverlässige Zahlungsmoral sowie Bonität.

IDS behält sich das Recht vor, bestimmte Zahlungsarten in Einzelfällen auszuschließen.

Was muss ich bei Zahlung per Vorkasse beachten?

Wenn Sie sich für die Zahlart Vorkasse entscheiden, beachten Sie bitte die Zahlungsinformationen auf der Bestellbestätigung. Diese erhalten Sie umgehend per E-Mail nach dem Absenden der Bestellung. Bitte achten Sie bei der Überweisung darauf, Ihre Bestellnummer im Verwendungszweck anzugeben. Diese benötigen wir, um Ihre Zahlung zuordnen zu können.

Nach Eingang Ihrer Zahlung erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung, in der wir Ihnen das genaue Lieferdatum der Ware nennen (in der Regel ca. 2 Wochen nach Erhalt des Zahlungseingangs).

Bitte beachten Sie auch, dass es je nach Kreditinstitut 2-4 Werktage dauern kann, bis Ihre Überweisung bei uns eintrifft.