IDS NXT Experience Kit

Quick-Start-Guide

IDS NXT Experience Kit

Der Quick-Start-Guide ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung und richtet sich an Anwender, die zum ersten Mal eine IDS NXT Kamera in Betrieb nehmen.
Machen Sie sich schnell ein Bild, welche Anwendungsmöglichkeiten damit lösbar sind und lernen Sie den Weg zur ersten eigenen Embedded-Vision-Lösung mit IDS NXT kennen.

IDS NXT Experience Kit

Folgende Komponenten sind enthalten:

Lizenz-Karte
IDS lighthouse Lizenz-Karte
Lizenz-Karte
IDS NXT rio
IDS NXT rio Industriekamera
IDS NXT rio
Objektiv
IDS Objektiv
Objektiv
Stativadapter
IDS Stativadapter
Stativadapter
Netzkabel
IDS Netzkabel
Netzkabel
Ethernet-Kabel
IDS Ethernet-Kabel
Ethernet-Kabel
Netzteil
IDS Netzteil und Adapter
Netzteil & Adapter

Tutorial Video zum Unboxing des Kits

Zum IDS NXT Experience Kit finden Sie in unserem Vision Channel auch ein Unboxing-Video. Wir packen das Kit aus und zeigen, wie man es mit Beispielanwendungen schnell zum Laufen bekommt. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die mitgelieferten Tools und Komponenten, mit denen Sie Ihre eigenen Lösungen entwickeln können. Schauen Sie sich das Video an und erfahren Sie, wie einfach es ist, mit dem IDS NXT Experience Kit eine voll funktionsfähige Embedded-Vision-Lösung zu entwickeln.

1. IDS Benutzerkonto anlegen

Für die weiteren Schritte benötigen Sie ein kostenloses IDS Benutzerkonto. Zum einen können Sie damit Software laden und Handbücher für Ihr IDS NXT Produkt einsehen, zum anderen dient es gleichzeitig als Zugang zum cloudbasierten AI-Vision-Studio IDS lighthouse, mit dem Sie u.a. individuelle Vision Apps für Ihre IDS NXT Kamera erstellen können.

Fall Sie noch kein IDS Benutzerkonto besitzen, können Sie sich über die Anmeldeseite kostenlos registrieren.

Auch zum IDS NXT cockpit gibt es eine detaillierte Anleitung, in der Sie nachlesen können, wie Sie die Kameras verbinden, mit Vision Apps erweitern und für ihre Aufgaben parametrieren können.

3. Kamera in Betrieb nehmen

Einstecken

Verbinden Sie die Kamera mithilfe des mitgelieferten Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk, auf das Sie auch Zugriff von Ihrem PC haben. So können Sie mit dem IDS NXT cockpit leicht eine Verbindung zur Kamera herstellen.

Als Stromversorgung kann sowohl eine externe Quelle (z.B. beigelegtes Netzteil) als auch Power-over-Ethernet (PoE) verwendet werden.

Von Vorteil ist ebenfalls, wenn Sie innerhalb dieses Netzwerks auf die IDS Webseite und das AI-Vision-Studio IDS lighthouse zugreifen können. So kommen Sie leicht an Beispielprogramme, Hilfedokumente und später an Ihre selbst entwickelten Vision Apps.

Eine detaillierte Anleitung zur Inbetriebnahme der IDS NXT rio Kamera finden Sie in der ausführlichen Inbetriebnahme-Anleitung. Dafür benötigen Sie Ihren IDS Account!

Aber auch ohne DHCP-Server können Sie eine Verbindung über statische Netzwerkadressen aufbauen.
Das Handbuchkapitel „Finder“ liefert Ihnen Informationen über die unterschiedlichen Verbindungsarten, wie Sie eine IP-Adresse zuweisen und auch über mögliche Fehlerquellen.

Initiales Passwort
Im Auslieferungszustand lautet das Passwort für jede Benutzerklasse „ids“.

Beim ersten Anmelden müssen Sie das Passwort ändern.
Das komplette Vorgehen hierfür ist im Handbuchkapitel „Am Gerät anmelden“ beschrieben.

Im IDS NXT cockpit können Sie die aktuelle OS-Version der Kamera prüfen. Auch dieses Vorgehen ist im Kapitel „Update per IDS NXT cockpit“ der Inbetriebnahme-Anleitung ausführlich beschrieben.

Fall Sie dennoch lieber etwas mehr Erklärung zum IDS NXT cockpit bevorzugen finden Sie Hilfe im Handbuchkapitel „Mit der Kamera arbeiten“.

Kostenloser Testmonat
Sie können hier auch einfach den kostenlosen Testmonat aktivieren, den Sie als neuer Benutzer bei der ersten Anmeldung angeboten bekommen. Auch damit stehen Ihnen alle Features des AI-Vision-Studios ohne Einschränkung zur Verfügung.

Die 6-Monatslizenz können Sie auch erst nach dieser Testphase einsetzen.