Das KI-Vision-System IDS NXT macht nun auch Anomalie-Detektion nutzbar

Update für das KI-System IDS NXT: Kameras können jetzt auch Anomalien entdecken

Kostenfreies Update macht drittes Deep-Learning-Verfahren für IDS NXT verfügbar

In der Qualitätssicherung müssen oft Abweichungen von der Norm zuverlässig erkannt werden. Industriekameras spielen dabei eine wichtige Rolle, indem sie Bilder von Produkten aufnehmen und diese auf Fehler analysieren. Wenn die Fehlerfälle jedoch nicht im Voraus bekannt oder zu vielfältig sind, stößt regelbasierte Bildverarbeitung an ihre Grenzen. Mit der KI-Methode Anomalie-Detektion lässt sich diese Herausforderung hingegen zuverlässig lösen. Das neue, kostenfreie Software-Update IDS NXT 3.0 der IDS Imaging Development Systems GmbH macht das Verfahren ab sofort für alle Anwender des KI-Vision-Systems verfügbar.

Die intelligenten IDS NXT Kameras können Anomalien nun selbständig erkennen und damit Qualitätssicherungsprozesse optimieren. Anwender trainieren zu diesem Zweck ein neuronales Netz, das im Anschluss auf den programmierbaren Kameras ausgeführt wird. IDS bietet für diesen Zweck das KI-Vision-Studio IDS NXT lighthouse an, das sich durch einfach bedienbare Workflows und nahtlose Einbindung in das IDS NXT Ökosystem auszeichnet. Kunden können für das Training sogar ausschließlich „GUT“-Bilder verwenden. Das bedeutet, dass im Vergleich zu den anderen KI-Verfahren Objekt Detektion und Klassifikation relativ wenige Trainingsdaten benötigt werden. Das vereinfacht die Entwicklung einer KI-Vision-Anwendung und eignet sich gut dazu, das Potenzial von KI-basierter Bildverarbeitung für Projekte im Unternehmen zu evaluieren.

Ein weiteres Highlight des Releases ist die Code-Lesefunktion im blockbasierten Editor. Damit können IDS NXT Kameras verschiedene Codetypen und die erforderlichen Parameter lokalisieren, identifizieren und auslesen. Attention Maps in IDS NXT lighthouse sorgen außerdem für mehr Transparenz im Trainingsprozess. Sie veranschaulichen, welche Bereiche im Bild Auswirkungen auf Klassifikationsergebnisse haben. So können Anwender Trainingsfehler erkennen und ausräumen, bevor ein neuronale Netz in den Kameras zum Einsatz kommt.

IDS NXT ist ein KI-basiertes Vision-Komplettsystem bestehend aus intelligenten Kameras mit Softwareumgebung, das den gesamten Ablauf von der Erstellung bis zur Ausführung von KI-Vision Anwendungen abdeckt. Die Softwarewerkzeuge machen KI-basierte Bildverarbeitung für unterschiedliche Zielgruppen nutzbar selbst ohne Vorkenntnisse in künstlicher Intelligenz oder der Anwendungsprogrammierung. Darüber hinaus ermöglichen Profi-Tools plattformoffene Programmierung, wodurch IDS NXT Kameras sehr individuell gestaltet und eingesetzt werden können.

Weitere Informationen: www.ids-nxt.de

Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Das KI-Vision-System IDS NXT macht nun auch Anomalie-Detektion nutzbar
Das KI-Vision-System IDS NXT macht nun auch Anomalie-Detektion nutzbar
IDS NXT ist ein Gesamtsystem aus Software und Hardware für Bildauswertungen mit KI
IDS NXT ist ein Gesamtsystem aus Software und Hardware für Bildauswertungen mit KI