uEye XCP und XLE: 8 MP Sony Sensor und 5 MP onsemi NIR-Variante verfügbar
Neue Sensoren für die kosteneffizienten Industriekamera-Familien uEye XCP und XLE
Bei der Entwicklung der Industriekamera-Familien uEye XCP und XLE der uEye+ Produktlinie haben wir uns auf grundlegende Kamerafunktionen konzentriert und großen Wert auf ein kosteneffizientes Design gelegt. Die Nachfrage zeigt, dass das Konzept ankommt. Aus diesem Grund erweitern wir das Spektrum an verfügbaren Sensoren kontinuierlich: Neben den bisherigen Modellen mit 2,3 und 5 MP onsemi Sensoren sind jetzt auch Varianten mit dem 8,41 Sony Sensor IMX415 sowie dem 5 MP onsemi NIR-Sensor AR0522 verfügbar. Modelle der beiden Kamerafamilien sind kurzfristig lieferbar.
Der hochauflösende Rolling Shutter Sensor IMX415 liefert 24,8 fps und eignet sich besonders für Visualisierungsaufgaben. Mit dem Feature 2x2 Binning besteht bei Bedarf die Möglichkeit, die zu übertragende Datenmenge um den Faktor vier zu reduzieren und dadurch sowohl die Lichtempfindlichkeit als auch die Framerate zu erhöhen.
Auch Kunden mit Anwendungen im Nahinfrarot-Spektrum (NIR) können jetzt uEye+ Kameras aus den XCP und XLE Familien einsetzen. Der 5 MP onsemi Sensor AR0522 vereint einen hohen Dynamikbereich mit überlegener Low-Light-Performance. Alle technischen Informationen zu den neuen Sensoren finden Sie auf unserer Website.
Dank Vision Standard-Kompatibilität können alle Modelle der uEye XCP und XLE Familien mit jeder GenICam-konformen Software verwendet werden. Mit unserem Software Development Kit IDS peak bieten wir Ihnen zusätzlich ein großes Plus an Komfort und Einfachheit bei der Entwicklung Ihrer Bildverarbeitungsanwendung und Inbetriebnahme Ihrer Kamera.