IDS NXT malibu: Neue Kamera für Live-Bild-Analysen
Die neue Kameraserie der IDS NXT-Produktlinie wird ab Sommer erhältlich sein
Die intelligenten Kameras der IDS NXT-Produktlinie werden ab diesem Sommer um eine neue Modellreihe ergänzt. IDS NXT malibu ist noch leistungsfähiger als die Kameraserien IDS NXT rio und rome. Was bedeutet das genau?
Wie diese beiden Modelle ermöglicht IDS NXT malibu sowohl KI-Bildauswertung als auch Ergebnisverarbeitung direkt auf der Kamera. Darüber hinaus bietet sie eine höhere Inferenz-Performance und bereitet Daten hardwarebeschleunigt für die komprimierte Übertragung eines Video-Streams (H264 oder MJPG) vor. Damit wird sie als Embedded-Vision-Kamera mit künstlicher Intelligenz Maßstäbe setzen.
Auf der automatica in München stellen wir die Möglichkeiten der neuen Hardware-Plattform live vor. Im Vergleich zu den anderen Modellen verkürzt sie die Inferenzzeiten um das bis zu Zwanzigfache - was bedeutet, dass sie neuronale Netze deutlich schneller ausführen kann. Damit lassen sich KI-basierte Bildanalysen direkt im Livebild realisieren.
Möchten Sie sich noch vor Serienstart einen Eindruck von IDS NXT malibu verschaffen? Dann besuchen Sie uns gerne vom 27. - 30. Juni auf der automatica in München an Stand B5.203. Wir freuen uns auf Sie!