Automatisch alles drin: uEye XC Starter-Set mit Kamera und Zubehör
So können Sie alle Möglichkeiten der 13 MP Autofokuskamera bequem evaluieren
Mit dem neuen uEye XC Starter-Set erhalten Sie ein Komplettpaket, anhand dessen Sie das gesamte Funktionsspektrum der 13 MP Autofokuskamera evaluieren und nutzen können. Anders als Produkte aus dem Consumer-Bereich wurde sie speziell für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt und liefert selbst unter wechselhaften Lichtverhältnissen scharfe Bilder und Videos - davon profitieren beispielsweise Kiosksysteme, Anwendungen in der industriellen Produktion oder in der Diagnostik.
Das Set enthält nicht nur Kamera, Stativadapter und Kabel, sondern u.a. auch eine Makro-Linse. Dank ihr eignet sich die Kamera mit dem Rolling Shutter Farb-Sensor AR1335 von onsemi auch für anspruchsvolle Anwendungen im Nahbereich, denn sie verkürzt auf einfache Weise die minimal mögliche Objektdistanz und erschließt damit zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.
Praktisch: Die USB3 Autofokus-Kamera aus der Vision Standard-konformen uEye+ Produktreihe ist, ähnlich einer Webcam, einfach zu bedienen. Nützliche Funktionen wie 24-facher Digitalzoom, Auto-Whitebalance und Farbkorrektur sorgen dafür, dass die Industriekamera alle Details perfekt im Blick behält. Software-seitig ist sie GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem leistungsstarken Software SDK IDS peak.