Spielerisch moderne Technologie entdecken: IDS Kamera im Deutschen Museum
Neue Robotik-Ausstellung veranschaulicht Trendthema Bildverarbeitung
Die Ausstellung „Robotik“ im Deutschen Museum in München zeigt auf mehreren Themeninseln den Einsatz von Robotern in verschiedenen Anwendungen: in der Pflege und Medizin, im Haushalt, beim Spielen und Lernen und in der Industrie. Neuerdings ist dort auch eine IDS Kamera im Einsatz. Seit Ende des Jahres 2023 dient die USB 3 uEye CP als Auge einer Hands-on-Station, die die Zukunftstechnologie Bildverarbeitung interaktiv erlebbar macht. Konzipiert und entwickelt wurde die Demonstration von der MVTec Software GmbH.
"Wie kann ein Roboter sehen?" lautet die Kernfrage der Themeninsel, in deren Rahmen Besucherinnen und Besucher an der Station ausprobieren können, zu welchen Fähigkeiten Roboter durch Machine Vision in der Lage sind und welchen Beitrag sie dadurch schon jetzt in unserer Gesellschaft und in der Arbeitswelt leisten. Am Beispiel eines Spielfelds, auf dem unterschiedliche Gegenstände liegen, erfahren Interessierte, wie beispielsweise Objekterkennung funktioniert. Während sie einen ausgewählten Gegenstand unter die IDS Kamera halten, wird er mit Hilfe modernster Technologien, in diesem Fall einer besonders leistungsfähigen 2D-Kamera von IDS und intelligenter Bildverarbeitungssoftware aus dem Hause MVTec identifiziert. Anschließend werden die Ergebnisse verschiedener Machine Vision Anwendungen auf den Bildschirmen angezeigt, wie beispielsweise Lage, Art des Gegenstandes und ausgelesener Barcode. Auf diese Weise werden Roboter unter anderem befähigt, Gegenstände autonom zu finden, zu greifen und zuzuordnen, etwa bei Pick-and-Place-Anwendungen.
„Als unser langjähriger Wegbegleiter MVTec mit der Exponatidee auf uns zukam, waren wir spontan begeistert“, erklärt IDS Geschäftsführer Jan Hartmann. „Unser Antrieb war und ist es stets, Bildverarbeitung so einfach wie möglich zu machen und etwaige Zugangsbarrieren zu senken oder auszuräumen. Deshalb entspricht das Projekt, das wir gerne unterstützt haben, genau unserer Philosophie. Wir freuen uns sehr, jetzt mit unserer Kamera einen kleinen Beitrag zu der spannenden Ausstellung mit den zukunftsträchtigen Themen Machine Vision und Deep Learning leisten zu dürfen.“
Bildverarbeitung entwickelt sich in großen Sprüngen, künstliche Intelligenz treibt die Technologie immer weiter voran. KI-basierte Systeme eröffnen dabei viele neue Möglichkeiten. Um das Thema Deep Learning für Laien nicht nur verständlich, sondern auch schnell und einfach nutzbar zu machen, hat IDS seine Produktpalette schon vor Jahren um ein Komplettsystem für den Einsatz von intelligenten Kameras erweitert. "Auch was diese Technologie betrifft, wollen wir Anwendern durch die Adaption von Consumer-Technologie den Umgang mit KI basierten Vision-Systemen so einfach wie möglich machen. Dem Deutschen Museum wünschen wir viele interessierte Besucher."