Hochleistungs-FPGA von Efinix: IDS weltweit erster, europaweit einziger Early-Access-Kunde
Titanium ™ Ti375: Sampling ebnet den Weg für die Erschließung nie dagewesener Mainstream Edge Intelligence
Neue Messlatte für intelligente Edge-Geräte mit geringem Stromverbrauch: das Titanium™ Ti375 Hochleistungs-FPGA von Efinix® wird ab sofort in Mustermengen an Early-Access-Kunden ausgeliefert. IDS war weltweit der erste und ist europaweit bislang der einzige Kunde, der diesen außergewöhnlichen FPGA-Chip zur Verfügung gestellt bekommt. Mit der kürzlich gestarteten Eindesign-Phase legt IDS den Grundstein für zukunftsträchtige Kameramodelle, die Benchmarks im Bildverarbeitungsmarkt setzen werden.
„Die FPGAs der Titanium-Familie haben für uns einen neuen Maßstab auf dem Imaging-Markt gesetzt. Die Leistungswerte haben es uns ermöglicht, innovativ zu sein und unsere Führungsposition mit unseren Kameraplattformen auszubauen", sagt Jan Hartmann, Managing Director des Industriekamera-Herstellers IDS Imaging Development Systems GmbH. „Der Ti375-FPGA-Chip legt diese Messlatte noch einmal höher, denn er bietet Hochgeschwindigkeits-SerDes (Serialisierer/Deserialisierer) und Rechenleistung in einem kleinen, stromsparenden Gehäuse. Efinix hält weiterhin, was seine revolutionäre Architektur verspricht.“
Der Ti375 wird in einem fortschrittlichen 16 nm Prozessknoten gefertigt. Titanium FPGAs bieten Leistung und Effizienz durch hohe Dichte, geringen Stromverbrauch und hohe Rechenleistung in kleinen Gehäusen mit 35.000 bis 1 Million Logikelementen. „Bei der heutigen Verbreitung und Vielfalt von Anwendungen gibt es eine unstillbare Nachfrage nach hoher Rechenleistung und geringem Stromverbrauch in einem Gehäuse, das am äußersten Edge eingesetzt werden kann“, sagte Sammy Cheung, Mitbegründer, CEO und President von Efinix. „Die FPGAs der Titanium-Familie, insbesondere Ti375, sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, diese Anforderungen zu erfüllen und ein absoluter Game Changer.“
Die Titanium Ti375 FPGA-Lösung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen im Machine-Vision-Bereich. „Unser Titanium Ti375 macht kundenspezifisches Silizium überflüssig und ist damit ideal für die sich schnell entwickelnden Modelle, die in der KI verwendet werden, und wird entscheidend dazu beitragen, die Anforderungen an Edge Intelligence zu erfüllen“, sagte Mark Oliver, Vice President of Marketing bei Efinix. „Ti375 bietet eine einzigartige Kombination aus Leistung, Performance und Größe und unterstützt damit Edge AI vom Labor bis zur Produktion und darüber hinaus.“
Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com
Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)