IDS Vision Channel: Kostenfreie Web-Session zu "Smart Farming" am 31. Mai
"The Future of Farming and Food Processing - AI in Food- and Farm-Automation"
Mit Bildverarbeitung lassen sich Prozesse beschleunigen, steuern und optimieren. Wenn künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, wird die Bandbreite an möglichen Anwendungen noch größer. Dies gilt insbesondere für die Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, da sich stark variierende Objekte und Prozesse mit fest programmierten Bildverarbeitungsanwendungen nur schwer kontrollieren lassen. Was bedeutet das konkret und welche Lösungen bewähren sich in der Praxis? Darum geht es in der nächsten Veranstaltung des IDS Vision Channels. Bei der einstündigen Veranstaltung am 31. Mai sind auch zwei Gastreferenten dabei.
- Wie kann ich bei der Lebensmittelverarbeitung beste Produktqualität gewährleisten?
- Wie kann ich Pflanzenkrankheiten im Weinberg frühzeitig erkennen?
- Wie kann ich KI-basierte Bildverarbeitung ohne Vorkenntnisse von Deep Learning nutzen?
Die Strelen Control Systems GmbH hat hat eine Möglichkeit entwickelt, um Nüsse zu erkennen und von unerwünschten Nebenprodukten und Fremdkörpern zu trennen. Das System ist sogar in der Lage, Qualitätsmängel an Produkten zu erkennen - zum Beispiel Schimmel, Austrocknung oder Rückstände auf der Oberfläche. Im IDS Vision Channel erklärt das Unternehmen, wie das funktioniert und wie Anwender davon profitieren.
Genie Enterprises stellt die Trends und Nutzungsmöglichkeiten von Daten, Sensoren, Kameras und künstlicher Intelligenz im Bereich Smart Farming anhand praxisbezogener Beispiele vor. Das Unternehmen betrachtet dabei sowohl bereits jetzt nutzbare Szenarien als auch Bereiche, in denen aktuell geforscht wird: von Kameras zur Überwachung der Gesundheit von Reben über eine künstliche Nase für Wein-Aromen zur Optimierung des Pflanzenschutzes.
IDS macht die Zuschauer mit den Möglichkeiten des KI-Systems IDS NXT vertraut und geht dabei insbesondere auf die Frage ein, weshalb sich künstliche Intelligenz im Umgang mit stark variierenden Produkten bewährt und wie sich die Technologie nutzen lässt, wenn der Anwender keine Vorkenntnisse in den Bereichen Deep Learning oder Kameraprogrammierung hat.
Die Anmeldung zur Session "The Future of Farming and Food Processing - AI in Food- and Farm-Automation" ist kostenfrei und erfolgt über den IDS Vision Channel. Die Vorträge finden in Englisch statt, Diskussionen und Q&A werden sowohl in Deutsch als auch Englisch moderiert.