Case Study: Auf Position in rauer See

Visionbasierte Positionsbestimmung für Installations- und Vermessungsarbeiten an unterseeischen Anlagen

Auf Position in rauer See

Die Unterwasserwelt ist eine der feindlichsten Arbeitsumgebungen überhaupt. Nicht nur schlechte Sichtverhältnisse, hoher Druck und unterschiedliche Strömungen erschweren die Bedingungen. Auch ständig wechselnde Gegebenheiten, Korrosion und Ablagerungen machen Unterwassertätigkeiten zur Herausforderung.

Für die Betreiber von Offshore-Windkraftanlagen oder Bohrinseln gehört das zum täglichen Brot. Sowohl beim Bau der Anlagen, als auch bei deren Instandhaltung. Eine wichtige Grundvoraussetzung für die Durchführung von Arbeiten jeglicher Art auf hoher See ist immer eine präzise Positionsbestimmung.

Forssea Robotics bietet mit der Navigationskamera NAV CAM SUBSEA ein All-in-One System für Unterwasserfahrzeuge zur exakten Ermittlung der relativen und absoluten Positionierung unterseeischer Anlagen. Für den nötigen Durchblick sorgt eine Industriekamera der IDS Imaging Development Systems GmbH.