Edge Vision ohne PC
Auf einen Blick
- Thema:
- Edge Vision für automatisierte Prozessüberwachung mit Streaming, Recording und KI in der Dark Factory
- Kernaussage:
- uEye Live vereint Monitoring, Aufzeichnung und KI-basierte Analyse direkt auf der Kamera und reduziert damit die Systemkomplexität
- Lesernutzen:
- Der Fachartikel zeigt, wie Edge Vision Prozessabweichungen erfassbar macht, Ursachenanalysen unterstützt und den Einstieg in industrielle KI vereinfacht
Intelligente Monitoring-Kameras für die Dark Factory
Videostreaming ist häufig der erste Schritt zur digitalen Prozessüberwachung. In modernen Fertigungsumgebungen geht es jedoch längst nicht mehr nur darum, Maschinen und Abläufe sichtbar zu machen. Produktionsverantwortliche möchten Prozesse verstehen, Abweichungen erkennen und automatisiert auf Ereignisse reagieren können. Gleichzeitig sollen Systeme einfach integrierbar, sicher und wirtschaftlich skalierbar sein. Besonders deutlich wird dieser Trend in der Vision einer Dark Factory: einer hochautomatisierten Produktion, die rund um die Uhr arbeitet und ohne permanente menschliche Anwesenheit auskommt.
In solchen Umgebungen werden Kameras zu zentralen Informationsquellen. Sie beobachten Prozesse kontinuierlich, dokumentieren Ereignisse und stellen die Daten bereit, die für automatisierte Entscheidungen erforderlich sind. Gefragt sind deshalb Lösungen, die weit mehr können als reine Bildaufnahme. Sie müssen Streaming, Aufzeichnung, Ereigniserkennung und Analyse intelligent vereinen – möglichst ohne zusätzlichen Industrie-PC, aufwändige Peripherie oder komplexe Programmierung.
Vom Inspektionssystem zur autonomen Prozessbeobachtung
Die industrielle Bildverarbeitung war lange vor allem auf die Erkennung von Fehlern und Abweichungen ausgerichtet. Heute rücken zusätzlich Prozessverständnis und Ursachenanalyse in den Fokus. Anwender möchten nachvollziehen, wie Anlagenzustände entstehen und warum Störungen auftreten. Dafür benötigen sie Systeme, die relevante Bildinformationen erfassen und als Werkzeug zur Analyse von Prozessen und Fehlerursachen dienen. Gleichzeitig müssen solche Lösungen einfach integrierbar, sicher betreibbar und wirtschaftlich skalierbar sein.
Die steigenden Anforderungen an Prozessanalyse und Monitoring führen häufig zu komplexen Systemlandschaften. Kamera, Industrie-PC, Software, Speicher und Schnittstellen müssen integriert und gewartet werden. Jede zusätzliche Komponente erhöht Aufwand, Kosten und potenzielle Angriffsflächen für Cyber-Risiken. Dabei sollen Bilddaten vor allem als Grundlage dienen, um Anlagenzustände nachzuvollziehen und Störungsursachen zu analysieren. Für viele Anwendungen lassen sich diese Aufgaben heute deutlich einfacher lösen: Moderne Edge-Vision-Systeme bündeln Analyse-, Aufzeichnungs- und Kommunikationsfunktionen direkt auf der Kamera und reduzieren so die Komplexität der Gesamtlösung.
Eine skalierbare Plattform für Streaming, Monitoring und KI
Monitoring-Kameras kombinieren Videostreaming, ereignisgesteuerte Aufzeichnung und Bildanalyse in einem einzigen Gerät. Standardisierte Schnittstellen wie REST-API oder OPC UA ermöglichen die Integration in Maschinen, Leitsysteme und Automatisierungsumgebungen. In Dark-Factory-Konzepten erfassen und analysieren diese Kameras kontinuierlich Bilddaten. Anders als bei klassischen Bildverarbeitungssystemen müssen mögliche Fehlerzustände dabei nicht vollständig im Voraus definiert werden. Stattdessen können die Systeme typische Prozessabläufe oder Normalzustände erlernen und Abweichungen davon erkennen. Wird eine solche Anomalie festgestellt, kann das System Meldungen erzeugen, Ausgänge schalten oder Aufzeichnungen speichern. Ein Ringspeicher speichert und dokumentiert nicht nur das Ereignis selbst, sondern auch dessen Entstehung. Dadurch gewinnt man eine wertvolle Datengrundlage für Ursachenanalysen und Prozessoptimierungen.
Dank skalierbarer Plattformkonzepte können Anwender mit einfachem Streaming und Monitoring starten und die Anwendungsfunktionalität später um KI-basierte Bildanalysen erweitern. Die Bedienung und Systemarchitektur bleiben dabei über alle Kameraklassen hinweg konsistent.
Vom Bild zur Information
Der eigentliche Mehrwert moderner Edge-Vision-Systeme entsteht aus den Informationen, die aus den Bilddaten gewonnen werden. Die leistungsfähigeren Kameramodelle der uEye Live Familie integrieren hierfür KI-Beschleuniger direkt in der Hardware. Die Analyse erfolgt auf der Kamera selbst, sodass aus Videodaten unmittelbar nutzbare Informationen über Prozesse, Zustände und Ereignisse entstehen. Diese können visualisiert oder an Steuerungs- und IT-Systeme übergeben werden. Anwender erhalten dadurch nicht nur Aufzeichnungen von Störungen, sondern verwertbare Erkenntnisse über deren Ursachen und Zusammenhänge. Gleichzeitig sinkt der Aufwand für Datenübertragung und externe Rechenhardware.
KI muss einfach nutzbar sein
Der Erfolg industrieller KI entscheidet sich allerdings nicht am neuronalen Netz selbst. Entscheidend ist, wie einfach sich die Technologie in bestehende Prozesse integrieren und produktiv einsetzen lässt. Viele Unternehmen möchten KI nutzen, ohne Anwendungsentwickler, Bildverarbeitungsspezialisten oder KI-Experten werden zu müssen. Deshalb stehen für typische Anwendungsfälle vorgefertigte Vision Apps bereit, die direkt auf der Kamera ausgeführt und über das Webfrontend konfiguriert werden. Die Vision Apps bilden die Grundlage für einen modularen Embedded-Vision-Workflow. Für spezifische Aufgaben lassen sie sich mit trainierten neuronalen Netzen erweitern. Apps und Modelle werden über die Weboberfläche hochgeladen, konfiguriert, mit Kameraschnittstellen verknüpft und aktiviert.
Ein Beispiel für diesen Ansatz ist die Zusammenarbeit mit dem KI-Technologiepartner DENKweit. Im No-Code-Cloudsystem DENK VISION AI HUB können Anwender neuronale Netze ohne tiefes KI-Know-how trainieren. Die Modelle werden anschließend automatisiert für den integrierten KI-Beschleuniger der uEye-Live-Kameras optimiert und als kompatible Vision App bereitgestellt. Ausführungszeiten im niedrigen Millisekundenbereich ermöglichen dabei KI-gestützte Analysen in Echtzeit direkt auf der Kamera.
Datensicherheit als entscheidender Faktor
Mit zunehmender Digitalisierung gewinnen Datenhoheit und Cyber Security an Bedeutung. Auch hier bietet die Edge-Verarbeitung klare Vorteile. Streaming, Aufzeichnung, Komprimierung, Verschlüsselung und KI-Auswertung finden direkt auf der Kamera statt. Sensible Bilddaten müssen das System nicht verlassen.
Die lokale Verarbeitung reduziert Abhängigkeiten von Cloud-Diensten, minimiert Latenzen und unterstützt die Einhaltung von Datenschutzanforderungen. Verschlüsselte Kommunikationsprotokolle, industrielle Hardwarekonzepte und die Berücksichtigung aktueller Sicherheitsanforderungen schaffen zusätzliche Investitionssicherheit.
Intelligente Kameras als Schlüsseltechnologie
Für die Dark Factory werden Kameras damit vom reinen Sensor zum aktiven Werkzeug für Prozessüberwachung und Prozessverständnis. uEye Live vereint Monitoring, Recording und KI in einer skalierbaren Edge-Vision-Plattform. Anwender gewinnen Transparenz über Abläufe, erkennen Ursachen von Störungen schneller und reduzieren zugleich die Komplexität ihrer Systemarchitektur. Der Einstieg in industrielle KI gelingt ohne zusätzliche PC-Infrastruktur direkt an der Datenquelle.
Dipl.-Ing. Heiko Seitz ist seit 2001 bei IDS tätig. Nach Jahren als Entwickler im Bereich Kamerasoftware unterstützt er heute als Product Marketing Manager die technologische Kommunikation bei IDS. Mit seiner Erfahrung schlägt er die Brücke zwischen komplexer Technik und praxisnaher Wissensvermittlung – etwa in Fachbeiträgen, Webinaren oder Vorträgen.
Vision Channel
Videos und Live Sessions rund um Machine Vision.
Ihr Projekt
Wie können wir Sie in Ihrem Projekt unterstützen? Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.