Knowledge Base

10 Fragen zu AI Vision

IDS NXT mit integrierter KI-basierter Bildverarbeitung und Vision App OS

Insbesondere das maschinelle Lernen eröffnet völlig neue Möglichkeiten, die durch herkömmliche regelbasierte Bildverarbeitung nicht abgedeckt werden können. Trotzdem ist es von entscheidender Bedeutung, die Technologie realistisch und kritisch zu bewerten, um ihre tatsächlichen Anwendungen und Grenzen klar zu verstehen. Denn es ist offensichtlich, dass KI kein vorübergehender Trend ist, der bald wieder in Vergessenheit gerät. Ihre Fähigkeit, komplexe Aufgaben mit hoher Präzision in vielen Anwendungsbereichen zu bewältigen, macht sie äußerst wertvoll für Unternehmen. Ihre Entwicklung schreitet ständig voran und wird durch Forschungsinvestitionen und Förderprogramme weiter beschleunigt. Langfristig wird KI als Gamechanger in nahezu allen Lebensbereichen unverzichtbar sein.

Wie funktioniert AI Vision in industriellen Anwendungen?

Speziell in Industrieanwendungen stützt sich KI-basierte Bildverarbeitung hauptsächlich auf Methoden des maschinellen Lernens. Bei diesem Ansatz werden Computerprogramme dazu befähigt, aus Erfahrung zu lernen und automatisch Muster und Erkenntnisse aus Daten zu extrahieren, ohne explizite Programmierung. Dies geschieht durch die Anpassung von Algorithmen und Modellen an Daten, um Vorhersagen, Mustererkennung und Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Ihre Stärke beweisen KI-basierte Methoden vor allem bei Bilddaten mit sehr variantenreichen Inhalten. So werden Muster und Merkmale erkannt, die mit regelbasierter BV kaum eindeutig als wiederkehrende Form, Farbe oder Lage zu definieren wären. Die zur Erkennung relevanten Objektmerkmale werden aber nicht mehr durch eine vorab festgelegte Programmabfolge vorgegeben. Neuronalen Netzen wird in einer Lernphase beigebracht, diese durch wiederkehrendes Sehen mit zugeordneten Begriffen ("Labels") zu assoziieren. Das erfordert oft eine große Menge an Beispielbildern der Lerninhalte. Je variantenreicher diese ausfallen, desto stabiler erkennen die ML-Algorithmen im Regelbetrieb deren relevanten Merkmale auch in unbekannten Szenen.

Wo liegt der Unterschied zu bisherigen Verfahren oder Herangehensweisen?

Regelbasierte Bildverarbeitungsalgorithmen sind oft speziell für bestimmte Anwendungen entwickelt und können nur schwer auf neue Aufgaben übertragen werden. KI-Modelle können hingegen durch das "Transferlernen" auf eine Aufgabe trainiert und dann auf verwandte Aufgaben übertragen werden, ohne von Grund auf neu trainiert zu werden. Dies erleichtert die Wiederverwendung von Modellen und beschleunigt die Entwicklung neuer Bildverarbeitungsanwendungen.

Die Schlüsselkompetenzen für die Arbeit mit Machine-Learning-Methoden sind jedoch nicht mehr dieselben, wie für regelbasierte Bildverarbeitung. Entscheidend für die Qualität der Ergebnisse ist nicht mehr das Produkt eines manuell entwickelten Programmcodes durch einen Bildverarbeitungsexperten, sondern wird durch den Lernprozess mit geeigneten Beispieldaten bestimmt. Dafür ist ein tiefes Verständnis der jeweiligen Anwendung erforderlich. Mit den richtigen Werkzeugen sind Machbarkeitsanalysen dann allein von Domain-Experten durchführbar, die selbst am meisten Kenntnis von Produkten und deren Besonderheiten haben. Unternehmen sind so in der Evaluationsphase weniger auf Programmierer und Bildverarbeitungsexperten angewiesen.

Welche Industriebereiche profitieren von AI Vision?

AI Vision Systeme können Bilder in verschiedene Kategorien einordnen, was bei Anwendungen wie Bilderkennung oder der Erkennung und Klassifizierung von Produkten sehr hilfreich ist. Darüber hinaus kann KI-basierte Bildverarbeitung viele Aufgaben automatisieren, die zuvor manuell von Menschen durchgeführt wurden, wie die Identifizierung von Fehlern oder die Sortierung von Objekten auf Förderbändern. Speziell die Fähigkeit, komplexe Muster und Strukturen in Bildern zu erkennen, selbst wenn sie für das menschliche Auge schwer zu erfassen sind, macht sie zu einem wichtigen Werkzeug in der Qualitätssicherung. Insgesamt führt die Integration von KI-basierter Bildverarbeitung in diesen Industriezweigen zu einer Steigerung der Effizienz, Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Kann AI Vision die Qualitätssicherung unterstützen?

Speziell die Methoden zur Anomalie-Erkennung können sehr effektiv darauf trainiert werden, defekte Produkte oder Komponenten zu identifizieren, indem sie Unregelmäßigkeiten, Risse, Abweichungen von Spezifikationen oder andere Mängel in Bildern erkennen. Dies ermöglicht eine sofortige Erfassung von Fehlern und die Aussortierung fehlerhafter Produkte. Ein frühzeitiges Aufspüren von Qualitätsproblemen und die sofortige Aussortierung defekter Produkte reduziert den Ausschuss, was Kosten einspart und die Produktivität steigert. Da die Anomalie-Methode sowohl bekannte als auch unbekannte Abweichungen erkennt, wie beispielsweise Verschleißmuster, kann AI Vision auch ideal zur Vorhersage von Wartungsbedarf in Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Jeder Hinweis auf potenzielle Probleme trägt zur präventiven Wartung bei und minimiert damit ungeplante Ausfallzeiten.

Zunehmende Produktionsfehler durch Werkzeugverschleiß, Schmutz oder andere Störeinflüsse können auf eine Verschlechterung eines Anlagenzustands hindeuten.
Zunehmende Anomalie-Fehler können auf eine Verschlechterung eines Anlagenzustands durch Werkzeugverschleiß, Schmutz oder andere Störeinflüsse hindeuten.

Wie beeinflusst KI die Embedded Vision?

Dass KI-basierte Methoden gänzlich anders funktionieren, ermöglicht Herstellern wie IDS neuartige Entwicklungswerkzeuge für die Bildverarbeitung zu entwickeln, die viel intuitiver einsetzbar sind. Mit ihnen können schon heute menschliche Qualitätsanforderungen auf Bildverarbeitungssysteme übertragen werden. Davon profitiert gerade die sehr komplexe Entwicklung von Embedded Systemen, die bisher besonderes Fachwissen erfordert. Das IDS NXT KI-Kamerakomplettsystem ist ein gutes Beispiel dafür, wie einfach BV-Prozesse entwickelt und auf einem kleinen PC-unabhängig arbeitenden System in Betrieb gehen können. Allein die Tatsache, dass ein Großteil des Entwicklungs- und Evaluierungsprozess in einem einfach und intuitiv bedienbaren Cloud-Service erledigt werden kann, ohne dass man dazu spezielle Erfahrung in KI, Anwendungsprogrammierung oder Bildverarbeitung besitzen muss, bringt Embedded Vision ganz neuen Zielgruppen näher.

Des Weiteren lassen sich KI-basierte Algorithmen sehr gut parallelisieren, sprich mit entsprechender Hardware effektiv beschleunigen, um große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten, und zwar nicht nur mit leistungsfähigen GPUs (graphic processing units) in großen Rechenzentren. Durch das Aufkommen von speziellen NPUs (neural processing unit) kann AI Vision auch sehr energieeffizient mit kleinen Embedded Vision Geräten ausgeführt werden. Dies ermöglicht einen skalierbaren Einsatz der Technologie, je nach Anwendungsanforderungen auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen.

Das IDS NXT KI Kamera System besteht aus einfach verwendbaren Komponenten wie einem CNN Beschleuniger, Vision Apps und einem Web-basierten Block Editor.
IDS NXT ermöglicht die Umsetzung einfacher Bildanalysen, ohne Vorkenntnisse.

Hilft AI Vision die Nachhaltigkeitsziele der Industrie zu erreichen?

Mit der Fähigkeit Produktionsprozesse zu überwachen und gezielt zu steuern, können Unternehmen Ressourcen wie Wasser, Rohstoffe und Energie viel effizienter einsetzen. Dies trägt zur Reduzierung von Ausschuss und Abfall bei, was wiederum Ressourcen und Energie spart. Indem sie die Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen verbessern, können KI-gestützte Industriekameras helfen, die Umweltauswirkungen der Industrie zu minimieren und gleichzeitig die wirtschaftliche Rentabilität zu steigern.

Wo liegen die Grenzen von AI Vision?

Es ist schwer zu sagen, wo die Grenzen einer Technologie stecken, solange sich diese noch so stark entwickelt und es an Erfahrung fehlt. Grenzen KI-basierter Bildverarbeitung zeigen sich bspw. dann, wenn nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Was nicht zwingend technologisch bedingt sein muss, sondern meist durch mangelnde Erfahrung mit KI-Methoden entsteht. Der größte Aufwand und gleichzeitig das größte Fehlerpotential gegenüber regelbasierten Methoden liegt darin, ausreichend gute und passende Beispieldaten für den Lernprozess bereitzustellen. Mangelnde Qualität des Inputs führt zu mangelhaftem Output. Ein KI-System ist auf Daten angewiesen, von denen es "richtiges Verhalten" lernen kann. Wenn eine KI unter Laborbedingungen mit Daten aufgebaut wird, die nicht repräsentativ für die späteren Anwendungen sind, oder noch schlimmer, wenn die Muster in den Daten Vorurteile widerspiegeln, wird das System diese Vorurteile adaptieren. Datenverzerrungen, sogenannte Biasse, können die Folge sein, durch die ein neuronales Netz bei der Inferenz voreingenommene Entscheidungen treffen würde.

Doch selbst wenn neuronale Netze für viele visuelle Aufgaben zuverlässig trainiert werden können, ergeben sich immer wieder Grenzen und Herausforderungen. Deshalb ist es wichtig, realistische Erwartungen an die Fähigkeiten von KI-Systemen zu haben und anzuerkennen, dass sie in einigen Fällen menschliche Expertise und Interpretation ergänzen, aber nicht vollständig ersetzen können.

Welche Herausforderungen bringen industrielle KI-Projekte mit sich?

Man sollte sich deshalb klarmachen, dass KI weder Zauberei noch so intelligent ist, erahnen zu können was wir von ihr erwarten. KI-basierte Bildverarbeitung ist ein mächtiges Werkzeug, wenn es richtig eingesetzt wird. Dazu ist einmal mehr wichtig, die Aufgabe eines Machine Vision Systems genau zu klären. Je eindeutiger die Frage nach einem bestimmten Ergebnis gestellt wird, desto genauer können die passenden Lerninhalte für den Trainingsprozess vorbereitet werden. Die Herausforderung liegt des Weiteren darin, unerwünschte Ergebnisse auf den Lernprozess, also auf den Wissenstransfer zurückzuführen, anstatt zu versuchen, die Entscheidungsfindung genau zu kontrollieren, wie es im regelbasierten System notwendig war. Die Inferenz, die viele als Blackbox bezeichnen, ist nur die Summe der richtigen Eingangsdaten. Je besser man das System schult, desto wahrscheinlicher ist das erwartete Ergebnis. Ein gewisses Umdenken ist dazu notwendig.

Die Arbeitsweise eines trainierten neuronalen Netz basiert zwar lediglich auf Statistiken, Häufigkeiten, also Mathematik – doch rein mit dem menschlichen Verstand ist sie nur schwer nachvollziehbar. Mit Confusion Matrix und Heatmaps gibt es jedoch Werkzeuge, um Entscheidungen und Gründe für Entscheidungen sichtbar und damit verständlich zu machen. Mithilfe solcher Software-Werkzeuge können Anwender das Verhalten und die Ergebnisse der Inferenz direkter auf Schwächen innerhalb des Trainingsdatensatzes zurückführen und diese gezielt ausbessern. So wird die KI für jeden erklär- und nachvollziehbarer.

Wie kann sich AI Vision in der industriellen Automatisierung weiterentwickeln?

Es gibt nicht die eine beste Technologie, die für alle Anwendungsaufgaben geeignet ist. Wichtig ist, eine gründliche Analyse durchzuführen, um festzustellen, welcher Ansatz am besten zu den gegebenen Umständen passt. In einigen Fällen können regelbasierte Ansätze immer noch effektiv und effizient sein. Auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten von maschinellem Lernen, komplexe Aufgaben mit hoher Präzision zu bewältigen, für viele Unternehmen äußerst wertvoll. Sie ist jedoch nicht in jeder Hinsicht besser und wird regelbasierte Bildverarbeitung auch nicht ersetzen! Um die besten Ergebnisse zu erzielen ist es daher oft sinnvoll, mehrere Ansätze zu kombinieren. Wer KI erfolgreich einsetzen möchte, sollte experimentierfreudig und offen für neue Ideen und Herangehensweisen sein. Anders zu denken wird sich langfristig in einem "Return on Invest" auszahlen.

Weiterführende Informationen

  • Auf der Produktwebseite finden Sie weitere Informationen zur Embedded AI Vision Plattform IDS NXT.
  • Im Fachbeitrag "KI für alle" erfahren Sie mehr über den einfachen Einstieg in Deep Learning-Technologie mit IDS NXT.
  • In unserem Webinar-Video "Consumer technology meets industry" zeigen wir, wie IDS NXT Kameras bewährte Funktionen aus dem Consumer-Markt im Industrieumfeld nutzbar machen.
IDS Mitarbeiter Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

Dipl.-Ing. Heiko Seitz ist seit 2001 bei IDS tätig. Nach Jahren als Entwickler im Bereich Kamerasoftware unterstützt er heute als Product Marketing Manager die technologische Kommunikation bei IDS. Mit seiner Erfahrung schlägt er die Brücke zwischen komplexer Technik und praxisnaher Wissensvermittlung – etwa in Fachbeiträgen, Webinaren oder Vorträgen.