Knowledge Base

Computer Vision und Blickverfolgung machen visuelle Qualitätsprüfungen nachvollziehbar

Qualitätskontrolle im Reinraum mit kamerabasiertem Bildverarbeitungssystem

Auf einen Blick

Branche:
Qualitätssicherung, Fertigungsindustrie
Kamera:
USB 3 uEye XLE
Aufgabe:
Automatisierte Bildauswertung und manuelle Sichtprüfung in einem digitalen Qualitätsprozess verbinden
Herausforderung:
Fehler zuverlässig erkennen, redundante Kontrollen reduzieren und Prüfergebnisse vollständig dokumentieren
Lösung:
QM.AID analysiert Produktbilder mit neuronalen Netzen und übergibt als auffällig erkannte Bauteile einem Mitarbeitenden zur manuellen Prüfung.
Kundennutzen:
Die automatische Freigabe von Routinefällen entlastet die Prüfer. Alle Prüfergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert.

Wenn das Mikroskop mitdenkt

Manchmal entscheidet ein Detail, das kaum ins Auge fällt, über die Qualität eines ganzen Produkts. Eine minimale Abweichung, eine kleine Beschädigung oder eine Unregelmäßigkeit kann genügen, damit ein Bauteil die Qualitätsanforderungen nicht erfüllt. Bei der visuellen Prüfung sind deshalb höchste Aufmerksamkeit und Präzision gefragt. Wo Menschen diese Aufgabe übernehmen, kommt neben ihrer Erfahrung jedoch immer auch die spezifische Wahrnehmung ins Spiel. Wie lässt sich die Prüfung objektiver gestalten, ohne auf den geschulten Blick des Menschen zu verzichten?

Die Antra ID GmbH aus Geretsried setzt mit MQS QM.AID genau hier an. Die Mikroskop-basierte Station verbindet intelligente Computer Vision mit Eye-Tracking. Ein zum Patent angemeldetes Verfahren führt dabei automatisierte Bildauswertung und manuelle Sichtprüfung in einem digitalen Prozess zusammen. Eine USB 3 uEye XLE Industriekamera von IDS Imaging Development Systems liefert die dafür benötigten Bilder. Die Idee dahinter: Routinefälle automatisch für den nächsten Produktionsschritt freigeben und die Erfahrung des Menschen dort nutzen, wo eine genauere Beurteilung erforderlich ist.

Automatisieren, was eindeutig ist

Qualitätsmanagement steht vor einem grundsätzlichen Dilemma: Einerseits sollen Fehler möglichst zuverlässig erkannt und Prüfungen vollständig dokumentiert werden. Andererseits verursachen redundante Kontrollen zusätzlichen Aufwand. Rein manuelle Prozesse erschweren zudem einen transparenten Überblick über die aktuelle Produktqualität und sind von natürlichen Schwankungen der menschlichen Wahrnehmung abhängig. MQS QM.AID macht daraus eine Arbeitsteilung zwischen Maschine und Mensch. Vor der Prüfung werden Informationen zu Gutteilen hinterlegt. Auf dieser Grundlage analysiert die Software aufgenommene Produktbilder mithilfe neuronaler Netze und erkennt Abweichungen. Unauffällige Bauteile können automatisch zum nächsten Produktionsschritt weiterlaufen. Erkennt das System dagegen ein potenziell fehlerhaftes Teil, wird der Fall eskaliert und einem Mitarbeiter zur manuellen Prüfung vorgelegt.

Das verändert vor allem die Rolle des Prüfers, wie Andrea Révész, Managing Director von Antra ID erläutert: „Statt jedes einzelne Bauteil gleichermaßen kontrollieren zu müssen, kann sich der Mitarbeiter auf diejenigen konzentrieren, bei denen das System Auffälligkeiten festgestellt hat. Gerade bei kleinen und mittleren Serien mit hohen Qualitätsanforderungen kann dies eine spürbare Entlastung bedeuten.“

Qualität wird nachvollziehbar

Für die manuelle Kontrolle von Abweichungen verbindet QM.AID das Kamerabild mit einem Blickverfolgungssystem. Dabei wird nachvollzogen, welche Bereiche des Produkts der Mitarbeiter betrachtet hat. Computer Vision mit künstlicher Intelligenz unterstützt damit die Bewertung des Bauteils, während Eye-Tracking die Durchführung der erforderlichen menschlichen Sichtprüfung begleitet. Das gesamte System kommt als einsatzbereite Station: Mikroskop, Panel-PC, Eye-Tracker, Ringlicht und Stativsystem sind vorintegriert, kalibriert und getestet. Je nach Anwendung befindet sich der Monitor neben oder über dem Mikroskop. Ein ergonomisch abgestimmter Arbeitsplatz ist dabei ein zentraler Bestandteil des Konzepts.

Mikroskopie-Station mit Kamera und Bildschirm
QM.AID vereint Mikroskop, Panel-PC, Eye-Tracker, Ringlicht und Stativsystem in einer einsatzbereiten Station.

Auch die Dokumentation ist integriert. Prüfergebnisse werden digital in QM.AID-FactSheets innerhalb der FactBase erfasst und stehen anschließend für Auswertungen zur Verfügung. Möglichkeiten zur ERP-Integration erweitern den digitalen Datenfluss. Da die Lösung vollständig „On-Premise“ betrieben wird, verbleiben Daten und Modelle im Netzwerk des Anwenders. So entsteht aus der klassischen Sichtprüfung ein durchgängiger digitaler Prozess: von der Bilderfassung über die automatisierte Vorentscheidung und gezielte manuelle Kontrolle bis zum nachvollziehbaren Prüfergebnis.

Bilddaten als Basis der Qualitätsentscheidung

Was die Software mit Hilfe von KI beurteilen soll, muss zunächst zuverlässig sichtbar gemacht werden. Diese Aufgabe übernimmt eine USB 3 uEye XLE von IDS. Sie erfasst das zu prüfende Produkt direkt und stellt der QM.AID-Software die Bilddaten zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Das Kamerabild erfüllt dabei gleich zwei Aufgaben: Es ist die Grundlage für die Auswertung durch die neuronalen Netze und gleichzeitig das Bild, anhand dessen der Mitarbeiter die bei Auffälligkeiten nötige manuelle Prüfung am Monitor durchführt.

Bei der Kameraauswahl waren für Antra ID insbesondere Schnittstelle, Sensor, Geschwindigkeit, kompakte Baugröße und Preis ausschlaggebend. Eingebunden wird die Kamera über IDS peak.

„Für uns war entscheidend, eine Kamera zu finden, die sich kompakt in die Mikroskop-basierte Lösung integrieren und gleichzeitig flexibel aus unserer eigenen Software heraus steuern lässt. Mit der USB 3 uEye XLE und IDS peak können wir die Kameraeinstellungen direkt in QM.AID anpassen, auch während der Live-Ansicht.“

— Andrea Révész, Managing Director, Antra ID —

Ausblick

Mit den wachsenden Möglichkeiten intelligenter Bildverarbeitung erweitert sich auch das Potenzial der automatisierten visuellen Qualitätssicherung. QM.AID ist deshalb modular und skalierbar konzipiert. Denkbar sind unterschiedlichste Prüfaufgaben. Im Fokus stehen anspruchsvolle Fertigungsumgebungen mit kleinen und mittleren Serien, in denen fehlerhafte Auslieferungen hohe Folgekosten verursachen können. Geeignete Einsatzfelder sieht Antra ID unter anderem in Medizintechnik, Automobilindustrie, Luftfahrt, Elektronik und Maschinenbau.

Die dahinterstehende Idee reicht über eine automatisierte Fehlererkennung hinaus: Die Maschine übernimmt die Routine, der Mensch konzentriert sich auf die Auffälligkeiten. Computer Vision, menschliches Urteilsvermögen und digitale Dokumentation greifen dafür ineinander und schaffen die Grundlage für schlanke, nachvollziehbare Qualitätsprozesse entlang der Wertschöpfungskette.

Antra ID GmbH

Logo Antra ID GmbH

Die Antra ID GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator für Industrie-IT mit Schwerpunkt auf der fertigenden Industrie. Das bayerische Unternehmen unterstützt seine Kunden mit gezielten Lösungen zur Qualitätssteigerung von Produkten und Prozessen und trägt so zu einer höheren Gesamteffizienz bei.

uEye XLE

Verwendetes Modell: U3-3564XLE-C-HQ

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Seit über zehn Jahren gestaltet sie Unternehmensprofile, Broschüren und Case Studies und begleitet Corporate-Themen ebenso wie technische Produktkommunikation. Mit ihrem Hintergrund in strategischer B2B-Kommunikation sorgt sie für klare Botschaften und fundierte Inhalte.