Knowledge Base

Automatisches Be- und Entladen von Pressteilen durch 3D-Behälterprüfung

3D-Messsystem mit Ensenso C-Kameras für die Prüfung von Behältern sowie deren automatisches Be-und Entladen per Roboter

Vier „Augen“ sehen mehr als zwei

Roboter erledigen monotone Arbeitsabläufe und weniger angenehme, sich wiederholende Tätigkeiten mit Bravour. Durch die Kombination mit Bildverarbeitung werden sie zu „sehenden“ und zuverlässigen Unterstützern des Menschen. Sie werden in der Qualitätssicherung zur Kontrolle von Komponenten eingesetzt, helfen bei der Montage und Positionierung von Bauteilen, erkennen Fehler und Abweichungen in Produktionsprozessen und steigern so die Effizienz ganzer Fertigungslinien. Ein Automobilhersteller macht sich dies zur Verbesserung der Taktzeit seiner Presslinien zu Nutze. Gemeinsam mit diesem entwickelte die VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH aus Mannheim das roboterbasierte 3D-Messsystem FrameSense für die vollautomatische Be- und Entladung von Containern. Pressteile werden damit sicher und präzise in Container eingesetzt oder aus diesen entnommen. Vier Ensenso 3D-Kameras der IDS Imaging Development Systems GmbH liefern die Basisdaten und damit die Grundlage für die Prozessautomatisierung.

Anwendung

Der eigentliche Arbeitsablauf, der mithilfe von FrameSense automatisiert werden soll, ist Teil vieler Fertigungsvorgänge. Ein Bauteil kommt aus einer Maschine – hier einer Presse – und läuft auf einem Förderband zu einem Behälter. Dort wird es eingestapelt. Sobald der Container voll ist, wird es damit zum nächsten Produktionsschritt, zum Beispiel der Montage in ein Fahrzeug, weitertransportiert.

Das Einsetzen in den Behälter übernahmen bisher Mitarbeitende. Diese eigentlich simple Teilaufgabe ist komplexer, als auf den ersten Blick vermutet. Neben dem eigentlichen Einsetzvorgang muss zunächst der passende freie Platz für das Teil bestimmt werden. Gleichzeitig müssen eventuelle Störfaktoren, wie zum Beispiel Verriegelungen, beseitigt und eine generelle Kontrolle der „Ladekiste“ auf eventuelle Defekte vorgenommen werden. All diese Aufgaben soll nun ein Roboter mit Vision-System übernehmen – eine technologische Herausforderung. Denn die Behälter stammen zusätzlich von verschiedenen Herstellern, sind von unterschiedlichem Typ und variieren damit teilweise in ihren Dimensionen.

Bauteile millimetergenau eingesetzt in die Kammleisten der Behälter
Beim Einsetzen der Bauteile in die Kammleisten der Gestelle müssen die Roboter millimetergenau arbeiten

Typen-, Form- und Positionsprüfung mithilfe von vier 3D-Kameras

Zu ihrer vollautomatischen Be- und Entladung muss also die Position mehrerer relevanter Merkmale der Container für eine sogenannte Multivektorkorrektur des Roboters bestimmt werden. Grundlage ist eine Typen-, Form- und Positionsprüfung des jeweiligen Behälters. Nur so kann eine prozesssichere und kollisionsfreie Bahnführung des Beladeroboters gewährleistet werden. All dies muss in den bestehenden Produktionsablauf integriert werden. Verzögerungen müssen ausgeschlossen werden und die Positionierung der Bauteile muss millimetergenau erfolgen.

Um dem zu begegnen, nutzt VMT gleich vier 3D-Kameras pro System. Die vier Sensoren nehmen je einen Teil des gesamten Bildfeldes auf. Dieses kann aus zwei Containern mit Maßen von je etwa 1,5 x 2 x 1,5 Metern (T x B x H) bestehen. Dabei schauen stets zwei der Kameras auf einen Behälter. So ergeben sich Daten aus je zwei Perspektiven für einen höheren Informationsgehalt der 3D-Punktwolke. Diese Punktewolken aller vier Sensoren werden für die anschließende Auswertung kombiniert. Dabei finden in ROIs (Regions of Interest) der Gesamtpunktewolke Registrierungen relevanter Merkmale des Containers statt. Eine Registrierung ist die genaue Positionsbestimmung eines Merkmals anhand eines Modells in allen 6 Freiheitsgraden. In anderen ROIs wird nach Störkonturen gesucht, welche beim Beladen zu Kollisionen führen könnten. Abschließend wird das Gesamtbild mit einem hinterlegten Referenzmodell verglichen. So lassen sich die Behälter gleichzeitig vollautomatisiert auf ihren Zustand und ihre Lage prüfen. Auch verformt angelieferte oder schräg positionierte Container können bearbeitet werden. All diese Informationen werden zudem für die Nutzung in einem Qualitätsmanagementsystem erfasst, in dem der Zustand aller Container rückverfolgt werden kann. Die Kalibrierung sowie die Zusammenführung der Messdaten und ihre anschließende Auswertung erfolgen in einem eigenen IPC (Industriecomputer) mit Bildschirm-Visualisierung, Bedienelementen sowie Anbindung an die jeweilige Robotersteuerung.

Das Hauptergebnis der Bildverarbeitungslösung ist die Multivektorkorrektur. Dabei wird der Roboter so korrigiert, dass er das Bauteil an der nächstmöglichen, passenden Ablageposition einsetzen kann. Nebenergebnisse sind Fehlermeldungen aufgrund von Störkanten oder -objekten im Container, die das Befüllen verhindern würden. Beschädigte Behälter, die einen zu schlechten Allgemeinzustand aufweisen, können mithilfe der Daten erkannt und aussortiert werden. Die gesamte Bildverarbeitung findet in der durch VMT entwickelten Bildverarbeitungssoftware MSS (Multi Sensor Systems) statt. FrameSense ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen und auch direkt vor Ort auf andere Bauteile umrüstbar ist.

Auswertung und Bildschirm-Visualisierung der durch FrameSense gemessenen Daten
Auswertung und Visualisierung der Messdaten

„Eine hohe Projektorleistung und Auflösung zusammen mit einer schnellen Datenverarbeitung waren unsere technischen Hauptkriterien bei der Kameraauswahl. Der Verbau in einem festen Gehäuse war zudem auch von Vorteil.“

— Andreas Redekop, VMT Projektleiter und Technologiemanager —
Ein lichtstarker Projektor projiziert kontrastreiche Texturen auf das abzubildende Objekt
Unterstützt durch einen lichtstarken Projektor projiziert die Ensenso C kontrastreiche Texturen auf das abzubildende Objekt

Robustes 3D-Kamerasystem

Kameraseitig setzt VMT auf Ensenso 3D-Kameras – zunächst auf das Modell X36. Die aktuelle Ausbaustufe von FrameSense wird mit der Ensenso C-Variante ausgestattet. Die Gründe für den Umstieg liegen vor allem in der – dank eines neuen Projektionsverfahrens – besseren Projektorleistung sowie einer höheren Aufnahmegeschwindigkeit. Zusätzlich ermöglicht die Ensenso C ein größeres Messvolumen. Ein wichtiges Kriterium für FrameSense, denn der Roboter kommt nur bis zu einem bestimmten Abstand an die zu befüllenden Behälter heran. Die Spezifikationen der Ensenso C entsprechen damit genau den Anforderungen von VMT, wie Projektleiter und Technologiemanager Andreas Redekop erläutert: „Eine hohe Projektorleistung und Auflösung zusammen mit einer schnellen Datenverarbeitung waren unsere technischen Hauptkriterien bei der Kameraauswahl. Der Verbau in einem festen Gehäuse war zudem auch von Vorteil.“

Die Ensenso C adressiert aktuelle Herausforderungen in der Automatisierungs- und Robotikindustrie. Im Vergleich zu anderen Ensenso-Modellen liefert sie sowohl 3D- als auch RGB-Farbinformationen. Kunden profitieren damit von noch aussagekräftigeren Bilddaten. Das Gehäuse des robusten 3D-Kamerasystems erfüllt die Voraussetzungen der Schutzart IP65/67. Es bietet eine Auflösung von 5 MP und ist mit Baselines von aktuell bis circa 455 mm erhältlich. Damit können auch große Objekte zuverlässig erfasst werden. Die Kamera ist schnell und einfach einsatzbereit und adressiert vor allem großvolumige Anwendungen z.B. in der Medizintechnik, Logistik oder Fabrikautomatisierung.

Vier Ensenso C-Kameras sind über den Stapelbehältern platziert und erfassen deren Konturen
Vier Ensenso C-Kameras erfassen die Konturen der Stapelbehälter

Ausblick

Durch das automatische Be- und Entladen von Containern und die integrierte 3D-Behälterprüfung lassen sich mithilfe von FrameSense Handarbeitsplätze automatisieren. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels kann das System also einen wichtigen Beitrag zur Prozessautomatisierung unter anderem in der Automobilindustrie leisten. Es begegnet damit den vorherrschenden Herausforderungen der Industrie. Die Ensenso C bietet dafür die entscheidende Grundlage zur Datenerzeugung und übertrifft die Anforderungen vieler Applikationen. Lukas Neumann aus dem Produktmanagement sieht deren Mehrwert besonders hier: „Die hohe Projektorleistung und große Sensorauflösungen sind vor allem im Bereich der Intralogistik vorteilhaft. Hier müssen aus einer großen Distanz mit einem großen Messvolumen hochpräzise Bauteile gegriffen werden.“ Für andere Entstapel- oder Bin-Picking-Applikationen in der klassischen Logistik könnte er sich eine ähnliche Kamera mit hoher Projektorleistung, aber geringerer Auflösung und schneller Aufnahme vorstellen.

Weiteren Entwicklungen und Automatisierungslösungen in Verbindung mit „sehenden“ Robotern steht also nichts im Wege.

VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH

Logo "VMT Pepperl+Fuchs"

Die VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH liefert individuelle, schlüsselfertige Bildverarbeitungs- und Lasersensorsysteme für alle Industriesparten. Die Systemlösungen basieren auf eigenentwickelten Produktlinien, welche das gesamte Applikationsspektrum abdecken. Als Kompetenzzentrum im leistungsstarken Verbund der Pepperl+Fuchs-Gruppe bietet VMT absolute Spitzentechnologie, kombiniert mit höchster Investitionssicherheit.

Ensenso 3D-Kamera

Verwendetes Modell: Ensenso C57-8-M

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Seit über zehn Jahren gestaltet sie Unternehmensprofile, Broschüren und Case Studies und begleitet Corporate-Themen ebenso wie technische Produktkommunikation. Mit ihrem Hintergrund in strategischer B2B-Kommunikation sorgt sie für klare Botschaften und fundierte Inhalte.