Smart Waste Management von Bioabfall steigert Recycling-Quoten und minimiert Restmüllaufkommen
Sortenrein entsorgt?
Smart Waste Management gehört zu den Kernaufgaben innerhalb von Smart Cities, also jenen städtischen Gebieten, in denen innovative Technologien und datengetriebene Lösungen eingesetzt werden. Sie verfolgen das Ziel, die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern, Umweltauswirkungen zu minimieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Um Ressourcenschonung geht es nicht erst beim Recycling, sondern bereits bei den innovativen Ansätzen Abfall zu sammeln und diesen schließlich optimal zu entsorgen oder aufzubereiten. Eine der wichtigsten Komponenten intelligenter Städte ist daher die Einführung effizienter Abfallsammelsysteme. Hinzu kommt, dass spätestens ab 1. Mai 2025 in Deutschland die zur Kompostierung bzw. Vergärung angelieferten Abfälle aus der Biotonne nur noch maximal 3,0 Gewichtsprozent Fremdstoffanteil bei der Anlieferung enthalten dürfen. Dieser Herausforderung begegnet das Bielefelder Unternehmen c‑trace GmbH mit der KI-Lösung c-detect. Der Branchen-Spezialist für IT-Lösungen rund um die Entsorgungslogistik beschäftigt sich im Bereich der Telematik-Lösungen mit der störstofffreien Biogut-Sammlung aus Haushalten. Je sortenreiner die Bioabfälle angeliefert werden, desto geringer sind Aufwand und Kosten für die Fremdstoffentfrachtung. Außerdem steigen Menge und Qualität des kompostierbaren Bioabfalls und damit des vermarktungsfähigen Endprodukts, das sich über die Zeit zu einem wichtigen Rohstoff entwickelt hat. Um also zur Weiterverarbeitung des organischen Mülls eine möglichst hohe Sortenreinheit zu gewährleisten, hat das Unternehmen das erste auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende System zur Detektion von Störstoffen bei der Bioabfallsammlung entwickelt.
IDS Kameras als verlässliche Augen von Müllfahrzeugen
„Störstoffe im Bioabfall, vor allem Kunststoffe, verursachen hohe Kosten und machen das Recycling aufwändig oder sogar unmöglich“, erklärt c-trace Vertriebsingenieur Jan Birkhold. Das Computer-Vision-System c-detect kombiniert die intelligente Software des Systemhauses mit äußerst robusten und lichtstarken uEye FA Industriekameras von IDS, um entweder per „TopView“ oder per „InsideView“ auf den Inhalt der Biotonne zu blicken.
Mithilfe von je zwei Kameras pro System-Variante kann c-trace mittels Objektdetektion alle relevanten Arten von Stoffen und Gegenständen identifizieren, die nichts im Bioabfall zu suchen haben. Es entdeckt antrainierte Verunreinigungen wie Kunststofftüten oder Metalle und wird zukünftig auch zwischen normalen und biologisch abbaubaren Kunststoffbeuteln unterscheiden können. Hierbei werden sowohl statische Bildaufnahmen (TopView) als auch dynamische Bildaufnahmen im Schüttungsvorgang (InsideView) erkannt, verarbeitet und per Bildnachweis dokumentiert. Der Inhalt wird mittels antrainierter künstlicher Intelligenz sofort im Fahrzeug bewertet. Die Auswertung der Detektion kann in Echtzeit direkt im Fahrzeug über einen leistungsstarken KI-Bordcomputer und dem dazugehörigen c-ident-Touchboard verfolgt werden. Im Falle einer Detektion wird ein Beweisfoto gespeichert und automatisch zur Auswertung weitergeleitet.
Die Variante TopView nutzt den Blick von oben in jede Biotonne. Dazu werden am Heck des Sammelfahrzeugs oberhalb der Schüttung zwei Kameras installiert. Sobald das System auf der Oberfläche des geöffneten Bio-Behälters Störstoffe erkennt, wird automatisch der Schüttungsvorgang des Abfallsammelfahrzeuges gestoppt. „Durch die Konfigurierbarkeit des Systems lässt sich einstellen, bei welchen Störstoffen das System, abhängig vom Kontaminierungsgrad, anschlagen sollen“, erklärt Jan Birkhold. „Sobald Störstoffe im Behälter entdeckt werden, bleibt er ungeleert stehen, damit die Störstoffe nicht in den Sammelprozess gelangen.“
Die Variante InsideView hingegen nutzt zwei Kameras im Schüttraum. Sie sind seitlich auf die Behälter gerichtet und nehmen mit hoher Auflösung und Framerate während des Entleerungsvorgangs Bilder vom Abfall auf. Sollten sich Fremdstoffe unter der Oberfläche befinden, werden auch diese beim Entleeren des Behälters entdeckt und dokumentiert. Das System löst zudem beim InsideView direkt am Abfallsammelfahrzeug ein optisches Signal aus, damit der Müllwerker den verunreinigten Behälter mit einem Sortierhinweis für den Bürger ausstatten kann. Darüber hinaus bietet der aufgenommene Bildbeweis die Möglichkeit, wiederholt verunreinigte und geleerte Behälter gegenüber dem Bürger als teurere Restmüll-Leerung abzurechnen, um ihn direkt an den höheren Entsorgungskosten zu beteiligen. Auch eine Kombination aus beiden Varianten ist möglich. In dem Fall übernehmen bis zu vier IDS Kameras am Sammelfahrzeug die automatische Kontrolle.
Der Fahrzeugdatensatz wird mit der entsprechenden Bildaufnahme, GPS-Koordinate sowie Transponder-Nummer in Echtzeit an den Entsorger und den Auftraggeber (Landkreis oder Stadt) in die Software c-ware AIR zur Auswertung oder direkten Reklamationsbearbeitung übertragen. „Besonders wichtig ist dabei eine schnelle Bildverarbeitung. Wir haben hierfür nach einer netzwerkfähigen, hochauflösenden Kamera gesucht, die eigenständig programmiert werden kann“, begründet Jan Birkhold die Wahl des eingesetzten Kameramodells. Entscheidend waren darüber hinaus Kriterien wie Baugröße, automatisches Exposure-Setting, Schutzart sowie Robustheit und Stabilität im Kamerabetrieb.
„Besonders wichtig ist dabei eine schnelle Bildverarbeitung. Wir haben hierfür nach einer netzwerkfähigen, hochauflösenden Kamera gesucht, die eigenständig programmiert werden kann.“
Die GigE Vision® IDS Kamera, die c-trace nutzt, ist mit dem kompakten 2/3" Global-Shutter CMOS Sensor IMX264 von Sony ausgestattet und sorgt für hervorragende Bildqualität, Lichtempfindlichkeit und einen außerordentlich hohen Dynamikumfang. Sie verfügt über einen internen 120 MB Bildspeicher und liefert nahezu rauschfreie, sehr kontrastreiche 5 MP-Bilder im 5:4 Format mit 22 fps und eignet sich damit ideal für Anwendungen wie diese mit schwankenden Lichtverhältnissen. Die Schutzart IP65/67 hält Schmutz, Staub und Spritzwasser ab – ein Muss für den Einsatz an Müllsammelfahrzeugen.
Ein weiteres Plus der integrierten IDS Kameras ist die leichte Einbindung dank IDS peak. „Unsere Entwickler profitieren von der Netzwerk-Kompatibilität, der Unterstützung der Programmiersprache C++ und einer großen Anzahl von Features innerhalb der Programmierumgebung“, so Jan Birkhold. Durch die erfassten Daten kann der Bioabfall zuverlässig der jeweiligen Tonne beziehungsweise dem Müllverursacher zugeordnet werden. Über die GPS-Koordinaten lassen sich entsprechende Heatmaps erzeugen. „Unsere Kunden nutzen RFID Transponder, die extrem hohe Lesequoten gewährleisten und die Behälter unverwechselbar machen, wodurch eine direkte Zuordnung der geleerten Behälter zum Bürger ermöglicht wird“, erklärt Jan Birkhold.
Sämtliche Daten können in Echtzeit eingesehen und nachträglich ausgewertet werden. Die Inspektion und Bewertung des Bioabfalls dienen dabei nicht nur der Sensibilisierung der Bevölkerung für die Notwendigkeit, sortenreinen Biomüll zu entsorgen, sondern darüber hinaus als Entscheidungsbasis für die Stoffstromlenkung. Die gesonderte Verarbeitung stark verschmutzter Chargen wird zielgerichtet gesteuert, wodurch sich Aufbereitungstechnik und Betriebsaufwand der Entsorgung reduzieren lassen.
„So werden die uEye FA Kameras zu unbeirrbaren Augen von Müllfahrzeugen und unterstützen c-trace-Kunden bei der Qualitätssteigerung von Bioabfällen“, freut sich IDS Geschäftsführer Jan Hartmann über den ressourcenschonenden Einsatz der Obersulmer Kameras. Die KI-basierte Software aus Bielefeld lernt kontinuierlich dazu und verbessert damit stetig die Sortenreinheit und Recycling-Quoten. So sorgen beide Komponenten gemeinsam für die Minimierung des Restmüllaufkommens, gezieltes Stoffstrommanagement, weniger Mikroplastik im Kompost und nicht zuletzt für ein höheres Recyclingbewusstsein in der Bevölkerung.
„Mit dem Einsatz von c-detect werden Kommunen in die Lage versetzt, nachhaltig, kostengünstig und effektiv Störstoffe im Bioabfall zu dokumentieren, auszuwerten und gezielt mit geeigneten Maßnahmen den steigenden Anforderungen der Bioabfallverordnung zu begegnen“, unterstreicht Jan Birkhold. „Für Städte und Gemeinden geht es zunehmend darum, Stoffkreisläufe und -ströme auf regionaler und lokaler Ebene zu verbessern“, ergänzt Jan Hartmann. „Diese Optimierung regionaler Stoffkreisläufe kann zu erheblicher Ressourcenschonung führen, Bildverarbeitungstechnologie kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.“
Ausblick
Für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit soll künftig ein Kamerasystem eingesetzt werden, das am Sammelfahrzeug ereignisbezogene, datenschutzkonforme Videoaufnahmen von nicht bereitgestellten Abfallbehältern in einem definierten Radius des zu erwartenden Behälterstandorts macht. Das Fahrzeugsystem c-gap nimmt nur dann Videoaufnahmen auf, wenn ein Transponder, der sich auf der Auftragstour eines Sammeltages befindet, nicht vom Identsystem gelesen wird, da dann davon ausgegangen wird, dass ein Behälter nicht bereitgestellt wurde. Diese Videoaufnahme wird zur präventiven Reklamationsbearbeitung eines nicht bereitgestellten Behälters nur im Fall einer Bürgerreklamation herangezogen. Dadurch kann gezielt der Nachweis erbracht werden, ob eine Reklamation bzw. Nachfahrt für einen nicht geleerten Behälter berechtigt ist oder nicht. Mit der Lösung c-gap können viele Kilometer und Kosten für Entsorgungsunternehmen eingespart werden.
So zeigen sich vielversprechende Ansätze, die künstliche Intelligenz schon jetzt Smart Cities für die Entwicklung der Abfallwirtschaft bietet und in welcher Weise sie den notwendigen Wandel unterstützen kann. Landkreise, Städten, Kommunen und Entsorgungsunternehmen müssen sich zunehmend damit auseinandersetzen, damit es gelingen kann, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und noch ressourcenschonender und effizienter zu arbeiten.
c-trace GmbH
Seit der Gründung 2005 ist die c-trace GmbH stark gewachsen und heute der Branchen-Spezialist für IT-Lösungen rund um die Entsorgungslogistik. Das Bielefelder Unternehmen bietet Landkreisen, Städten, Kommunen und öffentlichen und privaten Entsorgern ganzheitliche, skalierbare Systemlösungen an, um die Abfallentsorgung zu optimieren und damit wirtschaftlicher machen. Die Systeme machen Informationen sichtbar, zeigen Potenziale auf und optimieren Arbeits- und Logistikprozesse im Büro und auf der Straße. Im hauseigenen Digital Lab werden auf Basis des IoT innovative Telematik-Lösungen entwickelt, die es ermöglichen, die Abfalllogistik intelligenter zu machen.
Seit über zehn Jahren erstellt sie Pressemeldungen und Anwendungsberichte und gestaltet Corporate-Themen sowie technische Produktkommunikation mit entsprechender Expertise. Dank ihrer Erfahrung in strategischer B2B-Kommunikation formuliert sie präzise Botschaften und liefert fundierte, fachlich belastbare Inhalte – stets mit Blick auf Authentizität und Klarheit.
Ihr Projekt
Wie können wir Sie in Ihrem Projekt unterstützen? Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie!
Vision Channel
Videos und Live Sessions rund um Machine Vision.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.
Anwendungen
Entdecken Sie, wie Industriekameras die Zukunft gestalten.