Drei IDS-Kameras im GigE-Vision-Netzwerk mit symbolischer Bandbreitenaufteilung

Bandbreite im Griff

GigE Vision Kameras übertragen Bilddaten in kleinen Paketen über das Netzwerk, noch bevor ein aufgenommenes Sensorbild komplett ausgelesen ist. Das minimiert die Latenz der Bildübertragung. Wenn jedoch zu viele Daten zeitgleich übertragen werden, kann die maximale Übertragungsbandbreite eines GigE-Netzwerks sehr schnell überschritten werden.

Gerade der Mehrkamerabetrieb ist hiervon betroffen. In der Folge kommt es zu Übertragungsverlusten und erhöhten Übertragungszeiten, wenn Daten nachgefordert werden müssen. Der GigE Vision Standard ermöglicht die gezielte Konfiguration von Übertragungsparametern, um solche Situationen zu vermeiden. Mit den erweiterten Einstellungsmöglichkeiten der IDS GigE Vision Firmware 1.3 verwalten Sie die verfügbare Bandbreite mit Leichtigkeit.

Hintergrund

GigE Vision Kameradaten werden als Sequenz von Paketen übertragen. Neben den reinen Nutzdaten besteht ein Paket auch aus Header und Checksum-Daten. Je nach Einstellung der MTU (Maximum Transmission Unit) kann die Menge der Nutzdaten und damit die Paketgröße (Stichwort: Jumboframes) variieren. Zwischen zwei Paketen gibt es eine variabel einstellbare Verzögerung: das sogenannte „Inter-Packet Delay“. Wenn Datenpakete nicht korrekt übertragen werden, kann ein Transport Layer (GenTL) durch einen Resend-Mechanismus fehlende Datenpakete erneut anfordern. Die Möglichkeiten zur Datennachforderung sind abhängig vom verwendeten Transport Layer. Zusammengenommen bestimmen diese drei Komponenten die komplette Übertragungszeit eines Kamerabildes.

Die „Paket Transmission Time“ variiert durch Änderung der Paketgröße, des IPG und durch die Anzahl der Nachsendungen.
Die „Paket Transmission Time“ variiert durch Änderung der Paketgröße, des IPG und durch die Anzahl der Nachsendungen.

Zur Entlastung des Netzwerkes im Mehrkamerabetrieb oder zur Entlastung eines verarbeitenden Systems ist es notwendig, die verwendete Netzwerkbandbreite der übertragenden Geräte zu reduzieren. Durch die Paketverzögerung (Inter-Packet Delay) im GigE Vision Standard werden Bandbreitenengpässe durch Übertragungspausen vermieden. Durch die Paketverzögerungen steigt die Gesamtübertragungszeit (Transmission Time) an, da die Bilddaten langsamer als vorher verschickt werden und dadurch der Datendurchsatz sinkt! Ein Anstieg der Übertragungszeit bedeutet zudem auch eine Verminderung der maximalen Framerate (Acquisition Framerate Limit).

Verzögerte Datenpakete senken die Übertragungsbandbreite, aber erhöhen die Übertragungszeit und Verringern damit die maximale Framerate.
Verzögerte Datenpakete senken die Übertragungsbandbreite, aber erhöhen die Übertragungszeit und Verringern damit die maximale Framerate.

Mit dem GigE Vision Inter-Packet-Delay kann der Datendurchsatz jeder Kamera separat eingestellt werden, um durch eine geeignete Verzögerung des Datentransfers das Limit der Übertragungsschnittstelle nicht zu „überfahren“.

Dieser TechTipp geht im weiteren Verlauf lediglich auf die Möglichkeiten des Bandbreitenmanagements der IDS GigE Vision-Firmware ein. Einstellungen und Monitoring des Datenstroms sind abhängig vom verwendeten Transport Layer (GenTL).

IDS Erweiterung für mehr Klarheit

IDS implementiert in der GigE Vision Firmware (ab Version 1.3) zwei zusätzliche Merkmale, die noch mehr Übersicht beim Bandbreitenmanagement bringen.

  • DeviceLinkCalculatedThroughput
  • DeviceLinkAcquisitionFrameRateLimit

Durch die Eingabe einer Durchsatzgrenze (DeviceLinkThroughputLimit) berechnet die Kamerafirmware zum einen die benötigten Paketverzögerungen (GevSCPD) und zum anderen die maximal mögliche Framerate (DeviceLinkAcquisitionFrameRateLimit), die mit der aktuellen Beschränkung erreichbar ist.

Die neuen IDS  Features berechnen sich aus dem Bandbreitenlimit und den  aktuellen Kamera-Einstellungen.
Die neuen IDS Features berechnen sich aus dem Bandbreitenlimit und den aktuellen Kamera-Einstellungen.

Zusätzlich informiert der berechnete Durchsatz (DeviceLinkCalculatedThroughput) über die theoretische Bandbreite des Gerätes, die ohne die Beschränkung genutzt würde. Eigene aufwendige Berechnungen für jede Kamera sind damit nicht mehr notwendig.

Die zusätzlichen Merkmale stehen Ihnen in jeder GigE Vision kompatiblen Kamera-Anwendung zur Verfügung. Im Weiteren wird die Verwendung im IDS Vision Cockpit gezeigt.

Datendurchsatz beschränken

Wenn Sie in Ihrer GigE Vision-Anwendung eine hohe Datenbandbreite über einen Gigabit-Ethernet-Port übertragen wollen, sollten Sie einen Blick auf diese neuen IDS Kamera-Features werfen, da es schon beim Öffnen zweier Kameras mit den Standard-Einstellungen zu Engpässen kommen kann.

Starten Sie die angeschlossenen Kameras am besten „ohne sofortigen“ Bildeinzug und nehmen Sie zuerst Ihre Kamera-Einstellungen vor.

Collage von 3 kleinen IDS Kameras mit Symbolen für die Einstellungen davor.

Prüfen Sie vor dem Start des Bildeinzugs den berechneten Datendurchsatz, die maximal mögliche Framerate und setzen Sie gegebenenfalls ein Bandbreitenlimit. Für eine sinnvolle Übersicht filtern Sie die „Device-Nodes“ mittels des Begriffs „devicelink“ und mindestens „Expert“-Benutzerlevel. Die folgende gefilterte Device-Nodes-Übersicht zeigt Ihnen die Parameter mit Beispielwerten der Kamera-Datenbandbreite:

Standardmäßig sind die Kameras in ihrem Datendurchsatz unbeschränkt und nutzen das maximal einstellbare Durchsatzlimit (DeviceLinkThroughputLimit) von 120 MBps. Die Kamera in diesem Beispiel würde mit aktuellen Einstellungen bei einer Framerate von 25 fps einen Datendurchsatz (DeviceLinkCalculatedThroughput) von ca. 61 MBps erzeugen. Mit dem maximalen Limit könnte die Kamera bis zu 46 Bilder pro Sekunde (DeviceLinkAcquisitionFrameRateLimit) aufnehmen und übertragen. Variieren Sie die Kameraparameter ändern sich infolgedessen auch der „berechnete Durchsatz“ (DeviceLinkCalculatedThroughput) und die „maximale Framerate“ (DeviceLinkAcquisitionFrameRateLimit).

Gefilterte Übersicht zeigt die Kameraparameter zur Bandbreiteneinstellung
Gefilterte Übersicht zeigt die Kameraparameter zur Bandbreiteneinstellung

Limitieren Sie aber unabhängig der Kamera-Einstellungen und der daraus resultierenden Datenrate den Datendurchsatz mittels „DeviceLinkThroughputLimit“, wird die Kamera diesen Wert niemals überschreiten.

Unterschreitet das Bandbreitenlimit den berechneten Durchsatz, reduziert sich die maximale Framerate
Unterschreitet das Bandbreitenlimit den berechneten Durchsatz, reduziert sich die maximale Framerate

Wird in dem Beispiel das Durchsatzlimit auf 50 MBps reduziert, ist bei identischen Einstellungen lediglich eine maximale Framerate von ca. 20 fps möglich.

Da der berechnete Datendurchsatz mit ca. 60 MBps unverändert das Limit überschreitet, kann die Kamera nicht mehr die eingestellte Framerate von 25 fps übertragen. Es kommt zu einem Datenstau im Übertragungspuffer in der Kamera. Können aufgenommene Bilder nicht zwischen gepuffert werden, „dropped“ die Kamera die Bilder. Die tatsächliche Übertragungsrate pendelt sich bei etwa der berechneten maximalen Framerate (21 fps) ein.

Je höher der berechnete Datendurchsatz über dem eingestellten Durchsatzlimit liegt, desto mehr Bilder werden von der Kamera intern verworfen und damit nicht übertragen.

Im Live-View der Kamera können Sie die aktuelle Framerate unterhalb des Bildes kontrollieren.
Im Live-View der Kamera können Sie die aktuelle Framerate unterhalb des Bildes kontrollieren.

In Folge der Bandbreitenreduzierung wird die Bildübertragung der Kamera mithilfe der verwendeten Datenpaket-Pausen (GevSCPD) gezielt verzögert!

Vorteile des Bandbreitenlimits

Verteilen Sie die verfügbare Bandbreite eines Gigabit-Ethernet-Ports (120 MBps) durch geeignete Bandbreitenlimits auf die angeschlossenen Kameras. Damit sind Sie sicher vor Übertragungsengpässen, die in Folge zu fehlerhaften und unvollständigen Bildern führen.

Des Weiteren können Sie Kameras unterschiedlich priorisieren, indem Sie den Kameras unterschiedliche Bandbreiten zur Verfügung stellen.

Zwei Kameras mit unterschiedlichem Bandbreitenlimit. Kamera 2 kann Daten schneller übertragen.
Zwei Kameras mit unterschiedlichem Bandbreitenlimit. Kamera 2 kann Daten schneller übertragen.

System optimieren

Auch wenn Sie beim Einstellen der Datendurchsätze Ihrer Kameras auf das GigE-Bandbreitenlimit geachtet haben, können hoher Netztraffic oder andere systembasierte Schwankungen kurzzeitig zu Engpässen auf der Gigabit-Leitung führen. Infolgedessen kann es trotzdem noch zu unvollständigen Bildern oder anderen Übertragungsfehlern kommen.

GenTL-Einstellungen

Je nach verwendetem GenTL stehen Ihnen zur Optimierung der Datenübertragung unterschiedliche Möglichkeiten der Einstellung und des Monitorings zur Verfügung. Beispielhaft sind nachfolgend entsprechende Features des IDS GenTL gelistet:

  • Der „Stream Monitor“ zeigt über das „Buffer Fill Level“ wie viel Prozent der Übertragungspuffer korrekt übertragen werden. Und der „Resend Request Count“ zeigt die Nutzung der Puffer-Nachforderung.
  • Mit dem „Loss Handling“ der Datenstrom-Steuerung können Sie steuern, wie viel Daten nachgefordert werden sollen. Dieses Feature ist standardmäßig ausgeschaltet.
  • „Unvollständige“ Bilder werden vom IDS GenTL gezählt aber trotzdem übertragen. Der Anwender kann dann selbst entscheiden, ob er diese Bilddaten verwenden möchte.

Reserve vorsehen

Um bei kurzzeitigen Performance-Schwankungen des Netzwerks nicht direkt Übertragungsfehler zu provozieren, sollten Sie auf jeden Fall Reserven vorsehen. Planen Sie bei der Verteilung der verfügbaren Bandbreite etwa 10 % Reserve ein, die nicht von den Kameras belegt wird.

Hinweise zur Einstellung der verwendeten Netzwerkkarte

  • Wir empfehlen, in den Einstellungen der Netzwerkkarte die Empfangspuffer (Receive Descriptors) auf den Maximalwert zu setzen.
  • Ebenfalls wird empfohlen, in den Einstellungen der Netzwerkkarte "Jumbo Frames" (auch: Jumbo Packet, Großes Paket, Großrahmen) auf den Maximalwert zu setzen.
    Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen der Kamera und dem PC durchgehend jumbofähig sein muss, um die Übertragung der Jumbo-Pakete sicherzustellen. Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie in der Beschreibung des Netzwerkkarten-Herstellers.
IDS Mitarbeiter Heiko Seitz
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

Dipl.-Ing. Heiko Seitz ist seit 2001 bei IDS tätig. Nach Jahren als Entwickler im Bereich Kamerasoftware unterstützt er heute als Product Marketing Manager die technologische Kommunikation bei IDS. Mit seiner Erfahrung schlägt er die Brücke zwischen komplexer Technik und praxisnaher Wissensvermittlung – etwa in Fachbeiträgen, Webinaren oder Vorträgen.