Diagonal angeordnet liegen zwei IDS uEye Live Monitoring-Kameras mit Kabel.

uEye Live Serie: Prozesse live beobachten, Ereignisse genau nachvollziehen

IDS launcht neue Kameraserie für Streaming, Monitoring und Event-Recording

Jedes Mal die Maschine öffnen, um das Zusammenspiel der Komponenten oder Verschleiß zu kontrollieren? Das macht keinen Sinn. Viel einfacher ist es, die Situation durch eine Kamera im Blick zu behalten. Modelle aus dem Consumer-Bereich sind weit verbreitet, haben aber auch Risiken: Sie sind oft nur sehr begrenzte Zeit verfügbar und Ersatzteile schwer zu bekommen. Die IDS Imaging Development Systems GmbH bringt deshalb nun die Kameraserie „uEye Live“ mit den Produktreihen uEye SCP und uEye SLE auf den Markt. Sie sind spezialisiert auf Monitoring-Aufgaben, liefern verschiedene Livestreams und machen sogar Event-Recording möglich.

Die GigE-Kameras sind für den Standalone-Betrieb konzipiert. Neben dem einfachen Zugriff per Webfrontend (HTTP) profitieren Anwender von Video-Streaming, hardwarebeschleunigter Video-Encodierung und ereignisbasiertem Aufzeichnen im Kameraspeicher. Das bedeutet: Kommt es zu einem Zwischenfall, ermöglichen die Kameras einen aufschlussreichen „Blick in die Vergangenheit“.

Je nach Einsatzzweck können Anwender aus verschiedenen Ausführungsvarianten wählen: Die Modellreihe uEye SCP verfügt über ein komplett geschlossenes, 29x29x29 mm großes Gehäuse. Bei der uEye SLE Reihe handelt es sich um Boardlevel-Modelle für Embedded-Anwendungen mit unterschiedlichen Mount-Optionen. Ab sofort ist die erste uEye SCP Kamera mit dem 8,3 MP Rolling Shutter Sensor IMX678 aus der Sony Starvis 2 Serie erhältlich. Die Platinen-Variante sowie weitere Sensoren folgen 2025.

Philipp Ohl, Head of Product Management bei IDS, erklärt: „Diese Monitoring-Kameras sind industrietauglich, kompakt und günstig. Sie können gleich mehrere Video-Streams ausgeben – und sorgen dank Sony Starvis 2 Technologie selbst in Low-Light-Situationen für eine wirklich beeindruckende Bildqualität.“ Dazu trägt auch der integrierte ISP mit automatischen Bildverbesserungsfeatures bei.

Insgesamt stehen drei parallele Streams zur Verfügung. Neben H.264 bieten die Modelle auch MJPEG über HTTP an, was eine direkte Anzeige im Webbrowser ohne zusätzliche Plugins bzw. Fremdsoftware möglich macht. Das RTSP Protokoll sorgt für eine standardisierte Einbindung der H.264-Streams in bestehende Tools und Anwendungen. Über eine webbasierte REST-API lassen sich die Kameras komfortabel in Maschinensteuerung einbinden.

Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html

Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Zwei IDS uEye Live Monitoring-Kameras mit Objektiv und Kabel.
Die Monitoring-Kameras von IDS vereinen Streaming und Event-Aufzeichnung
IDS ueye Live Kameras liegen auf einer Fläche zusammen mit einem Tablet, das ein Streaming Bild zeigt.
Die Kameras dienen als Ein-Geräte-Lösung, etwa in der Prozessüberwachung
IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas leitet seit 2011 als Head of Marketing bei IDS die globale Marketingstrategie. Er verantwortet die Unternehmenskommunikation, Markenführung sowie digitale Kampagnen, die inhaltliche und funktionale Weiterentwicklung der Unternehmenswebseiten und des B2B-Webstores und die Erstellung technischer Dokumentationen. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Technologie und Kreativität zu verbinden, um IDS im Bereich industrieller Bildverarbeitung klar zu positionieren.

Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 5,83 MB

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.