IDS Event-basierte Kameraserie uEye EVS.

uEye EVS: IDS launcht neue Kameraserie mit Event-basiertem Sensor

Effiziente, verlustfreie Erfassung schneller Bewegungen mit reduzierter Datenmenge

Wie erfasst man kleine, sich schnell bewegende Objekte möglichst effizient und ohne Bewegungsunschärfe? Wie analysiert man Bewegungen generell, ohne hohe Datenmengen zu erzeugen? Mit der neuen uEye EVS bringt die IDS Imaging Development Systems GmbH eine Industriekamera mit Event-basiertem Vision Sensor auf den Markt, die speziell für diese Herausforderungen entwickelt wurde. Statt eines kontinuierlichen Datenstroms erfasst sie ausschließlich relevante Ereignisse. Im Vergleich zu klassischen bildbasierten Systemen verringert sich das erzeugte Datenvolumen signifikant. Die uEye EVS ist damit die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Effizienz und Präzision bei hoher Geschwindigkeit gefragt sind, wie beispielsweise die optische Überwachung von Vibrationen oder Highspeed-Bewegungsanalysen.

Die ultrakompakte USB3-Kamera macht kleinste Bewegungen in Echtzeit und dabei vollkommen verlustfrei sichtbar. Dank ihres extrem hohen Dynamikumfangs gelingt das sogar bei nahezu völliger Dunkelheit. Möglich macht dies der Event-basierte Vision Sensor SONY/Prophesee IMX636. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildsensoren erfasst er nicht jedes Bild vollständig in regelmäßigen Zeitabständen (Frames), sondern reagiert nur auf Änderungen innerhalb einer Szene. Er überträgt Ereignisse, je nachdem wann und wo sich die Helligkeit in seinem Sichtfeld verändert - und zwar für jeden einzelnen Sensorpixel. Die zeitliche Auflösung, das heißt die minimal messbare Zeitdifferenz zwischen zwei aufeinander folgenden Helligkeitsänderungen, kann weniger als 100 Mikrosekunden betragen. „Event-basierte Kameras erreichen eine bemerkenswerte zeitliche Auflösung, wodurch sie für hochdynamische Szenen optimiert sind. Beste Voraussetzungen für die Erfassung schneller Objektbewegungen ohne Informationsverluste - vergleichbar mit einer bildbasierten Framerate von mehr als 10.000 Bildern pro Sekunde“, erklärt Patrick Schick - Product Owner 3D & Vision Software. Gleichzeitig ignoriert der Sensor alle bewegungslosen Bereiche seines Sichtfeldes und erzeugt so 10- bis 1000-mal weniger Daten als bildbasierte Varianten. Das spart Speicher- und Rechenaufwand.

Mit der Kameralinie „uEye EVS“ und der ersten Produktfamilie uEye XCP-E bietet IDS die Event-basierte Sensortechnologie im ultrakompakten Industrieformat von nur 29 x 29 x 17 Millimetern an. Das komplett geschlossene Zinkdruckgussgehäuse mit C-Mount-Adapter, die kompakte Größe und der verschraubbare USB Micro-B Connector machen die Kamera ideal für unterschiedlichste Anwendungen sowohl im industriellen als auch nicht-industriellen Bereich. Weitere Varianten werden die Produktlinie erweitern.

Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/ueye-evs-cameras.html

Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Darstellung der Bewegung einer „Winkekatze" - links Event-basiert, rechts bildbasiert.
Die kompakte USB3-Kamera uEye XCP-E macht kleinste Bewegungen in Echtzeit und vollkommen verlustfrei sichtbar.
uEye XCP-E: IDS Industriekamera mit Event-basiertem Sensor.
Dank der Event-basierten Sensortechnologie erfassen uEye EVS Kameras nur relevante Änderungen im Bild.
Verschiedene uEye EVS Kameramodelle.
Die neue Event-basierte Kameralinie uEye EVS von IDS.
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Seit über zehn Jahren gestaltet sie Unternehmensprofile, Broschüren und Case Studies und begleitet Corporate-Themen ebenso wie technische Produktkommunikation. Mit ihrem Hintergrund in strategischer B2B-Kommunikation sorgt sie für klare Botschaften und fundierte Inhalte.

Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 4,81 MB

Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.

Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.