Intelligente, kamerabasierte Fahrgastzählung auf Fähren für mehr Transparenz und Planbarkeit im Nahverkehr
Wenn Kameras mitzählen
Die genaue Erfassung von Fahrgastzahlen ist für Verkehrsunternehmen essenziell – sie hilft, Fahrpläne zu optimieren, Kapazitäten besser auszunutzen und den öffentlichen Nahverkehr effizienter zu gestalten. Eine moderne Lösung dafür ist die kamerabasierte Fahrgastzählung. Intelligente Bildverarbeitungssysteme erfassen automatisch und exakt, wie viele Personen ein- und aussteigen – ganz ohne manuelle Zählung. Das norwegische Unternehmen Adigo Mechatronics hat mit Adigo nPax ein solches System speziell für Fähren entwickelt. Die erforderlichen Bilder liefert eine Industriekamera der IDS Imaging Development Systems GmbH. Doch wie funktioniert diese Technologie genau, welche Vorteile bietet sie und wo wird sie bereits eingesetzt?
Anwendung
Internationale Schifffahrtsvorschriften verlangen von Fährbetreibern, die exakte Zahl der Passagiere an Bord zu kennen – eine Aufgabe, die traditionell zusammen mit dem Ticketing-Prozess erledigt wird. Doch im Zuge der Automatisierung hat sich das Boarding von Fähren zunehmend auf Free-Flow-Modelle verlagert. Fahrzeuge und Passagiere können ohne klassische Ticketkontrollen oder Schranken direkt auf die Fähre fahren oder gehen. Automatisierte Systeme wie Kameras, Sensoren oder digitale Maut-Technologien erfassen die Kennzeichen der Fahrzeuge oder die Anzahl der Passagiere in Echtzeit. Das Ziel: Ein schneller und reibungsloser Boarding-Prozess ohne lange Wartezeiten oder manuelle Kontrollen.
Die Zählung der Passagiere in fahrenden Fahrzeugen ist jedoch nach wie vor eine Herausforderung, die oft Personal erfordert – gerade bei hohem Andrang, oder wenn kleine Kinder in Fahrzeugen mit getönten Scheiben sitzen. Hier setzt das Adigo nPax-System an: Mit einer Kombination aus einer Kamera und KI-gestützten Algorithmen erfasst es die Fahrgastzahl automatisch und überträgt sie direkt in das Protokollsystem des Schiffs. Darin werden die Daten zentral dokumentiert und somit für Behörden oder interne Prozesse bereitgestellt. Falls nötig, kann das Bordpersonal die Zählung per mobilem Gerät manuell überprüfen. Jede Korrektur hilft dabei, das System kontinuierlich zu verbessern.
Mehr Effizienz dank präziser Fahrgastdaten
Mit Adigo nPax lassen sich Zählgenauigkeit und betriebliche Effizienz deutlich steigern. Speziell ausgewählte Industriekameras mit maßgeschneiderten Beleuchtungslösungen erfassen zuverlässig klare Bilder – selbst bei hoher Fahrzeuggeschwindigkeit. Die Auswertung erfolgt direkt vor Ort: Hochmoderne KI-Modelle verarbeiten die Aufnahmen in Echtzeit und liefern sofort exakte Fahrgastzahlen für jedes Fahrzeug, das das System passiert. Dabei werden alle Bilddaten im Sinne der Datensicherheit ausschließlich lokal an Bord verwendet. Eine externe Speicherung oder Übertragung findet nicht statt – eine Voraussetzung und ein entscheidender Beitrag zum Schutz der Privatsphäre der Fahrgäste. Das System ist seit über einem Jahr auf der Strecke Arsvågen-Mortavika im Einsatz.
„Kontrolltests mit Hunderten von Fahrzeugen haben eine Zählgenauigkeit von über 98 Prozent ergeben. Trotz Herausforderungen wie getönten Scheiben, Verdeckungen durch Kindersitze und den wechselhaften Wetterbedingungen, die typisch für die norwegische Küste sind, liefert Adigo nPax zuverlässig präzise Ergebnisse.“
Kamera mit außergewöhnlicher Lichtempfindlichkeit
Die eingesetzte Kamera – eine GigE uEye CP – stammt aus dem Hause IDS. Ihr kompaktes Magnesiumgehäuse (29 x 29 x 29 mm) ist mit rund 50 g ebenso leicht wie robust und unterstreicht die Industrietauglichkeit der Kamera. Sie eignet sich beispielsweise für Aufgaben aus den Bereichen Automatisierung, Medizintechnik und Life Sciences, Landwirtschaft, Logistik sowie Verkehr und Transport.
Adigo setzt auf ein besonders leistungsstarkes Modell mit einem e2v 1,3 Megapixel CMOS-Sensor – einem der empfindlichsten Sensoren im IDS Portfolio. Neben der herausragenden Lichtempfindlichkeit in CCD-Qualität bietet er jeweils zwei, im laufenden Betrieb umschaltbare Global- und Rolling-Shutter-Varianten und dadurch maximale Flexibilität bei wechselnden Anforderungen und Umgebungsbedingungen. Zusätzlich stehen maximal vier Areas of Interest zur Verfügung. Damit können entweder mehrere Merkmale gleichzeitig überprüft oder die AOIs in einer Belichtungsreihe mit unterschiedlichen Parametern erfasst werden.
„Die Kamera wurde gezielt ausgewählt, da sie im kritischen Wellenlängenbereich eine außergewöhnliche Empfindlichkeit aufweist und bei den erforderlichen Bildraten qualitativ hochwertige Bilder liefert“, so Ødegårdstuen. „Die nahtlose Integration in das Adigo nPax-System wurde durch die IDS peak C++-Schnittstelle erreicht, die einen robusten und effizienten Betrieb ermöglicht.“
Ausblick
Das Interesse an automatisierten Fahrgastzählungslösungen nimmt nicht nur in Adigos Heimatmarkt Norwegen, sondern auch international rasch zu. Dies liegt an der steigenden Nachfrage nach effizienten, datengestützten Lösungen zur Optimierung des öffentlichen Verkehrs. Automatisierte Systeme, insbesondere solche, die auf Kameratechnologie basieren, bieten nicht nur präzise Erhebungen zu Fahrgastzahlen, sondern auch wertvolle Einblicke in Verkehrsströme und ermöglichen eine bessere Ressourcennutzung. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit und Effizienz im öffentlichen Sektor eine immer größere Rolle spielen, tragen solche Technologien dazu bei, den Verkehrssektor zukunftsfähig zu gestalten.
Adigo Mechatronics
Seit 1996 entwickelt Adigo Mechatronics intelligente Technologien für eine vernetzte Zukunft. Das Unternehmen hat sich dabei auf Kameratechnologie, Computer Vision und künstlicher Intelligenz spezialisiert. So entstehen smarte Lösungen für Industrie und Mobilität – von kamerabasierter Fahrgastzählung, über die Reduzierung des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft bis hin zur Automatisierung der Fangmeldungen in der Fischerei.