Westcotec-Kamera überwacht Geschwindigkeit von Gabelstaplern in einer Industriehalle

Sicher unterwegs: Automatisierte Geschwindigkeitsüberwachung auf sensiblen Betriebsflächen

Geschwindigkeit intelligent gesteuert

Auf einen Blick

  • Branche: Verkehrssicherheit und industrielle Überwachungsanwendungen
  • Kamera: USB 3 uEye LE (UI-1240LE)
  • Aufgabe: Automatisierte Erfassung und Dokumentation von Fahrzeuggeschwindigkeiten auf sensiblen Betriebsflächen
  • Herausforderung: Zuverlässige Geschwindigkeitsmessung und Fahrzeugidentifikation unter variierenden Licht- und Betriebsbedingungen
  • Lösung: Radarunterstütztes System mit Industriekamera, ANPR-Erkennung und flexibler Shutter-Umschaltung zur präzisen Bildaufnahme
  • Kundennutzen: Reduzierung riskanten Fahrverhaltens, verbesserte Sicherheit und automatisierte Datenauswertung ohne zusätzlichen Personalaufwand

Ob auf dem Betriebshof eines Logistikzentrums, entlang der Peripherie eines Flughafens oder in einem Industriepark: In all diesen Bereichen gelten keine klassischen Straßenverkehrsregeln. Gleichzeitig sind sie hochsensibel: Fahrzeuge bewegen sich oft in unmittelbarer Nähe zu Fußgängern, Gabelstaplern oder Maschinen. Ein Moment der Unachtsamkeit, kombiniert mit überhöhter Geschwindigkeit, kann fatale Folgen haben – von Personenschäden bis hin zu Produktionsausfällen und hohen Kosten. Aus Sicherheitsgründen auf Industrie- und Verkehrsflächen werden Fahrzeugbewegungen heute zunehmend automatisiert überwacht.

Das britische Unternehmen Westcotec hat sich auf Sicherheits- und Überwachungslösungen für Industrie- und Verkehrsflächen spezialisiert. Es entwickelt Systeme, die Fahrzeug- und Personensicherheit intelligent miteinander verknüpfen und so Unternehmen und Kommunen bei der Risikominimierung unterstützen. Dafür hat Westcotec die Automatic Speed Watch Camera (ASWC) entwickelt – ein automatisiertes System, das Geschwindigkeitserfassung und Fahrzeugidentifikation kombiniert. Dabei setzt es auf bewährte Bildverarbeitungstechnologie des deutschen Industriekameraherstellers IDS Imaging Development Systems, die hochauflösende Bilddaten für eine zuverlässige Erfassung von Fahrzeuggeschwindigkeit und Kennzeichen liefert.

Wie das System arbeitet – und warum es mehr kann als messen

„Wir sehen immer wieder, dass interne Sicherheitsrichtlinien nicht ausreichen, um riskantes Fahrverhalten zu verhindern. Hier braucht es intelligente Systeme, die nicht nur dokumentieren, sondern aktiv zur Verhaltensänderung beitragen“, erklärt Olly Samways, Sales Director bei Westcotec. Die Automatic Speed Watch Camera erkennt Fahrzeuge, die eine definierte Geschwindigkeitsgrenze überschreiten, und dokumentiert sie mit einem hochauflösenden Bild. Neben dem Kennzeichen werden Geschwindigkeit, Datum und Uhrzeit festgehalten; über eine automatisierte Abfrage bei der Zulassungsbehörde kommen weitere Details wie Marke, Modell und Farbe hinzu. Die Verarbeitung erfolgt radarunterstützt und nutzt ANPR-Matching, um Fahrzeugdaten zuverlässig zu identifizieren. Anschließend werden die Informationen strukturiert, sodass sie sich einfach interpretieren, exportieren und für Analysen nutzen lassen. Wiederholungsverstöße können ebenso erkannt werden und dienen als Basis für gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrverhaltens. Die Daten können per WLAN oder USB abgerufen, über die Plattform Westconnect remote verwaltet oder automatisch per E-Mail zugestellt werden. Dank SD-Karten-Aufzeichnung ist kein permanenter Laptop-Einsatz erforderlich.

Schwarzes Westcotec-Geschwindigkeitsmessgerät mit Industriekamera für präzise Bildverarbeitung
Automatic Speed Watch Camera (ASWC) von Westcotec

Präzision und Mobilität in einem System

Das Herzstück der ASWC bildet eine uEye LE-Industriekamera von IDS. Diese Kamera arbeitet mit einem 1,3-Megapixel‑CMOS‑Sensor von e2v, der sich durch hohe Lichtempfindlichkeit und Bildqualität auszeichnet und in Mono‑, Farb‑ und NIR‑Varianten verfügbar ist. Besonders flexibel macht sie die Möglichkeit, während des Betriebs zwischen Global‑Shutter‑ und Rolling‑Shutter‑Modi umzuschalten, wodurch schnelle Bewegungen zuverlässig erfasst werden und die Kamera sich wechselnden Umgebungsbedingungen anpasst. Zudem lassen sich bis zu vier individuell definierbare „Areas of Interest“ (AOI) einrichten, um gezielt Bildbereiche auszuwerten und mehrere Merkmale parallel zu erfassen.

„Die IDS-Technologie liefert uns die nötige Flexibilität. Wir können zwischen verschiedenen Shutter-Modi wechseln und so sicherstellen, dass jedes Bild verwertbar ist – egal ob bei Tageslicht oder in der Dämmerung.“

— Olly Samways, Sales Director bei Westcotec —

Die ASWC ist außerdem kompatibel mit USB 3 und GigE Vision, was eine schnelle und leistungsstarke Datenübertragung gewährleistet. Große Bilddateien können zügig abgerufen werden, und selbst bei hohem Verkehrsaufkommen bleibt die Systemleistung konstant. Gleichzeitig lässt sich das System problemlos in bestehende Drittanbietersysteme für Datenanalyse, Alarmierung oder Visualisierung integrieren. Diese umfassende Kompatibilität der Hardware erhöht die Zuverlässigkeit, beschleunigt die Datenverarbeitung und ermöglicht eine nahtlose Einbindung in moderne digitale Betriebsumgebungen.

Praxis-Einsatz und Ergebnisse

Heute kommt die ASWC bei britischen Polizeibehörden, in Kommunen und bei privaten Standortbetreibern zum Einsatz, etwa in Logistikzentren, Industrieparks und Flughafenumfeldern. Den Betreibern ging es primär darum, riskantes Fahrverhalten zu reduzieren, ohne zusätzliche personelle Ressourcen zu binden. Die Einführung verlief unkompliziert: Das Gerät wird aufgestellt, ausgerichtet und ist sofort betriebsbereit. Nach der Implementierung berichten Anwender übereinstimmend von sinkenden Durchschnittsgeschwindigkeiten und einer deutlichen Verbesserung der Compliance mit internen Sicherheitsstandards. Die automatisierte Datenerfassung ermöglicht die Ableitung gezielter Maßnahmen wie Verkehrsberuhigung, bauliche Anpassungen oder interne Schulungen.

Das System versteht sich nicht als abschreckendes Überwachungsinstrument, sondern als präventives Werkzeug, das sensibilisiert und nachhaltig zur Sicherheit beiträgt. Die Stärken liegen in der Mobilität, der präzisen Datenerfassung und der nahtlosen Integration in bestehende Systeme. Damit trägt die ASWC nicht nur zu mehr Sicherheit auf Betriebsgeländen bei, sondern liefert zugleich die Grundlage für strategische Entscheidungen, die Abläufe optimieren und Risiken langfristig reduzieren.

Polizei und Helfer messen Tempo mit Westcotec-System und IDS-Kamera am Straßenrand
Polizei und Ordnungsamt überwachen die Geschwindigkeit mit dem Automatic Speed Watch-System.

Ausblick

Die Anforderungen wachsen: Kunden wünschen Cloud-basierte Zugriffe, flexible Reporting-Tools, visuelle Abschreckung kombiniert mit unauffälliger Durchsetzung und skalierbare Lösungen für ganze Standorte. Westcotec reagiert mit einer Roadmap, die Funktionen wie Zugangskontrolle, Fahrzeugklassifizierung, dynamische Gefahrenerkennung und Fußgängerschutz umfasst. „Wir wollen die Grenzen der Bildverarbeitung im Straßenbereich weiter verschieben, indem wir Hardwareleistung mit intuitiver Software kombinieren, um sicherere Umgebungen zu schaffen“, fasst Samways zusammen.

Westcotec Ltd.

Logo Westcotec

Neben herkömmlichen LED-Geschwindigkeits- und Warnschildern produziert Westcotec spezielle Systeme, darunter Hochwasserwarnsysteme, Brückenhöhenwarnungen und Kollisionsvermeidungssysteme auf Basis von Above-Ground-Technologie.

uEye LE

Verwendetes Modell: UI-1240LE