Menschliches Auge im Sichtfeld einer Kamera mit Text „analyzing data“.

High-End Bilddokumentationssystem für Augendiagnostik mithilfe digitaler Spaltlampenfotografie

Tief ins Auge geblickt

Die Spaltlampenuntersuchung gehört zu den wichtigsten diagnostischen Techniken in der Augenheilkunde. Sie ermöglicht eine detaillierte Untersuchung des vorderen, mittleren und hinteren Augenabschnittes. Augenärzte können damit kleinste Veränderungen, Anomalien oder Schäden erkennen. Dieses Verfahren dient der Früherkennung sowie der Überwachung des Fortschreitens von Augenerkrankungen, wie beispielsweise Hornhautverletzungen, Augeninfektionen, Netzhautablösungen oder Makuladegeneration. Doch das Auge mit seinen schnellen Bewegungen stellt ein anspruchsvolles Fotomotiv dar, Bewegungsunschärfe und Verwackeln sind typische Bildfehler. Um die Diagnostik für Augenärzte und Augenoptiker zu erleichtern, den Arbeitsablauf zu verbessern und gleichzeitig Untersuchungszeiten zu verkürzen, sind schnelle und zuverlässige Spaltlampen-Dokumentationssysteme gefragt. Sie müssen aussagekräftige Bilder liefern und dazu benutzerfreundlich und ergonomisch gestaltet sein.

Das Wetzlarer Unternehmen OCULUS Optikgeräte GmbH entwickelt Instrumente zur Augendiagnostik für Ophthalmologen, Optometristen und Augenoptiker. Teil des umfangreichen Portfolios: eines der weltweit kleinsten und leichtesten Bilddokumentationssysteme für Spaltlampen. Integriert ist eine leistungsstarke, hochauflösende USB3 Vision Industriekamera von IDS – speziell für Anwendungen in der Medizintechnik und Mikroskopie.

Grünes Fluoresceinbild eines Auges auf einem Bildschirm.
Fluoresceinaufnahme mit der ImageCam® 3 zur Darstellung der Passgenauigkeit einer Kontaktlinse auf der Hornhaut
Portrait von OCULUS-Produktmanager Michael Moos

„Nur eine lichtstarke Kamera liefert rauscharme Bilder in den schwierigen Aufnahmesituationen am Auge.“

— Michael Moos, Produktmanager OCULUS Optikgeräte GmbH —

Effizientes System

Das universelle Spaltlampen-Bilddokumentationssystem OCULUS ImageCam®3 ist nicht nur intuitiv und leicht zu bedienen, sondern setzt auch hohe Standards in digitaler Spaltlampenfotografie. Dazu gehört ein hervorragendes Sehfeld, das höchst präzise Diagnosen des vorderen, mittleren und hinteren Augenabschnittes ermöglicht. Erfasst werden die Bilder von einer besonders Low-Light performanten IDS Kamera aus der USB 3 uEye+ CP-Familie. „Nur eine lichtstarke Kamera liefert rauscharme Bilder in den schwierigen Aufnahmesituationen am Auge“, erklärt Michael Moos, Produktmanager bei OCULUS, die Auswahl des Kameramodells.

5 Serienaufnahmen eines Augenhintergrundes, davon einer vergrößert
Serienaufnahmen der OCULUS ImageCam® mit IDS USB3 Vision Kamera

Ein weiteres wichtiges Anforderungskriterium ist die Geschwindigkeit. „Durch die fortschrittlichen Kameraeigenschaften lassen sich Serienaufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde erstellen. Unter anderem ermöglichen es diese Serienaufnahmen, das Auge in seinen Bewegungspausen aufzunehmen. Die innovative Frame-Out-Of-Video Funktion ermöglicht die einfache Dokumentation des gesamten Untersuchungsprozesses an der Spaltlampe, wobei anschließend die qualitativ besten Einzelbilder für die Auswertung ausgewählt werden können“, so Michael Moos. Die OCULUS ImageCam® 3 ermöglicht dies ohne Qualitätsverlust bei gleichzeitig minimalem Zeitaufwand.

Lichtstarke Kamera

Die IDS Kamera aus der CP-Familie ist für die Anwendung in der Medizintechnik prädestiniert, da sie umfangreiche Pixelvorverarbeitung bietet und über einen internen 120 MB Bildspeicher zum Zwischenspeichern von Bildsequenzen verfügt. Sie ermöglicht damit eine hohe Datenrate von 420 MByte/s, geringe CPU-Auslastung und einfache Integration. Der Sony Pregius IMX265 im hier verwendeten Modell gilt als einer der besten CMOS Bildsensor in der 3 MP-Klasse. Die USB3 Vision Industriekamera U3-3270CP Rev.2.2 mit dem 1/1.8" Global-Shutter Sensor erreicht damit eine Auflösung von 3,19 Megapixeln (2064 x 1544 px). „In diesem Fall wird das Bild jedoch mittels AOI verkleinert, um eine deutlich höhere Bildrate zu erreichen“, erklärt Phillip Schissler, Sales Manager Medical and Microscopy bei IDS. Eingebunden hat OCULUS die Kamera mit der Kamerasoftware IDS peak. „Mit IDS peak lassen sich Kamerafunktionen im Detail testen und für die eigenen Anwendungen optimieren“, sagt der IDS Medical-Experte.

Doch nicht nur hinsichtlich Empfindlichkeit, Dynamikbereich und Linearität empfiehlt sich die Kamera für die Medizintechnik und Mikroskopie. Neben der gefragten Lichtstärke und Geschwindigkeit war auch die Baugröße der Kamera ein entscheidendes Auswahlkriterium für das Modell. Das 29 x 29 x 29 Millimeter kleine Magnesiumgehäuse der Kamera ist mit rund 50 Gramm ebenso leicht wie robust und unterstreicht ihre Eignung für platzkritische Anwendungen.

Spaltlampen-Bilddokumentationssystem OCULUS ImageCam®3 mit IDS Industriekamera auf einem Mikroskop
OCULUS ImageCam® 3 mit IDS Industriekamera: Adaptierbar an fast alle Spaltlampen

Erleichterte Spaltlampendiagnostik

Um optimale diagnostische Bilder zu liefern, ist neben der Kamera unter anderem auch ein hochwertiger Strahlenteiler Bestandteil des Systems. Ein Strahlenteiler teilt das Licht zwischen der Kamera und dem Okular der Spaltlampe, um das Auge gleichzeitig zu beleuchten und zu betrachten, was eine detaillierte Untersuchung des jeweiligen Augenabschnitts ermöglicht. Der Strahlenteiler des OCULUS-Systems verfügt über eine rein mechanische Irisblende, die deutlich die Schärfentiefe erhöht, unabhängig von der Lage des pathologischen Befunds. Sie lässt sich außerdem an alle handelsüblichen Spaltlampen adaptieren. „Die Kameraeinheit und der Strahlenteiler sind extrem klein und leicht. Das bedeutet in der täglichen Praxis: Sie ist kaum zu bemerken, lässt sich ganz einfach anbringen und liefert Bilder, wie keine Zweite in dieser Abmessung. Dies erleichtert die tägliche Spaltlampendiagnostik im wahrsten Sinne des Wortes“, so der Hersteller.

Aufnahmen verschiedener Stadien einer Augenkrankheit auf einem Bildschirm zur Verlaufskontrolle.
Vierbildmodus - Verlaufskontrolle

In puncto Bildqualität, Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit steht IDS dabei für höchste Qualitätsanforderungen in Labor und Diagnostik.

Die Spaltlampenfotos der OCULUS ImageCam® 3 ermöglichen eine objektive Dokumentation der Augenzustände, um eine Verlaufskontrolle von Erkrankungen und Behandlungsvergleiche zu erstellen. Auch Patienten profitieren von dem Bilddokumentationssystem. Die damit erstellten visuellen Referenzen der Diagnose helfen ihnen, ihren Zustand und den Behandlungsplan der Ärztinnen und Ärzte besser zu verstehen. Die erstellten Befunde lassen sich entsprechend speichern und archivieren.

Ausblick

Innovative Bildverarbeitungssysteme wie OCULUS ImageCam®, die mithilfe leistungsstarker Industriekameras aussagekräftige, kontrastreiche Bildern mit hoher Tiefenschärfe liefern, tragen dazu bei, Diagnosegenauigkeit, Effizienz und Patientenversorgung in der Augenheilkunde zu verbessern. Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend in die Analyse von Spaltlampenbildern integriert, um Krankheiten automatisch zu erkennen, diagnostische Entscheidungen zu unterstützen, den Arbeitsablauf für Ärzte zu verbessern sowie neue Behandlungsmethoden zu entwickeln.

OCULUS Optikgeräte GmbH

Oculus Logo

Die Firma OCULUS Optikgeräte GmbH ist seit 125 Jahren weltweit Partner für Ophthalmologen, Optometristen und Augenoptiker. Für diesen klar umgrenzten Anwenderkreis entwickelt das Unternehmen erstklassige Instrumente für die Augendiagnostik. Das Maß aller Dinge sind die hohen Anforderungen der Kunden und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologien. Über 55 % des Umsatzes von OCULUS werden auf Auslandsmärkten realisiert. Im Hauptsitz von OCULUS sind mehr als 400 Mitarbeitende tätig. Mehr als 60 % von ihnen arbeiten in Forschung und Entwicklung sowie Fertigung und Kundenservice. Mit 12 firmeneigenen Tochterunternehmen und mehr als 200 Händlern in über 80 Ländern ist OCULUS rund um den Erdball für seine Kunden da. Das 1895 gegründete Familienunternehmen wird heute von der dritten und vierten Generation gemeinsam geleitet.

uEye CP

Verwendetes Modell: U3-3270CP Rev.2.2