Mehrere HDR-Technologien, eine Software
Clear HDR, Quad HDR und Sequence HDR – IDS vereinfacht den Weg zur passenden HDR-Lösung
Starke Reflexionen, wechselnde Lichtverhältnisse oder große Helligkeitsunterschiede erschweren viele Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung. High Dynamic Range (HDR) erweitert den erfassbaren Helligkeitsbereich und macht Details sichtbar, die bei konventionellen Aufnahmen in überbelichteten oder zu dunklen Bildbereichen verloren gehen können. Da unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Anforderungen stellen, ist die Wahl des geeigneten HDR-Verfahrens ein wichtiger Schritt. Je nach Einsatz stehen Dynamikumfang, Auflösung oder Bewegungstoleranz im Vordergrund.
Entsprechend bündelt IDS Imaging Development Systems GmbH verschiedene HDR-Technologien in einer gemeinsamen Softwareumgebung. So können Anwender die jeweiligen Merkmale einfacher vergleichen, testen und in ihre Anwendungen integrieren. Mit Clear HDR, Quad HDR und Sequence HDR unterstützt IDS drei HDR-Modi für unterschiedliche Anforderungen an Dynamikumfang, Auflösung und Bewegung. Über IDS peak lassen sich HDR-fähige IDS-Kameras konfigurieren, Ausgangsdaten erfassen sowie HDR-Ergebnisse verarbeiten und visualisieren.
„Anwender möchten HDR nutzen und nicht HDR entwickeln“, sagt Heiko Seitz, Product Marketing Manager bei IDS Imaging Development Systems. „Deshalb bündeln wir verschiedene HDR-Technologien als durchgängige Softwareunterstützung von der Aufnahme bis zum fertigen HDR-Ergebnis in IDS peak. Das vereinfacht die Evaluierung, reduziert den Integrationsaufwand und beschleunigt den Weg zur passenden Lösung.“
HDR ist dabei mehr als eine Funktion des Bildsensors. Erst das Zusammenspiel von Sensor und Firmware der Kamera mit der Bildverarbeitung auf dem PC macht die zusätzlichen Bildinformationen praktisch nutzbar. Deshalb integriert IDS zentrale Funktionen wie die Aufnahmesteuerung der Kameras, unterschiedliche Bilddatenformate sowie die Zusammenführung der HDR-Sensordaten und Tonemapping-Algorithmen direkt ins IDS peak SDK. Anwender bekommen so Zugriff auf einzelne HDR-Belichtungen sowie auf berechnete HDR- und LDR-Ergebnisse. Das IDS peak Cockpit ermöglicht Anwendern, die gesamte HDR-Toolchain zu erkunden, zu testen und die resultierenden HDR-Bilder zu visualisieren. All das ist ohne vorherige Programmierung möglich. Sourcecode-Samples unterstützen anschließend die Integration in die eigene Anwendung.
Von diesem Ansatz profitieren zahlreiche Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung. Dazu zählen die Qualitätskontrolle reflektierender Bauteile, Logistik- und OCR-Anwendungen, Robotik und Automation, Schweißprozesse sowie Verkehrs- und Outdoor-Anwendungen. Auch in der Medizintechnik und Mikroskopie können mittels HDR mehr Bildinformationen aus kontrastreichen Szenen nutzbar gemacht werden.
Weitere Informationen: www.ids-imaging.de/hdr-industrial-cameras
Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Seit über zehn Jahren erstellt sie Pressemeldungen und Anwendungsberichte und gestaltet Corporate-Themen sowie technische Produktkommunikation mit entsprechender Expertise. Dank ihrer Erfahrung in strategischer B2B-Kommunikation formuliert sie präzise Botschaften und liefert fundierte, fachlich belastbare Inhalte – stets mit Blick auf Authentizität und Klarheit.
Download
Laden Sie hier die Worddatei und Bilder herunter. 4,37 MB
Kontakt
Kontaktieren Sie unser Team, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Pressekontakt
Benötigen Sie für Ihre journalistische Berichterstattung Materialien wie Hintergrundinfos, Statements oder Bilder? Das IDS-Redaktionsteam ist gerne für Sie da.
Newsletter
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und abonnieren Sie unseren Newsletter.