Labor, Diagnostik, Behandlung, Reha: Worauf es bei Kameras ankommt
Wie Industriekameras von IDS Maßstäbe in Medical & Life Sciences setzen
Wenn es um die Gesundheit geht, will niemand Kompromisse eingehen. Industriekameras übernehmen im MedTech-Bereich deshalb enorme Verantwortung. Auf unserer neuen Landingpage stellen wir Ihnen Anwendungen aus der Praxis vor und erklären, wie unsere Kameras höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden.
Eine Besonderheit im Marktumfeld von Medizin und Life Sciences ist der hohe Anteil an kundenspezifischen Entwicklungen. Hier hat unser Team einen enormen Erfahrungsschatz – sowohl bei der individuellen Anpassung von Software als auch von Hardware. Für das Design und die Zertifizierung von medizinischen Anwendungen ist es außerdem wichtig, dass Komponenten sehr lange und in der genau gleichen Konfiguration erhältlich sind.
Und dann kommt es natürlich auf die Bildqualität an. Wenn die Kamera sehr lichtempfindlich sein soll, empfiehlt sich bspw. der Sony Starvis 2 Sensor IMX662, erhältlich in den uEye+ XCP und XLS Familien. Bei Mikroskopie-Anwendungen sind quadratische Sensoren sehr gefragt. Hier bieten wir z. B. das Modell U3-3990CP Rev 2.2 an, eine USB3-Kamera mit dem 1,1" CMOS Sony IMX541 Sensor. So vielseitig wie die Anforderungen in MedTech sind auch unsere Kameras – sprechen Sie unser Team an, wir beraten Sie gerne!