Deine Karriere: Unser Fokus

Wir bieten ambitionierten Studierenden die Möglichkeit, erste Praxiserfahrung zu sammeln und tolle Einblicke in die verschiedenen Unternehmensbereiche zu bekommen. Ob mit kaufmännischem oder technischem Hintergrund: Wir suchen Sie als Praktikant:in oder Werkstudent:in, vergeben Bachelor- und Masterarbeiten und bieten interessante Einstiegsmöglichkeiten für Absolvent:innen. Willkommen bei IDS!

Ein studentisches Praktikum...

Ein studentisches Praktikum...

...sollte mindestens vier bis sechs Monate dauern, damit Sie einen tiefergehenden Einblick bekommen können. Bitte bewerben Sie sich nach Möglichkeit drei Monate vor dem geplanten Beginn.

Eine Werkstudententätigkeit...

Eine Werkstudententätigkeit...

...bietet Ihnen die Möglichkeit, schon während des Studiums interessante Einblicke in das Berufsleben zu bekommen und nebenbei ein bisschen etwas dazu zu verdienen.

Eine Abschlussarbeit...

Eine Abschlussarbeit...

...können Sie natürlich auch bei uns schreiben. Wir bieten regelmäßig Themen aus den verschiedenen Unternehmensbereichen an. Sie können sich aber auch gerne mit Ihren Ideen und Vorstellungen bei uns melden.

Ein Ferienjob...

Ein Ferienjob...

...bietet Abwechslung zum Studentenalltag und hilft, das Budget aufzubessern.

FAQs zum Einstieg in den Bewerbungsprozess

Bewerbung bei IDS: so geht’s.

Gibt es die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes während der Ausbildung oder dem Dualen Studium?

Ein Auslandsaufenthalt ist über ERASMUS oder ein Theoriesemester an Partnerhochschulen der DHBW im Ausland möglich. Deine Bewerbung für diese Programme unterstützen wir gerne und für diese Zeiträume wirst Du von IDS selbstverständlich freigestellt.

Gibt es einen Bewerbungsstart?

Der Bewerbungsstart beginnt mit Ausschreibung der Stellen im Vorjahr des Ausbildungsbeginns auf unserer Homepage. Dieser Zeitpunkt ist in der Regel im Juni.

Kann ich meine Ausbildung verkürzen?

Ja, bei IDS kannst Du bei entsprechender Vorqualifizierung (z.B. Fachhochschulreife) oder sehr guter Leistung deine Ausbildung verkürzen. Bei Interesse an einer Verkürzung besprechen wir die Möglichkeiten im Bewerbungsgespräch.

Kann ich mich für mehrere Ausbildungsberufe oder Studiengänge gleichzeitig bewerben?

Es ist möglich sich für mehrere Ausbildungsberufe oder Studiengänge zu bewerben. Wir empfehlen jedoch, Dir vorher gut zu überlegen, welche Option am Besten zu Dir passt. Umso sicherer Du Dir über Deine Berufswahl bist, desto besser kannst Du sie begründen. Damit steigen Deine Chancen im Bewerbungsprozess.

Wann endet die Bewerbungsfrist?

Normalerweise endet die Bewerbungsfrist im Oktober, das heißt Du solltest Dich spätestens im September bewerben. Falls die Stellen weiterhin online ausgeschrieben sind, haben wir aber noch freie Plätze übrig und eine Bewerbung ist immer noch möglich.

Was ist bei einer Initiativbewerbung zu beachten?

Wählen Sie zunächst den gewünschten Fachbereich aus und starten Ihre Onlinebewerbung. Bitte beachten Sie im Anschreiben Ihre bisherigen Qualifikationen zu erläutern und Ihre Wunschposition detailliert zu beschreiben.

Was ist bei einer Onlinebewerbung zu beachten?

Wähle Deine gewünschte Stellenausschreibung aus und starte die Onlinebewerbung. Du benötigst etwa 15 Minuten zum Ausfüllen des Bewerbungsformulars. Halte hierfür Deine vollständigen Unterlagen bereit, da die Bewerbung nicht zwischengespeichert werden kann.

Was ist bei einer Onlinebewerbung zu beachten?

Wählen Sie Ihre gewünschte Stellenausschreibung aus und starten die Onlinebewerbung. Sie benötigen etwa 15 Minuten zum Ausfüllen des Bewerbungsformulars. Halten Sie hierfür Ihre vollständigen Unterlagen bereit, da die Bewerbung nicht zwischengespeichert werden kann.

Was muss eine vollständige Bewerbung enthalten?

  • Ein persönliches Anschreiben
  • Ein tabellarischer Lebenslauf
  • Kopien der letzten Schulzeugnisse
  • Nachweise von Praktika oder anderen Tätigkeiten

Weitere Informationen finden Sie hier.

Was muss eine vollständige Bewerbung enthalten?

  • Ein persönliches Anschreiben
  • Ein tabellarischer Lebenslauf
  • Kopien der letzten Schulzeugnisse
  • Nachweise von Praktika oder anderen Tätigkeiten

Weitere Informationen findest du hier.

Welche Angaben dürfen im Anschreiben nicht fehlen?

Im Anschreiben solltest Du auf jeden Fall erklären, was Dich am Ausbildungsberuf besonders interessiert, warum du ausgerechnet diesen Beruf erlernen möchtest und welche Kenntnisse Du ggf. im Berufsfeld schon hast. Außerdem interessiert es uns, was IDS als Ausbildungsunternehmen für Dich interessant macht.

Welche Dauer hat eine Werkstudententätigkeit?

Die Dauer hängt von der zeitlichen Verfügbarkeit ab und sollte mindestens 5 Monate betragen. Die maximale Arbeitszeit beträgt 20 Stunden pro Woche, eine Sollzeit gibt es bei uns nicht.

Wie bewirbst du dich?

Nutze bitte die Möglichkeit der Online-Bewerbung.

Falls unter den Stellenausschreiben nichts passendes für dich dabei sein sollte, kannst du dich gerne initiativ bei uns unter Angabe deines Interessenbereiches bewerben.

Wie gestaltet sich eine Abschlussarbeit bei IDS?

Abschlussarbeiten, egal ob Bachelor oder Master, bieten wir regelmäßig mit aktuellen Themen aus verschiedenen Unternehmensbereichen an. Eigene Ideen und Vorstellungen sind bei uns ebenfalls gerne gesehen. Der Zeitraum wird nach Verfügbarkeit flexibel festgelegt und sollte mindestens 4 Monate dauern.

Wie lange dauert das Bewerbungsverfahren?

Ein Feedback zu Ihrer Bewerbung erhalten Sie in der Regel innerhalb von 3 bis 4 Wochen.

Wie lange dauert das Bewerbungsverfahren?

Die Bewerbungsphase endet in der Regel im September des Vorjahres. Ein Feedback zu Deiner Bewerbung erhälst du deshalb spätestens im Oktober. Bei einer Bewerbung für einen Ferienjob oder ein Schülerpraktikum bekommst du innerhalb von 4 Wochen eine Rückmeldung.

Wie lange sollte ein Praktikum in der Regel dauern?

Ein studentisches Praktikum sollte mindestens 4 bis 6 Monate dauern, damit Du einen tiefergehenden Einblick bekommen kannst.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Verlängerung. Ein Vorpraktikum bieten wir leider aufgrund der kurzen Dauer nicht an.

Wie lange werden Bewerbungsunterlagen gespeichert?

Ihre Unterlagen werden bei uns maximal 3 Monate gespeichert und sowohl bei der Datenübertragung an IDS als auch im Unternehmen selbst vertraulich behandelt. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier.

Wie lange werden Bewerbungsunterlagen gespeichert?

Deine Unterlagen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens 3 Monate gespeichert und sowohl bei der Datenübertragung an IDS als auch im Unternehmen selbst vertraulich behandelt. Weitere Informationen zum Datenschutz findest Du hier.

Wie läuft das Bewerberauswahlverfahren ab?

Detaillierte Informationen zum Berwerbungsprozess finden Sie hier.

Wird meine Bewerbung auch bei anderen Ausschreibungen berücksichtigt?

Wir prüfen generell anhand Ihrer Bewerbung, ob Sie eventuell auch für andere Positionen in Frage kommen.
Sollte dies der Fall sein, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Woher weiß ich, ob eine Stelle im Internet noch offen oder schon besetzt ist?

Eine Stelle, die in unseren Stellenangeboten auf unserer Homepage aufgelistet ist, ist noch unbesetzt! Außerdem können Sie sich jederzeit gerne bei uns über den momentanen Status im Auswahlprozess informieren.

Woher weiß ich, ob eine Stelle im Internet noch offen oder schon besetzt ist?

Eine Stelle, die in unseren Stellenangeboten auf unserer Homepage aufgelistet ist, ist noch unbesetzt! Außerdem kannst Du Dich jederzeit gerne bei uns über den momentanen Status im Auswahlprozess informieren.

Ihre Ansprechpartnerin

Haben Sie noch weitere Fragen oder möchten uns etwas mitteilen? Dann wenden Sie sich gerne an Ihre HR-Ansprechpartnerin:

Professionals und Studierende

Lisa Schmelcher

HR Business Partner