Ein Pier über einem Meer, auf dem Personen entlang gehen. Das Pier repräsentiert visionpier, den Marktplatz für Bildverarbeitungslösungen.

Sie sind auf der Suche nach einer Bild­verarbeitungs­lösung?

Der Marktplatz für Bildverarbeitungslösungen

Leistungsstarke Anwendungen samt Integration | klassische Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz | Wettbewerbsvorteile durch Automatisierung

Wie kann ich Oberflächen sekundenschnell auf Risse oder Kratzer prüfen? Zeichen und Text automatisch auslesen? Oder Pick-and-Place-Lösungen realisieren?

Prozessautomatisierung durch industrielle Bildverarbeitung

Unser Marktplatz visionpier bietet die Bandbreite an faszinierenden Bildverarbeitungslösungen, mit denen der Prozessautomatisierung nichts mehr im Wege steht. Die Anwendungen unserer Partnerinnen und Partner vereinen leistungsstarke Hardware mit innovativer Software und integrieren diese nahtlos in bestehende Prozesse. Dadurch erhalten Unternehmen niederschwelligen Zugang zu zukunftsweisenden Technologien und sparen wertvolle Entwicklungszeit.

Marktplatz bringt Angebot und Nachfrage zusammen

Auf visionpier finden alle zusammen, die eine Komplettlösung mit Bildverarbeitung suchen oder anbieten. Unsere Plattform dient dazu, spannende Projekte zu teilen und den Austausch zu fördern. Die Angebotspalette reicht vom Qualitätsmanagement und der Logistik über den Retail bis zu Smart City und Smart Farming.

Lösungen individuell anpassbar

Sie können entweder in unserem Angebot stöbern oder unseren Konfigurator nutzen und passende Anwendungen mit nur einem Klick anfragen. Unsere Marktplatzpartnerinnen und -partner erarbeiten mit Ihnen einen Proof of Concept, um das Bildverarbeitungssystem an Ihre Anforderungen anzupassen. Im Anschluss erfolgt die Integrationsleistung in Ihre Prozesse. Wenn Sie keine passende Lösung finden, können Sie auch eine allgemeine Anfrage stellen. In diesem Fall vermittelt Sie das visionpier-Team weiter.

Gehen Sie den nächsten Schritt Richtung Automatisierung und stellen Sie noch heute Ihre Anfrage auf visionpier!

Der Prozess zur Bildverarbeitungslösung auf visionpier wird in 4 Schritten aufgezeigt: Lösung auswählen, Proof of Concept, Integrieren lassen, Automatisieren.

Ihre Vorteile auf einem Blick

Wettbewerbsvorteile

Mit KI-Bildverarbeitung Prozesse optimieren und automatisieren.

Problemlösungen

Von Tools bis zum Gesamtpaket aus Hardware, Software und Integration in bestehende Prozesse.

Individualisierbar

Alle Tools und Lösungen können individuell angepasst werden.

Inspiration

Die Lösungen und der Austausch mit der Community auf visionpier bringen neue Impulse.

Entwicklungszeit sparen

Dank den Komplettlösungen sparen Sie wertvolle Entwicklungszeit & schaffen Raum für neue Projekte.

FAQ

Sie haben eine Frage? Hier finden Sie die passenden Antworten:

Welche Vorteile bietet mir visionpier?

Unser Marktplatz bietet Ihnen einen kostenlosen Vertriebsweg und damit die Möglichkeit Anfragen zu erhalten und Ihre Lösung einer KI- und bildverarbeitungsinteressierten Kundengruppe zu präsentieren.

Kurz: Zugang zu Neukunden, PR für Ihre Lösung, Nutzung der Marktübersicht, Realisierung von Projekten, der Austausch mit anderen Unternehmen und vieles mehr.

Wer kann sich registrieren?

Unternehmen, die Bildverarbeitungslösungen samt Integration anbieten.

Ist die Registrierung und Nutzung von visionpier kostenlos?

Ja, sowohl für Lösungsanbieter als auch für Kunden ist visionpier kostenlos. Einzige Nutzungsbedingung: für über visionpier vermittelte Aufträge erhält visionpier eine Provision des Lösungsanbieters.

Siehe AGBs

Wie soll die von mir angebotene Lösung beschrieben werden?

Die Kunden des Marktplatzes sollen eine breite Übersicht erhalten, was mit KI und Bildverarbeitung alles möglich ist. Dabei ist es nicht wichtig, die Technologie zu beschreiben, sondern die konkrete Anwendung.
Sie sollte so beschrieben werden, dass der Kunde eine genaue Vorstellung bekommt, wie die Lösung in seinem Bereich umsetzbar sein könnte und welches Potential sie für sein Unternehmen bietet.

Wichtig ist zudem die anonymisierte Einstellung der Lösung. Damit tragen wir zur Neutralität des Marktplatzes bei und erhöhen die Chancengleichheit.

Kann ich mehr als eine Lösung anbieten oder bestehende verändern?

Ja, es können pro Anbieter mehrere Lösungen angeboten werden. Wir prüfen jede neu eingestellte Lösung bzw. Veränderung und geben diese schnellstmöglich frei.

Was passiert mit meinem Profil und eingestellten Bildern?

Der Inhalt des Profils und der Bilder bleiben Eigentum des Lösungsanbieters. Allerdings behält sich die IDS vor, Bilder und Informationen zu Werbezwecken für den Marktplatz und Ihre Lösung zu verwenden.

Wer ist Auftragnehmer?

visionpier ist lediglich Vermittler. Kundenanfragen werden direkt an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und von diesem umgesetzt. Der Lösungsanbieter verpflichtet sich, Phasen der Umsetzung an visionpier weiterzugeben: Kontaktaufnahme, Auftragsannahme, Abwicklung und Rechnungsstellung.

Wie stellt visionpier die Datensicherheit sicher?

Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Lesen Sie hierzu auch unsere Datenschutzhinweise.

Wie kann ich mit visionpier Kontakt aufnehmen?

Wir freuen uns über Ihre Anfragen! Wir sind gerne für Sie per Mail erreichbar: [email protected]
Oder per Telefon unter: 07134 96196-713

Was passiert, wenn ich eine Anfrage erhalte, aber zu diesem Zeitpunkt die Anfrage nicht umsetzen kann?

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Sollte dieser Fall eintreten, geben Sie uns bitte schnellstmöglich (spätestens nach 48 Stunden) Bescheid, damit wir die Anfrage an einen anderen Marktplatzteilnehmer weitergeben können.

Wo finde ich die AGB von visionpier?

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie hier: zu den AGB

Welche Vorteile bietet mir visionpier?

Auf unserem Online-Marktplatz finden Sie eine große Auswahl von Anwendungen innovativer Bildverarbeitungs-Lösungen mit und ohne KI und erhalten fachkundige Beratung. Durch die direkte Vermittlung von Kunden und Lösungsanbietern können Sie schnell Lösungen für Ihre Problemstellung finden und damit wertvolle Entwicklungszeit sparen.

Was passiert mit meiner Anfrage?

visionpier ist lediglich Vermittler. Sie stellen Ihre Anfrage direkt an einen oder mehrere Anbieter Ihrer Wahl. Die Anfrage wird von visionpier direkt weitergeleitet. Der Lösungsanbieter setzt sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung. Ihr Vertragspartner ist bei der Auftragsvergabe der Lösungsanbieter.

Löse ich mit meiner Anfrage einen Auftrag aus?

Nein. Der Lösungsanbieter erhält Ihre Anfrage und setzt sich umgehend mit Ihnen in Verbindung, um Einzelheiten zu besprechen. Ablauf und Angebot besprechen Sie direkt mit dem Lösungsanbieter.

Was passiert, wenn ich keine passende Lösung finde?

Es handelt sich bei den Lösungen nur um Anwendungsbeispiele. Beschreiben Sie ihre Problemstellung und wir verbinden Sie mit einem passenden Lösungsanbieter um Ihre Anwendung zu diskutieren. Hierfür nutzen Sie das allgemeine Anfrageformular.