IDS NXT sichert Bauteilposition
Intelligente Qualitätssicherungslösung für die Prüfung glänzender Metallelemente
Künstliche Intelligenz löst Aufgaben, an denen die klassische Bildverarbeitung meist scheitert und bricht damit mit grundlegenden Regeln der Branche. So entstehen echte Wettbewerbsvorteile. Ein thailändisches Unternehmen kontrolliert z.B. mit der Embedded-Vision-Plattform IDS NXT mit künstlicher Intelligenz die Position glänzender Metallbauteile auf Kunststoffträgern und spart damit doppelt: Zeit und Geld.
Die industrielle Inspektion von Bauteilen bezüglich Größe, Position und Lage scheint zunächst prädestiniert zu sein für eine klassische Bildverarbeitungsanwendung. Doch die besondere Herausforderung liegt hier in der 100% Prüfung der Lage glänzender Metallelemente auf Kunststoffträgern. Der erste Schritt ist dabei die Trennung in OK- und Nicht-OK-Produkte. Im zweiten Schritt soll eine Kategorisierung der Nicht-OK Teile erfolgen. Regelbasierte Ansätze produzieren aufgrund der Vielzahl an Ausprägungsvarianten zu viel unnötigen Ausschuss. Sie sortieren Teile als ungenügend aus, obwohl diese der Norm entsprechen. Dies macht eine zusätzliche Prüfung durch das menschliche Auge unumgänglich und geht zu Lasten der Wirtschaftlichkeit des Prozesses.
Intelligente Kameras hingegen lernen mit Hilfe neuronaler Netze Gut- von Schlechtteilen sehr flexibel zu unterscheiden. Auch variantenreiche Objekte können auf diese Weise sicher detektiert und klassifiziert werden. Der thailändische Hersteller setzt dazu auf eine IDS NXT rio - eine Embedded-Vision-Plattform in Form einer kompakten Industriekamera, die dank des integrierten KI-Cores neuronale Netze mit Inferenzzeiten von wenigen Millisekunden hardwarebeschleunigt ausführen kann. Durch Merkmale wie C-Mount, serieller RS232-Schnittstelle und ein Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit RJ45 Steckverbinder, über den die Kamera per REST Webservice und OPC UA kommuniziert, ist das Modell bestens für den Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.
Das Unternehmen realisierte seine intelligente Bildverarbeitungslösung mithilfe der Cloud-basierten Trainingssoftware IDS lighthouse. Anwender können damit Trainingsbilder für KI-basierte Bildverarbeitungsaufgaben verwalten und individuelle neuronale Netze erzeugen. IDS NXT Industriekameras verwandeln sich dadurch in individuelle Inferenzkameras für eigene Anwendungen - ohne dass dafür spezielles Vorwissen zu Deep Learning, Bildverarbeitung oder Kameraprogrammierung nötig ist.
Nach Erlernen der Produktmerkmale - klassifiziert nach gut und schlecht - sendet die IDS NXT Kamera ihre Prüfergebnisse direkt an die verwendete Mitsubishi Maschinensteuerung (SPS) - ganz ohne einen Computer. Gut ausgeleuchtet mittels LED-Licht, lassen sich auf diese Weise Prüfgeschwindigkeiten von 3 Bauteilen pro Sekunde erzielen. Die Trefferrate der Inferenzkamera ist so hoch, dass die zusätzliche manuelle Inspektion entfallen kann. Die Effizienz steigt, die Kosten sinken - echt intelligent.