IDS Anwendungsbericht: Der Griff nach dem Unbekannten

IDS Anwendungsbericht: Der Griff nach dem Unbekannten

Robuste und flexible Roboterautomation in der Logistik

Die globale Pandemie hat radikale Auswirkungen auf die Lieferkette und die Logistikbranche, so dass der Bedarf an robotergestützter Automatisierung dringender ist denn je. Da mehr als 70% der Arbeitskräfte in der Lagerhaltung für die Kommissionierung und Verpackung eingesetzt werden, investieren zahlreiche Unternehmen schrittweise in die Logistikautomatisierung. Doch was passiert, wenn Roboter eine unbegrenzte Anzahl von (unbekannten) Lagereinheiten handhaben müssen? Gesucht sind schnelle, zuverlässige und robuste Methoden zur Automatisierung der Kommissionierung einer großen Bandbreite von Produkten.

Diese Herausforderung hat das niederländische Softwarehaus Fizyr erfolgreich angenommen. Das in Delft ansässige Unternehmen für Computer Vision versetzt Roboter in die Lage, unbekannte Objekte auch in rauen Logistikumgebungen zu kommissionieren.

Mit einer Bildverarbeitungslösung zur Automatisierung unterschiedlichster Logistik-Anwendungen, wie z.B. die Kommissionierung von Gegenständen, Handhabung von Paketen, Depalettierung, Entladung von Lastwagen oder Gepäckabfertigung. Die passende Hardware zum System liefert IDS: Fizyr integriert kompakte, robuste Ensenso 3D-Kameras in Kombination mit hochleistungsfähigen GigE uEye Kameras.